Danfoss - Avanzar. Naturalmente. Con soluciones de refrigeración con CO₂.

miércoles, 29 de marzo de 2023

Tanto si estás pensando en actualizar tu unidad de refrigeración comercial como si quieres un nuevo sistema desde cero, nuestras completas soluciones de refrigeración con CO2 te ofrecen todo lo que necesitas. El CO2 no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que, unido a nuestros años de experiencia y tecnología, los sistemas de CO2 son fáciles de instalar y mantener, y ofrecen una eficiencia energética excepcional en cualquier clima.

Más información sobre Refrigeración con CO₂

Con la normativa sobre gases fluorados que pretende eliminar progresivamente el uso de refrigerantes hidrofluorocarbonados (HFC), por no hablar de los precios cada vez más altos de los refrigerantes, muchas empresas buscan agentes refrigerantes alternativos. En el mejor de los casos, uno que pueda cumplir los requisitos normativos y, al mismo tiempo, beneficiar a su cuenta de resultados.

Un refrigerante natural. Una alternativa natural.

Una de esas alternativas que está ganando adeptos es el CO2 (R744). Una de las ventajas más significativas de este refrigerante son sus beneficios medioambientales. El CO2 es un agente refrigerante natural, no tóxico y no inflamable que tiene un potencial de calentamiento global (PCG) significativamente menor, de sólo uno, en comparación con los HFC.

Esto se traduce en una menor huella de carbono y en que tu empresa se adelanta al cumplimiento de la normativa.

Alta eficiencia, menores costes.

Otra ventaja inherente a la refrigeración con CO2 es su alta eficiencia energética operativa. Los sistemas de CO2 consumen menos energía que los sistemas de refrigeración tradicionales, mientras que el propio agente refrigerante es menos caro que los refrigerantes sintéticos. Esto significa menores costes de funcionamiento y menor consumo de energía. Una opción ideal para las empresas que miran por su cuenta de resultados y sus facturas de energía.

Seguras, fiables y, lo mejor de todo, ya disponibles.

Lo que diferencia a nuestras soluciones de refrigeración de CO2 es la tecnología. Nuestros sistemas están diseñados para funcionar en una amplia gama de condiciones, desde temperaturas ambiente elevadas hasta aplicaciones de baja temperatura. Esto hace que estos sistemas y soluciones sean adecuados para una gran variedad de aplicaciones de refrigeración comercial.

Además de su practicidad, nuestros sistemas completos de CO2 tienen un diseño modular, lo que garantiza que sean fáciles de instalar, utilizar, mantener y ampliar. Como tal, proporcionamos a los clientes un apoyo experto respaldado por décadas de experiencia, incluida la asistencia técnica, lo que hace que la instalación y el mantenimiento sean seguros, sencillos y fiables. Y haciendo de Danfoss una opción atractiva para las empresas que buscan una transición sin problemas a la refrigeración por CO2.

Refrigerar de forma responsable.

Con la legislación que elimina progresivamente los gases fluorados, los agentes refrigerantes alternativos dejarán de ser la opción óptima para tu negocio. El CO2 ofrece una alternativa sostenible y energéticamente eficiente.

Tanto si estás considerando tu primera solución con CO2 como si quieres actualizar un sistema existente, estamos aquí para ayudarte. Con una gama de innovadoras soluciones integrales de refrigeración comercial, podemos ayudarte a sacar el máximo partido de la refrigeración por CO2.

 

Para más información contacta con nosotros

Aplicaciones relacionadas