Diferencias entre el AK-SM 8xx y el AK-SM 8xxA
Aprende todo sobre el AK-SM 8xxA y en qué se diferencia el System Manger del AK-SM 8xx. En este vídeo comparativo podrás descubrir algunas de las funciones adicionales del AK-SM 8xxA.

AK-SM 8xxA
Archivos en el AK-SM 8xxA
Los archivos EDx se utilizan para describir los controladores que pueden comunicarse con el AK-SM 8xxA. Contienen información sobre todos los parámetros para el controlador en particular, sus limitaciones, dónde se utilizan, si son o no de escritura o de sólo lectura, etc.
Es también en los archivos EDx donde se puede encontrar la descripción de los parámetros que se deben utilizar para las diferentes funciones que tiene el AK-SM 8xxA. Por ejemplo, cuando se activa un programa de desescarche y se añade un controlador, son los archivos EDx los que contienen el etiquetado correcto de los parámetros que deben activarse cuando se activa el programa.
En el AK-SM 8xxA, los archivos se gestionaban individualmente y un archivo device.ls3 contenía una lista de todos los controladores compatibles. Esto ha cambiado ahora en el AK-SM 8xxA, donde hay un paquete (.epk) de controladores que son validados por Danfoss e incluye todos los detalles que son necesarios para que el System Manager pueda utilizar el controlador en particular.
Es posible actualizar el paquete epk desde un ordenador con conexión a Internet o descargando el último paquete epk. de nuestra website y actualizando con la opción de archivo almacenado localmente:
Para más información, visita la Guía de Usuario

Ajustes del controlador AK-SM 8xxA
Velocidad de transmisión
Los ajustes correctos de velocidad de transmisión son:
- 19200 baudios,
- paridad par,
- 8 bits de datos,
- 2 bits de parada (opción Modbus SLV/CSENSE = Sí)
Para más información sobre la velocidad de transmisión MODBUS, consultar este documento.

Ajustes de cálculo del AK-SM 8xx(A)
Temperaturas de manipulación en °C
Normalmente, cálculos como Temperatura A + Temperatura B acaban en un resultado erróneo.
Así es como puedes evitarlo:
Hay que añadir un valor 0,0°C al resultado (ejemplo: Cal3 + Num4) - ver más abajo:

Registro de datos en el AK-SM 8xxA
Log functions in the AK-SM 8xxA
El AK-SM 8xxA puede contener 1000 puntos de datos y 2000 puntos de registro de eventos a partir de la versión 2.1 del software.
Los datos se guardarán en el AK-SM 8xxA durante 18 meses.
Gestión de alarmas AK-SM 8xxA
Configuración del correo electrónico
Guía de funcionamiento aquí.
Asistente en AK-SM 8xxA
En este vídeo, nuestro experto en productos Premnath te guía a través del asistente de inicialización del System Manager AK-SM 8xxA. Repasando cada paso del proceso de configuración, Premnath te muestra cómo seleccionar el idioma, crear el inicio de sesión, conectar correctamente las entradas, configurar Internet y elegir la última versión del software.

En este vídeo, nuestro experto en productos Rainer muestra cómo configurar el Asistente ADAP-KOOL, más concretamente cómo configurar el Asistente en combinación con StoreView Web.
Cambio de un controlador en el AK-SM 8xxA
Premnath Kangatharan, experto en productos, le muestra cómo sustituir un AK-CC 550A por un AK-CC55 y nos guía a través de los pasos que debemos conocer para cambiar de manera eficiente el controlador en la interfaz de la serie AK-System Manager 8xxA. Familiarízate con la interfaz de System Manager y asegúrate de poner en marcha rápidamente tu nuevo controlador.

AK-PC 782B a AK-SM 800A
En este vídeo, nuestros expertos en productos Edivaldo y Premnath mostrarán cómo conectar el AK-PC 782B al AK-SM 800A

Seguridad de los productos
El objetivo de este curso es ofrecer una comprensión básica de algunas de las próximas normativas europeas sobre ciberseguridad y su relación con la seguridad añadida del producto System Manager AK-SM 800A.
https://event.on24.com/wcc/r/4542217/9DD4DD6F9BA5CA9B3DABDA48E088158A
Después de esta formación, entenderá por qué es importante la ciberseguridad y conocerá las próximas normativas relacionadas.
Además, conocerá algunos requisitos de seguridad del producto y cómo utilizar la seguridad añadida del producto en el AK-SM 800A con la última versión de software 4.0.
Interfaz XML
En este vídeo aprenderás a utilizar la interfaz XML.