ERC 21x
El ERC 21x soporta algunos tipos de sensores (NTC 5 K, NTC 10 K, PTC y PT1000) Comprobar si el tipo correcto de sensor está definido en el parámetro cFg ➝ o06
Verificar también si hay algún offset configurado para el display, en el parámetro r04
Se está esperando al temporizador de retardo del compresor, desescarche en curso, tensión de línea al compresor demasiado baja o demasiado alta.
- Comprobar CoP->CSt
- Comprobar CoP ->Pot /Pod
- Comprobar dEF ->dit, dot
- Comprobar CoP->uLi, uLo, uHi
El pull-down es un procedimiento para mejorar el rendimiento de refrigeración, acelerando el tiempo empleado para alcanzar la temperatura deseada. Los ajustes de pull-down anulan todos los demás ajustes, por lo que mientras tanto no hay desescarche. El desescarche puede retrasarse durante el pull down. Para el ERC 11x, comprobar el parámetro Pud->Pdi, para el ERC 21x comprobar el parámetro r96.
ERC 11x
El modo Eco se utiliza para ahorrar energía. Cuando el modo Eco está activado, la temperatura de consigna aumenta y la iluminación se apaga. El modo Eco puede activarse pulsando el botón situado en la parte frontal del programador o de forma automática. Para el modo Eco automático, debe montar un sensor de iluminación o de movimiento o un sensor de puerta. Si se utiliza el sensor de iluminación, el modo Eco se activará o desactivará en función del nivel de luz ambiental (por ejemplo, las luces de una tienda). El sensor de movimiento y de puerta también puede utilizarse para activar o desactivar el modo Eco. Cuando no hay movimiento durante algún tiempo (sensor o puerta), se activa el modo Eco. El movimiento volverá a desactivar la función.
El ERC 11x dispone de 4 botones con las siguientes funciones predefinidas para cada botón:
- B1 pulsación corta: noP (no funciona)
- B1 pulsación larga: PoF (encendido/apagado)
- B2 pulsación corta: dEF (conmutar desescarche)
- Pulsación larga B2: inF (entrar en el menú de información)
- B3 Pulsación corta: tP (aumentar consigna)
- B3 pulsación larga: ECo (activar modo Eco)
- B4 pulsación corta: tn (disminuir consigna)
- B4 pulsación larga: Lig (conmutar luz)
A continuación se describen los parámetros para cambiar la función de cada botón. "C" significa 2 pulsaciones cortas y "L" pulsación larga:
- b1C, b1L para el botón 1
- b2C, b2L para el botón 2
- b3C, b3L para el botón 3
- b4C, b4L para el botón 4
Los botones se pueden cambiar según las características de la tabla siguiente:

El controlador mostrará "non" si el sensor de temperatura a mostrar no está configurado en SxC y SxA. Por ejemplo, si la temperatura a visualizar (trS) se selecciona como "SCO" y si SCO no está configurado en ninguna de las entradas (S1, S2,..S4), el controlador mostrará "non". También si SCO está configurado, pero la configuración de entrada (SxC) no está seleccionada correctamente para esa entrada, se mostrará el mismo mensaje de error. Es necesario asegurarse de que el sensor de display seleccionado está correctamente configurado en configuración de entrada y aplicación de entrada en el grupo de menús de asignación.
Los sensores de luz Danfoss (PN 080G3311, 080G3313 o 080G3315) se utilizan en la serie ERC11x para medir el nivel de luz ambiental alrededor del armario de forma que se puedan ajustar automáticamente los modos de funcionamiento "Económico" y "Normal" nocturno y diurno, así como el brillo del display.
Se recomienda colocar el sensor de forma que la luz interior no afecte al sensor. Una posible colocación podría ser en la parte frontal de la nevera o en la parte superior.
Para configurar el sensor de luz en el ERC seguir los siguientes pasos:
- Pulsar "^" y "v" a la vez y mantener pulsado 5 segundos para acceder al menú.
- Escribir la contraseña (si es necesaria)
- Ir al menú ASi
- Ir al parámetro de configuración del sensor correspondiente (de S1C a S4C) y definirlo como "Ldr" para un sensor de luz
Comprobar en el parámetro Ser à LLu el nivel de luz, en Lúmenes.
El sensor de luz se utiliza para aumentar/disminuir el brillo del display. También se puede utilizar para configurar el controlador en modo Eco.
Para configurar cuándo el ERC activará el modo Eco, se ajustan los parámetros SLd y SLn dentro del menú ECS:
- SLd: es la cantidad de luz ambiente que hará que el aparato pase al modo normal/servicio desde el modo ECO (normalmente ocurre por la mañana).
- SLn: es la cantidad de luz ambiental que hará que el aparato pase al modo ECO desde el modo normal/servicio (normalmente ocurre por la noche).

El mensaje Unp significa que el ERC no tiene ninguna aplicación válida en él. Basta con cargar cualquier aplicación mediante KoolKey, Gateway o Copy Key.
En espera del temporizador de retardo del compresor-desescarche en curso. La tensión de línea del compresor es demasiado baja o demasiado alta.
- Comprobar CoP->CSt
- Comprobar CoP ->Pot /Pod
- Comprobar dEF ->dit, dot
- Comprobar CoP->uLi, uLo, uHi
El pull-down es un procedimiento para mejorar el rendimiento de refrigeración, acelerando el tiempo empleado para alcanzar la temperatura deseada. Los ajustes de pull-down anulan todos los demás ajustes, por lo que mientras tanto no hay desescarche. El desescarche puede retrasarse durante el pull-down. Para el ERC 11x: compruebe el parámetro Pud->Pdi. Para el ERC 21x: compruebe el parámetro r96.
EETx
El eje define la temperatura de conexión y desconexión del termostato, en función de la posición. Tiene un área de 240, donde los últimos 27 se utilizan para apagar el termostato si es necesario. Los parámetros LSE y HSE definirán la temperatura de referencia, de acuerdo con la posición del cabezal.
En el ejemplo abajo, tenemos LSE = 0°C y HSE = 15°C. Si el eje está en el medio, la temperatura de referencia será de 7,5°C.

AK-RC 204B, 205C, 305W
Sí, pueden para los sistemas que no utilizan la válvula de expansión electrónica.
No, el magnetotérmico es una protección térmica magnética real contra flujos de corriente excesivos, pero no tiene en cuenta la corriente de dispersión. En las cámaras frigoríficas no es necesaria la protección contra fugas debido a la instalación que ya incluye toma de tierra en el cuadro principal.
El desescarche para dos evaporadores se gestiona con dos sensores diferentes.
Hay que tener en cuenta que el producto se suministra con dos sensores (temperatura ambiente y un evaporador); el tercer sensor no está incluido.
Varios
Para los dispositivos compatibles (ETC 1H, ERC 111/112/113, ERC 211/213/214, EKE 1A/B/C, AK-CC55), es posible crear bases de datos offline, cambiar parámetros online en el controlador conectado, actualizar el firmware del controlador ( comprobar la disponibilidad del número de pieza en el KoolProg®), simular online y crear tendencias/gráficos en tiempo real para simular el funcionamiento y condiciones específicas.
Sensor del condensador
El sensor del condensador se utiliza para proteger el compresor contra la alta presión cuando el condensador está bloqueado o el ventilador del condensador falla.
Colocar el sensor en el lado del líquido del condensador.
Utilizar un soporte metálico o cinta metálica para asegurar una buena conductividad térmica. Asegurarse de que el cable no pase por puntos calientes en el compresor o condensador que superen los 80°C.
Sensor de luz ambiental
El sensor de luz ambiente se utiliza para detectar el horario de apertura de una tienda. El sensor debe colocarse de forma que la luz interior del armario (nevera) no afecte al sensor.
La colocación posible podría ser en la parte delantera del refrigerador o en la parte superior.
Sensor de puerta
El sensor de puerta se utiliza para detectar la actividad de compra y para parar el ventilador cuando se abre la puerta.
Danfoss no suministra el interruptor de puerta. Utilizar el interruptor de puerta que tenga y conectarlo al cable suministrado por Danfoss.
¿Qué modelos de ERC pueden utilizarse con estos sensores especiales?
El ERC 11x admite todas estas funciones, con entrada analógica de sensor de luz ambiental. Esto hace posible la lectura en lúmenes. El ERC11x también dispone de una salida digital destinada a la luz.
El ERC 21x no soporta la lectura del nivel de luz vía sensor, sin embargo tiene una salida digital para gestionar las luces.
KoolKey
KoolKey es un dispositivo de interfaz y programación para:
- Conectar el controlador electrónico Danfoss a un PC y actuará como puerta de enlace cuando se trabaja online utilizando la aplicación KoolProg® en el PC.
- Actuará como llave de programación para programar ajustes en los controladores electrónicos Danfoss en producción y en campo.
MPK
MPK es una llave de programación sencilla que se utiliza para la programación masiva de un controlador en la cadena de montaje de producción.
Estación de conexión (docking station)
La docking station es una plataforma que puede utilizarse para programar los ERC de forma muy rápida y sencilla. En combinación con EKA 183A, puede programar un ERC en pocos segundos. El proceso es el siguiente: crear una base de datos a través de KoolProg®, guardar esta base de datos en el EKA 183A y conectarlo a la docking station. A continuación, el ERC se puede programar fácilmente. Ver la imagen de abajo:

En este vídeo se ofrece una visión general de cómo conectar el ERC/EET al Smartphone mediante el habilitador Bluetooth.