Controles de Evaporador
Desescarche
Secuencia de desescarche por gas caliente-AK-CC55
Aquí se describe la secuencia de desescarche por gas caliente para el controlador AK-CC55.
El principio y la secuencia del desescarche por gas caliente también se utiliza en muchos otros tipos de controladores como el AK-CC 200/300/450/550/750. Algunos controladores tienen válvulas solenoides en lugar de válvulas AKV y algunos no tienen calentadores de bandeja de goteo. Aparte de eso, la secuencia es la misma.
Las salidas del AK-CC55 utilizadas en la secuencia de desescarche por gas caliente son (Aplicación 5):
- Válvula AKV
- Válvula de gas caliente
- Válvula de drenaje
- Válvula de aspiración
- Ventilador
Evaporador 1: Terminará el desescarche en primer lugar en una secuencia de desescarches coordinados
Evaporador 2: Terminará el desescarche en último lugar en una secuencia de desescarches coordinados: (En este ejemplo, el tiempo máximo de mantenimiento finaliza inmediatamente después de que se detenga el desescarche. El tiempo máximo de mantenimiento debe ajustarse al mismo tiempo que el tiempo máximo de desescarche.)
d16 – Pump dwn del. (Retardo de parada de bomba):
Ajustar el tiempo para que el evaporador se vacíe de refrigerante antes del desescarche.
d23 – HotGasInjDel(Retardo antes de la apertura de la válvula de gas caliente):
Esto da tiempo para que se cierre una válvula PMLX en la línea de aspiración (si se utiliza).
d04 – Max Def. time (Tiempo máximo de desescarche):
Este ajuste es un tiempo de seguridad que detiene el desescarche si no se ha producido ya una parada basada en la temperatura o mediante desescarche coordinado.
o16 – Max HoldTime (Tiempo máx. de espera después del desescarche coordinado):
Cuando un controlador ha completado un desescarche, esperará una señal que le indique que puede reanudar la refrigeración. Si esta señal no aparece por un motivo u otro, el propio controlador iniciará la refrigeración cuando haya transcurrido este tiempo de espera.
d17 – Drain del (Retardo de vaciado (sólo en conexión con gas caliente)):
Ajustar el tiempo para cuando el evaporador es despresurizado y vaciado del refrigerante condensado después del desescarche.
d06 – DripOff time (Tiempo de goteo):
El tiempo que tiene que transcurrir desde que la válvula de gas caliente está cerrada y hasta que la inyección puede empezar de nuevo (el tiempo en que el agua gotea del evaporador). Esta función normalmente no se utiliza junto con el desescarche por gas caliente - el retardo de drenaje normalmente también se encarga del goteo.
d07 – FanStartDel (Retardo del arranque del ventilador después del desescarche):
El tiempo que tiene que transcurrir desde el inicio de la inyección y hasta que el ventilador puede arrancar de nuevo (el tiempo en que las gotas de agua líquida se congelan en la superficie del evaporador).

Ventilador
Función ECO en el AK-CC55
La función ECO es una función de ventilador de baja velocidad, en la que se utilizan dos DO. Esto sólo se puede conseguir cuando se utiliza la Aplicación 9 en la que es posible definir una salida extra "Ventilador 2" para activar la baja velocidad de los motores de los ventiladores EC. "Ventilador" arrancará el/los ventilador/es a alta velocidad y "Ventilador 2" reducirá la velocidad. Cuando los ventiladores estén funcionando a velocidad ECO/baja, la pantalla mostrará "ECO".
ECO también puede activarse durante el funcionamiento nocturno, en el que la función ECO se utiliza cuando las cortinas nocturnas están cerradas en la vitrina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ECO no es posible si la función de calefacción o desescarche está activa (si el controlador se ha configurado para ello).
Si el controlador está configurado con ventiladores EC de dos etapas, "ECO" aparecerá en la pantalla a baja velocidad cuando ambas salidas DO estén activas.
Configuración:
Configuración de la salida de relé DO2 (por ejemplo, bobina simple, aplicación 9): 0=no utilizado, 1=ventilador, 2=ventilador Eco, 3=desescarche, 4=resistencia antivaho, 5=alarma, 6=luz, 7=persianas nocturnas, 8=compresor, 9=compresor 2, 10=elemento calefactor
Nota: El desescarche adaptativo no puede utilizarse con el control de ventilador de dos etapas.
Inyección
Función Adaptive Liquid Control para controladores AK-CC
"ALC" es una función de controlador que significa "Control Adaptativo de Líquidos". "CALM" son las siglas de "CO2 Adaptive Liquid Management", que es una solución total a nivel de sistema.
Los siguientes controladores tienen la función ALC incluida:
AK-CC 550F – 084B8073 – se retirará del mercado
AK-CC 550A – 084B8030 con la versión de software 2.01 lanzada en enero de 2019
AK-CC 550B – 084B8032 con versión de software 2.01 lanzada en noviembre de 2018
AK-CC 750A – 080Z0140 con versión de software 1.21 publicada en octubre de 2018
AK-CC55 – 084B4081, 084B4082, 084B4083 y 084B4084 lanzado en febrero de 2020
Para obtener información más detallada, puede contactar con Global Product Support.
Cómo configurar las funciones ALC y CALM:
CALM es una función de Control Maestro que se configura en el gestor del sistema. El nivel de líquido (señal ON/OFF) en el acumulador de aspiración, el estado del controlador y la capacidad de bombeo del eyector de líquido calculada por el controlador AK-PC 78xA determinan si los controladores pueden funcionar con ALC o no (control MSS normal).
ALC también puede configurarse directamente en los controladores. La entrada es la señal ON/OFF de nivel de líquido del acumulador de aspiración conectada a la entrada DI1, DI2 o DI3 en el controlador (valor de ajuste = 21 (Cambiar a funcionamiento con ALC cuando la entrada está cortocircuitada))
Cabe mencionar que no se puede comprobar el estado del acumulador o del eyector mediante conexiones directas.
Si la señal ON/OFF se conecta en los contactos secos DI1 o DI2, es importante que todos los controladores que reciban la señal del contacto estén cableados correctamente con Tierra a Tierra y Señal a Señal. La mezcla hará que la función falle.
Un ejemplo de cómo funciona: El conector 25 (DI1) del AK-CC 550A envía una señal de corriente corta cada segundo para comprobar si el contacto DI está cerrado o abierto. Si el contacto está cerrado (nivel bajo), la tensión a través de la entrada DI es bajada por el conector 24 (Tierra).
Es importante que ninguno de los controladores conectados esté apagado porque esto hará que la función falle. Si es necesario apagar los controladores, se necesita un relé auxiliar.
Si se utiliza la entrada de alta tensión, también habrá que hacer bien el cableado para evitar atajos, pero no importa cuál de las entradas DI vaya a L (línea) o a 0 (neutro).
Control del recalentamiento:
Hay dos ajustes paralelos para el recalentamiento:
1. Expansión seca, que no permite el flujo de líquido
2. ALC, que permite el flujo de líquido. Este tipo de control requiere que el controlador reciba una señal de encendido/apagado de (por ejemplo) un depósito en la línea de aspiración. Un interruptor de nivel en el depósito registrará cuando se supere el nivel de líquido. Cuando esto sucede, el controlador cambiará a expansión seca, y luego de nuevo a ALC cuando el nivel de líquido ha caído. La función se define en el ajuste o02, o37 u o84. La función también se puede recibir a través de la comunicación de datos de un gestor del sistema.
¿Cómo cambio un AK-CC 550 por un AK-CC55?
Aprende a sustituir el AK-CC 550 por el AK-CC55. En este vídeo, Kenn Sønder Jensen explica cómo sustituir el AK-CC 550 por el AK-CC55. Descubre lo fácil que es sustituir el controlador, lo que debes tener en cuenta al hacerlo y cómo evitar errores.

Premnath Kangatharan, experto en productos, mostrará cómo sustituir un AK-CC 550A por un AK-CC55 y te guiará a través de los pasos que debes conocer para cambiar eficazmente tu controlador en la interfaz de la serie AK-System Manager 8xxA. Familiarízate con la nueva interfaz del System Manager y asegúrate de poner en marcha rápidamente tu nuevo controlador de cajas.

Datos técnicos
Relés DO para cargas capacitivas - AK-CC55
¿Se pueden utilizar relés DO para ventilador e iluminación con cargas capacitivas como ventiladores EC e iluminación LED en un AK-CC55?
DO2 (Luz) y DO3 (Ventilador) para AK-CC55 Compact y DO5 (Luz) y DO6 (Ventilador) para AK-CC55 Single Coil y Multi Coil están dimensionados según la norma TV-5 donde la carga capacitiva o inductiva máxima puede ser de hasta 80 A. Estas salidas pueden recomendarse para ventiladores EC y luz LED.
Todos los relés están sellados para su uso con refrigerantes inflamables como el propano R290.
Cumplen la norma EN 60 335-2-89: 2010 Anexo BB.
Para los relés DO2, DO3, DO4, DO5 y DO6 se aplican los siguientes datos*: | 115 V / 230 V AC |
Carga max.: | CE. 8 (6)A UL. 8A res. 3FLA 18LRA |
Carga min.: | 1VA |
Inrush: | DO2, DO3 para Compact DO5, DO6 para Single/Multi Coil TV-5 80A |
*DO2, DO3, DO4, DO5 y DO6 son relés de 16 A, pero debe respetarse la carga máxima. DO3 y DO4 para Compact y DO5 y DO6 para Single/Multi Coil se recomienda para EC Fan y LED light.
Hay que tener en cuenta que la carga máxima de 8 A es una carga continua mientras que la carga de irrupción es sólo ráfagas cortas.
Las especificaciones de los relés pueden ser un poco confusas, pero no hay fallos en los datos.
Los relés están ajustados a una corriente máxima de 8 A de carga resistiva/ohmica y 6 A con carga inductiva (para bobinas)
Esta es la corriente máxima de carga y no debe sobrepasarse.
Sin embargo, el relé físico está marcado con 16 A si el controlador debe abrirse para comprobar el circuito. La razón de una especificación más baja es que existe la necesidad de una larga vida útil esperada y un cierto número de ciclos ON/OFF. Esto con el fin de proporcionar un producto de alta calidad.
Interfaz de usuario
Estado de la comunicación U45 comprueba la calidad de la señal para MODBUS-AK-CC55
Com. Estado U45 con rango de medición 0 - 100 %
El parámetro U45 muestra una comprobación de la calidad de la señal para la comunicación MODBUS.
La calidad de la comunicación se valida continuamente, y un estado de comunicación (0 - 100 %) se leerá en el menú de visualización o en un dispositivo de monitorización remota. Además, el estado de la comunicación también se puede encontrar en el menú Servicio del AK-ST 500. (El estado de la calidad de la comunicación se lee en el “U45 Comm. Status”).
El estado de calidad de la comunicación sólo incluirá los telegramas de bus recibidos y sólo en comunicación MODBUS (no en comunicación LON).
Si no se reciben telegramas, no se puede dar un estado de calidad de comunicación útil (no se lee nada).
Se estima que el valor debe ser de al menos el 80% en una buena red - un valor inferior a éste debe ser investigado.
El Comm. Status U45 puede verse tanto en la pantalla Info como en la pantalla Setting. Además, se puede encontrar en la pantalla Bluetooth aquí:
Menú Parámetros -> Varios -> Red -> (Cambiar de Ajustes a Lectura) Estado de comunicación
Cableado
Longitud del cable de display para AK-CC55
Existen tres variantes de display disponibles para un controlador AK-CC55:
- AK-UI55 Set (versión con teclado)
- AK-UI55 Info (sólo display)
- AK-UI55 Bluetooth (versión Bluetooth)
Se pueden conectar hasta dos displays a un controlador AK-CC55 case a través de conectores RJ12.
Si sólo hay un display conectado al controlador, la longitud máxima del cable es de 100 metros.
Si se conectan dos displays, la longitud combinada de sus cables puede alcanzar un máximo de 100 metros desde el controlador.
Ejemplo con dos displays:
Si, por ejemplo, un display tiene una longitud de cable de 20 metros y el segundo display tiene una longitud de cable de 80 metros, la longitud combinada es de 20 + 80 = 100 metros, lo cual es aceptable.
AK-CC55 Water Loop Controller
En este vídeo, Kenn, nuestro experto en productos, presenta el AK-CC55 Water Loop Controller.