Ajusta y optimiza el recalentamiento en menos de 15 minutos
TXV Superheat Tuner ahora es parte de Ref Tools, la aplicación móvil todo en uno esencial para técnicos de aire acondicionado y refrigeración. Ref Tools te brinda acceso a las herramientas, la guía, el soporte y la información que necesitas, en el trabajo y en el campo.
Descarga Ref Tools para acceder a la última versión de TXV Superheat Tuner.
¿No estás en el móvil? Haz clic aquí para probar la versión de navegador de Ref Tools.
Acaba con las conjeturas en tus ajustes de recalentamiento.
El TXV Superheat Tuner, incluido dentro de la Danfoss CoolApps Toolbox, permite a los técnicos de mantenimiento y a los instaladores de climatización optimizar el recalentamiento con solo uno o dos ajustes en la mayoría de las válvulas de expansión termostáticas.
Para una tarea que antes requería horas, ahora se tardan minutos. Tan sencillo como introducir cierta información básica sobre el sistema en el que estás trabajando y la aplicación TXV Superheat Tuner te proporcionará recomendaciones de ajuste específicas para cada válvula.
Con esta información, podrás optimizar un sistema de refrigeración en menos de 15 minutos y aumentar su eficiencia energética. El resultado: tu cliente ahorra dinero en sus costes energéticos y tú ganas un cliente para siempre. La herramienta TXV Superheat Tuner emplea un conjunto de algoritmos avanzados para efectuar sus recomendaciones de optimización. Estos algoritmos, desarrollados y aprobados por algunos de los mejores ingenieros de Danfoss, tienen en cuenta múltiples factores que van más allá de la sensibilidad básica de cada válvula.
Olvídate de usar manuales de TXV o herramientas de conversión de presión a temperatura para realizar ajustes de prueba y error. La aplicación TXV Superheat Tuner te permite acometer ajustes precisos desde el principio para que puedas ahorrar tiempo y lograr un mejor resultado.
Descarga TXV Superheat Tuner gratis ahora en tu dispositivo móvil Android o iOS.
Descargas
Descargar la aplicación gratis
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticasLas válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.
Asistencia
Contacta con nosotros
Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.
Aviso legal
TXV Superheat Tuner (en adelante, «la aplicación») se pone a disposición del usuario en el estado y las condiciones de disponibilidad actuales y para los fines especificados exclusivamente por Danfoss. Asimismo, el usuario asume los riesgos asociados a su uso. La aplicación, así como los resultados y la información generados por esta, no sustituyen el asesoramiento técnico y deben ser verificados por el usuario. No conllevan ningún tipo de compromiso ni deben considerarse como datos o análisis precisos.
Danfoss declina cualesquiera garantías y condiciones relativas a la aplicación, ya sean estas expresas, implícitas o legales, incluidas, entre otras, condiciones de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, exactitud y no infracción de los derechos de terceros. Danfoss no garantiza que la aplicación vaya a satisfacer ninguna necesidad ni que funcione ininterrumpidamente o sin errores.
En la medida en que así lo permita la ley, Danfoss no podrá considerarse responsable de ningún daño directo, especial, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, daños por pérdida de ahorros o beneficios, o pérdidas de datos que se deriven de cualquier uso de la aplicación.