Magnetic Tool

  • Vista general
  • Descargas
  • Contacta con nosotros
  • Aviso legal

Comprueba fácilmente las bobinas solenoides con Magnetic Tool

Magnetic Tool ahora es parte de la nueva aplicación Ref Tools, nuestra aplicación móvil esencial y todo en uno para técnicos de aire acondicionado y refrigeración. Ref Tools te brinda acceso a las herramientas, orientación, soporte e información que necesita, estés donde estés.

Descarga Ref Tools para acceder a la última versión de Magnetic Tool.
 
¿No estás con el móvil? Haz clic aquí para probar la versión de navegador de Ref Tools.

 

Sobre Magnetic Tool

Asegurarse de que la bobina de una válvula solenoide funciona correctamente o detectar una bobina defectuosa es un paso importante en cualquier proyecto de instalación o reparación. Magnetic Tool hace que probar una bobina de válvula solenoide sea rápido y fácil. Simplemente abre la aplicación, pon tu teléfono inteligente contra la bobina solenoide que deseas probar y observa si la rueda de la aplicación comienza a girar. Si gira,tu válvula solenoide está lista para funcionar.

Si una válvula solenoide se encuentra en un espacio difícil de alcanzar, puedes configurar Magnetic Tool para proporcionar audio o retroalimentación táctil (o ambas) cuando detecta un campo magnético. De esa manera, puedes verificar una válvula sin ver la pantalla, por lo que puede maniobrar tu teléfono como lo necesites.

Magnetic Tool tiene dos modos: simple y avanzado. Con el modo Simple, todo lo que necesitas hacer es abrir la aplicación y comenzar a probar, así de simple. El modo avanzado te permite ajustar las tolerancias de umbral del magnetómetro, que se usa con mayor frecuencia para reducir o eliminar la interferencia de otras válvulas solenoides cercanas.

Descargas

* Está previsto el desarrollo de una versión para Android.

Contacta con nosotros

Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.

Aviso legal

Magnetic Tool (en adelante, «la aplicación») se pone a disposición del usuario en el estado y las condiciones de disponibilidad actuales y para los fines especificados exclusivamente por Danfoss. Asimismo, el usuario asume los riesgos asociados a su uso. La aplicación, así como los resultados y la información generados por esta, no sustituyen el asesoramiento técnico y deben ser verificados por el usuario. No conllevan ningún tipo de compromiso ni deben considerarse como datos o análisis precisos.

Danfoss declina cualesquiera garantías y condiciones relativas a la aplicación, ya sean estas expresas, implícitas o legales, incluidas, entre otras, condiciones de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, exactitud y no infracción de los derechos de terceros. Danfoss no garantiza que la aplicación vaya a satisfacer ninguna necesidad ni que funcione ininterrumpidamente o sin errores.

En la medida en que así lo permita la ley, Danfoss no podrá considerarse responsable de ningún daño directo, especial, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, daños por pérdida de ahorros o beneficios, o pérdidas de datos que se deriven de cualquier uso de la aplicación.