Herramienta de aplicación de refrigeración industrial
Hemos actualizado la herramienta de aplicación de refrigeración industrial para incluir los últimos productos lanzados al mercado. Si ya usas esta herramienta interactiva, haz clic en el vínculo siguiente para descargar la versión actualizada.
Por el contrario, si eres un usuario nuevo, debes saber que esta herramienta es una presentación interactiva en PowerPoint que aborda todos los detalles de una planta de amoníaco de dos etapas. La herramienta ofrece funciones de «reducir y expandir» y contiene información detallada y adaptada específicamente al usuario.
El objetivo de la presentación es ofrecer una infografía completa de la planta de amoníaco. Haz clic en las zonas indicadas de la planta para obtener información detallada sobre aspectos específicos. Los esquemas detallados muestran qué válvulas y tuberías se necesitan en cada zona concreta. Al hacer clic en la denominación del tipo de una válvula, accederás a detalladas vistas en corte y a explicaciones sobre la válvula en cuestión.
La presentación interactiva incluye también enlaces útiles que permiten acceder a documentación técnica, animaciones de productos y vídeos. Además, regresar a la pantalla principal o a la información anterior resulta muy sencillo.
Nota: la herramienta de aplicación de refrigeración industrial está diseñada en PowerPoint, por lo que puedes abrirla en modo de edición. En dicho modo, es posible copiar las diapositivas de los diferentes productos a otras presentaciones.

Consigue la herramienta
Descarga la versión más reciente de la herramienta de aplicación de refrigeración industrial a través del siguiente enlace.
Versión actualizada: versión 08, 2021-02-26
¿Quiénes pueden sacar partido a la herramienta de aplicación de refrigeración industrial?
Esta herramienta es útil para cualquier persona que trabaje en el sector de la refrigeración industrial y, muy especialmente, para los recién llegados al sector o para quienes todavía no estén totalmente familiarizados con los detalles de una planta de amoníaco de dos etapas.
¿Impartes formación sobre refrigeración industrial?
Si tienes que impartir formación sobre refrigeración industrial, esta herramienta puede ser un recurso ilustrativo en presentaciones y otros materiales de formación.
Características y ventajas
Una vista clara y perfectamente estructurada del funcionamiento de una planta de amoníaco de dos etapas.
Un vista general completa de los elementos presentes en una planta de amoníaco de dos etapas.
Acceso directo a información detallada sobre las tuberías y las válvulas necesarias en zonas específicas de la planta, como: el almacén refrigerado, el congelador de placas, el compresor de tornillo con separador de aceite, el compresor alternativo, el separador de la bomba, etc.
Esquemas detallados de las válvulas específicas de Danfoss mediante el uso de vistas en corte en las que se muestran los elementos individuales de las válvulas. Para algunas válvulas, también se incluyen animaciones en las que se explica su principio de funcionamiento.
Acceso directo a información adicional sobre los productos en la documentación técnica.
En resumen, la aplicación desglosa una planta de amoníaco de dos etapas en elementos fácilmente comprensibles.
Descargas
Herramienta de aplicación de refrigeración industrial
Cómo utilizarlo
- Descarga y guarda el archivo ZIP en tu ordenador.
- Descomprime el archivo en tu equipo.
- Abre el archivo PowerPoint «START_TWO STAGE AMMONIA PLANT» que encontrarás en la carpeta recién descomprimida.
- En Microsoft PowerPoint, selecciona el modo de presentación de diapositivas.
- Pulsa la tecla «Intro» o «AvPág» para avanzar desde la diapositiva «Opening» hasta la diapositiva «Plant Overview» (página de inicio).
- Sitúa el puntero del ratón sobre la vista general de la planta; cuando el puntero se convierta en un icono con forma de mano, podrás acceder a una vista ampliada de la parte correspondiente de la planta al hacer clic.
- Haz clic en la denominación de tipo (no en la ilustración) de las válvulas Danfoss IR individuales para acceder a una vista en corte de la válvula IR en cuestión. Cuando estén disponibles en la esquina inferior izquierda de la diapositiva, los «botones de acción» te permitirán acceder a información de ayuda adicional, por ejemplo, documentación técnica, animaciones de productos, vídeos, etc. También podrás retroceder a la diapositiva anterior o a la página de inicio.
Contacta con nosotros
Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.