![Eurasburg](/media/frpjelpk/1920x420_eurasburg-banner-webpage_20231204.jpg?width=420&height=1920&rnd=133463953187070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
En el Wittelsbacher Land, cerca de Augsburgo, la red local de Eurasburg suministra calefacción a 80 edificios mediante un sistema de calefacción por astillas de madera. Las subestaciones de Danfoss garantizan una calefacción eficiente en todo tipo de edificios, y su moderna solución SCADA permite supervisar y gestionar el sistema a distancia.
![](/media/1shnuhhu/cer_dcs_eurasburg_case_story_kunde_beratung_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El desafío:
Encontrar una alternativa sostenible a las obsoletas calderas de gasóleo
En 2018, la localidad rural de Eurasburgo (Alemania) necesitaba una solución de calefacción para la ampliación de la guardería del pueblo. Al mismo tiempo, muchos propietarios de viviendas querían sustituir sus viejas calderas de gasóleo. Todos estaban interesados en obtener una solución de energía renovable que pudiera aprovechar el abundante recurso natural del pueblo: el bosque de Eurasburgo.
Así que el ayuntamiento decidió construir una red de calefacción local con un sistema central de astillas de madera, abasteciéndose de madera del bosque circundante. El proyecto se aprobó con una condición: que la ciudad pudiera conectar todos los edificios públicos de la comunidad a la nueva red de calefacción.
![Eurasburg](/media/hhtgywzk/1120x747_2-photo-on-eurasburg-webpage.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La solución:
Las subestaciones Danfoss VXe y Leanheat Monitor® alimentan una red centralizada de calefacción por astillas de madera
Michael Gail, el ingeniero de calefacción responsable del proyecto, trabajó con Danfoss para elegir las soluciones de subestación adecuadas para cada edificio. Seleccionaron estaciones individuales VXe para edificios con una carga de calefacción de hasta 30 kW, y miniestaciones DSA1 para edificios más grandes con una carga de calefacción de 30 a 100 kW. Para una carga de calefacción superior a 100 kW, instalaron estaciones individuales de libre planificación. Los intercambiadores de calor de microplacas de alta calidad garantizan una transferencia de calor eficaz en todas las subestaciones instaladas. Las estaciones también se encargan del equilibrado hidráulico de la red, utilizando controladores de caudal independientes incorporados con válvulas de control de motor integradas.
Pero las subestaciones y los controladores no fueron la única razón por la que Michael Gail eligió a Danfoss.
Para brindar a los gestores de la empresa un control óptimo de la red de calefacción, todas las estaciones de transferencia se integraron en la solución SCADA basada en web de Danfoss, Leanheat® Monitor. "Este software fue también una de las razones por las que elegimos a Danfoss, ya que era importante poder leer los datos del medidor y del controlador y realizar ajustes con solo tocar un botón", afirma Martin Gail.
La posibilidad de acceder al sistema desde cualquier lugar significa que los problemas de red pueden resolverse rápidamente. Según él, "si un cliente llama para informar de un problema, puedo usar mi móvil o tableta para ver qué va mal o qué hay que cambiar. Y eso simplifica mucho el trabajo".
Otro aspecto crucial de la red de calefacción Eurasburger es que los edificios conectados no tienen que cumplir ningún requisito especial de eficiencia para unirse. Sólo tuvieron que retirar sus antiguos sistemas de calefacción de gasóleo. Esto da tiempo a los propietarios para realizar cualquier mejora relacionada con la energía de gradualmente y a un ritmo económicamente viable para cada hogar.
![Estación VXe de Eurasburgo](/media/kh1mga4b/vxe-station-eurasburg.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El resultado:
La red de calefacción local de Eurasburg suministra actualmente calefacción a 80 edificios, entre ellos la escuela primaria, la sala polivalente, el parque de bomberos, el ayuntamiento y la guardería. La utilización del sistema ronda actualmente el 90%, lo que significa que aún hay margen para ampliarlo. También están considerando añadir un sistema solar en el futuro.
Otras comunidades rurales de la región han seguido de cerca el proyecto y ya están planeando proyectos similares. Martin Gail explica
El está seguro que la red de calefacción local de Eurasburg no será la última que implante su empresa, y ya ha seleccionado al socio para las subestaciones y la solución SCADA: "Definitivamente implementaremos nuestra próxima red de calefacción con Danfoss".
![](/media/ubgl23db/1920x420_eurasburg-banner-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=133463979460430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Exitosa transición de calderas de gasóleo a una red de calefacción local
Desarrollo de una red de calefacción local eficiente en Eurasburgo
![](/media/lsrhvsak/1120x747_promo-for-article-eurasburg.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Las astillas de madera son la futura solución de calefacción para Eurasburgo
En Wittelsbacher Land, cerca de Augsburgo, ya funciona a pleno rendimiento una red de calefacción rápida y eficiente basada en astillas de madera. Descubre cómo Danfoss está ayudando al municipio de Eurasburgo con subestaciones y software innovadores, allanando potencialmente el camino para una transformación sostenible de la calefacción en las zonas rurales.