Demasiado calor, demasiado frío y sin la posibilidad de regular la calefacción en el interior de cada apartamento: estos eran los problemas a los que se enfrentaban los residentes en un edificio de apartamentos de nueve plantas en Tallin (Estonia). Al sustituir el sistema existente de un tubo por un sistema de dos tubos con equilibrado hidrónico automático, los residentes disfrutan ahora de un mayor confort y de un ahorro del 25 % en la factura de energía.
Mayor confort y un ahorro de energía importante para todos los residentes
Todos los años ocurría lo mismo. En enero, cuando el invierno era muy frío, los residentes más alejados de la subestación tenían frío. Observaban con envidia las ventanas abiertas de otros apartamentos situados cerca de la fuente de calor. En esos apartamentos, el calor excesivo también causó molestias.
La asociación de viviendas propietaria del edificio decidió hacer algo con respecto al sistema de calefacción mal equilibrado. Estaban abiertos al uso de soluciones nuevas y avanzadas para proporcionar un mayor confort a los residentes. Al mismo tiempo, querían aumentar la eficiencia del sistema de calefacción y ahorrar en la factura de energía. Después de minuciosas consideraciones, se decidió sustituir el antiguo sistema de un tubo por un nuevo sistema de dos tubos. El nuevo sistema se equipó con válvulas de equilibrado automático de Danfoss, del tipo ASV, para garantizar una distribución uniforme del calor en todo momento y en todo el edificio. Al mismo tiempo, en todos los apartamentos se instalaron válvulas termostáticas de radiador de Danfoss, del tipo RA-N, con sensores tipo RAW 5116, para permitir el control individual del calor. Además, todos los radiadores se equiparon con repartidores de costes de calefacción para una asignación justa de los costes de calefacción.
Un ahorro energético importante permite amortizar la inversión en tan solo seis años
Tras cinco años de funcionamiento del nuevo sistema de calefacción de dos tubos, el ahorro energético medio documentado alcanza el 25 % durante los inviernos fríos y templados. Una parte significativa del ahorro proviene de la solución de dos tubos y del perfecto equilibrio hidrónico obtenido con la solución ASV de Danfoss. La inversión en nuevas TRV y asignadores de calor individuales en todos los radiadores también contribuye al ahorro, ya que los residentes ahora pueden controlar su nivel de comodidad y saben que tienen que pagar su propia parte del consumo de calor. Esto supuso un gran cambio en el comportamiento de los usuarios con respecto al consumo de calor.
«El control habitación por habitación de la calefacción y el hecho de que los costes de la calefacción se asignen ahora a cada apartamento generó una nueva conciencia en relación con el consumo de energía entre los residentes, que se alegraron de ver un ahorro en sus facturas de energía. Nos complace ver cómo la mejora del confort del usuario y el ahorro de energía van de la mano. Desde que se puso en marcha el nuevo sistema de calefacción, no hemos recibido ninguna queja», señala Anatoly Utjemov, administrador de fincas.
Puesta en servicio sencilla
La renovación energética la diseñó OU Dipro y la llevó a cabo Alice Grupp, una empresa familiarizada con las ventajas de la solución ASV suministrada por Danfoss para proyectos anteriores.
«Tenemos mucha experiencia trabajando con las soluciones de equilibrado automático de Danfoss y estamos muy satisfechos con la sencillez del ajuste de la presión diferencial. Hace que la puesta en servicio del sistema sea rápida y sencilla. Básicamente, solo hay que ajustar el caudal de diseño correcto para cada radiador con las válvulas de preajuste RA-N, validar si se logran o no los caudales requeridos y, a continuación, el sistema estará listo y en funcionamiento en cuestión de horas», afirma el instalador Igor Smolkov, de Alice Grupp.
Ventajas de las válvulas de equilibrado automático
Las válvulas de equilibrado automático proporcionan un sistema sencillo, fiable y rentable para crear el equilibrado hidrónico en sistemas de calefacción de dos tubos. Este fue también el caso en Tallin, donde la solución ASV asegura ahora un flujo uniforme en el sistema, incluso en los apartamentos más distantes.
«La asociación de viviendas quería mejorar el confort, reducir la factura de energía y evitar problemas de ruido durante el funcionamiento con carga parcial en un edificio alto y con muchos radiadores. Por lo tanto, decidieron optar por las válvulas ASV de Danfoss debido a sus características técnicas y a los beneficios documentados que garantizaban una rápida amortización de la inversión», señala Marko Moring, director de ventas de Danfoss Heating.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado automático
Las válvulas de equilibrado automático ofrecen una solución de equilibrado dinámico para aplicaciones de HVAC. Estas válvulas eliminan las fluctuaciones de presión que se producen en los sistemas de flujo variable, como los sistemas de radiador bitubo, en condiciones de carga parcial. Estos tipos de válvulas también pueden utilizarse en aplicaciones de calefacción por suelo radiante y en aplicaciones de refrigeración de confort.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado automático ASV
Válvulas de equilibrado automático ASV de Danfoss: la solución dinámica de equilibrado hidrónico para aplicaciones de sistemas de calefacción y refrigeración de dos tubos y sistemas de HVAC.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado automático AB-PM