Un sistema simple y eficiente para una supervisión y control remotos
Kopaonik (Serbia)
Las soluciones de Danfoss en la montaña de Kopaonik ofrecen una mayor
eficiencia energética y un menor consumo de energía.
La montaña Kopaonik se encuentra en Serbia, a 290 km2 al sur de Belgrado. Dotada de una gran belleza natural, es la estación de esquí más grande e importante de Serbia.
MK Mountain Resort es una empresa que gestiona cuatro instalaciones turísticas en Kopaonik desde 2009:
- Gran Hotel y SPA ****
- Hotel familiar Angella ****
- Apartamentos y alojamientos Konaci **** deluxe
- Restaurante «Zvrk».
Todas las instalaciones están situadas en el centro del complejo turístico, a una altura de 1770 m sobre el nivel del mar. Debido al largo y muy frío invierno de 2011-2012, la temporada de calefacción duró más que la anterior. A pesar de este aumento en la demanda de calefacción compleja, hemos obtenido un ahorro que se traduce en un consumo de combustible un 10 % inferior al de la temporada anterior.
Teniendo en cuenta que todas las estructuras anteriores fueron construidas durante los años 80 del siglo pasado, el nuevo propietario se enfrentaba al enorme coste energético que suponía la calefacción de los edificios. Además, debido a la falta de un sistema de control automático de las instalaciones de calefacción, los requisitos de confort térmico dentro del complejo no se ajustaban a las necesidades reales de los usuarios.
Soluciones para un uso óptimo de la energía
La reconstrucción gradual del sistema de calefacción se inició en el año 2010 e incluyó la instalación de equipos de control de Danfoss: válvulas de control de tres vías y paso recto con accionamiento por motor, válvulas de equilibrado automático para la obtención de un equilibrado hidráulico y los correspondientes controladores electrónicos ECL Comfort 310. Se reconstruyeron siete circuitos de control en los sistemas que suministran calor a las partes más importantes del complejo hotelero.
Los resultados son muy alentadores. Los sistemas son energéticamente eficientes y no malgastan ni energía ni dinero. «Debido al largo y muy frío invierno de 2011-2012, la temporada de calefacción duró más que la anterior. A pesar de este aumento en la demanda de calefacción compleja, hemos obtenido un ahorro que se traduce en un consumo de combustible un 10 % inferior al de la temporada anterior», señala Goran Lazic, responsable de mantenimiento de MK Mountain Resort.
Respuesta rápida a las demandas de calefacción
La gestión de las partes reconstruidas del sistema de calefacción es sencilla, rápida y eficaz, ya que los siete controladores ECL Comfort 310 se han conectado mediante el sistema ECL Portal para llevar a cabo una supervisión y un control a distancia. ECL Portal ofrece una visualización integrada de todos los parámetros relevantes del sistema de calefacción a través de un navegador web estándar. La empresa TRACO, socio de Danfoss e integrador de sistemas, llevó a cabo la instalación y conexión de los controladores al ECL Portal. La posibilidad de usar esta aplicación en teléfonos inteligentes también demostró ser muy útil. «El complejo hotelero es un sistema complicado y dinámico, donde a menudo es necesario reaccionar rápidamente y redirigir la energía allí donde se necesita en ese momento. Las aplicaciones de ECL Portal para teléfonos inteligentes permiten obtener una respuesta rápida y oportuna, porque ya no se requiere una presencia física en la subestación para cambiar los parámetros de manera que se ajusten a las necesidades actuales», señala Goran Trišić, integrador de sistemas de la empresa TRACO.
El análisis permite la optimización del funcionamiento
Las ventajas del sistema Portal ECL son numerosas. Además de la monitorización y gestión del sistema desde un punto central, todos los datos y parámetros del sistema se pueden utilizar para analizar y optimizar el consumo de energía. La opción de registro de datos permite almacenar todos los parámetros del sistema (temperaturas y datos de los contadores de calor) durante un período de tiempo más largo, con el fin de realizar un análisis del funcionamiento del sistema de calefacción. Esta es una condición previa para las soluciones que permiten la optimización del funcionamiento. Otra característica fundamental es la posibilidad de obtener los datos sobre las condiciones de alarma de forma automática, por correo electrónico, lo que constituye una condición previa para conseguir una respuesta rápida de servicio.
Resumen de la instalación:
• Se reconstruyeron siete circuitos de control
• ECL Portal se aplicó en Serbia por primera vez
Acerca de ECL Portal:
- Supervisión y control remotos para
los controladores ECL Comfort 310 - Instalación sencilla del sistema: solo se necesita llevar un cable Ethernet hasta el controlador
- El almacenamiento de datos (función de registro de datos) permite el análisis y la optimización del sistema
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compensación exterior
La compensación inteligente de las condiciones climatológicas realizada por un controlador de calefacción electrónico puesto en servicio correctamente optimiza la eficiencia energética de los sistemas de district heating, gracias a la reducción de la temperatura de retorno. Esto permite ahorrar en torno a un 10-15 % de energía y prolongar la vida útil de los sistemas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Unidades de control remoto
Las unidades de control remoto pueden complementar los controladores electrónicos en caso de acceso limitado al sótano o al sistema de calefacción. Se pueden colocar en el lugar del edificio que se desee.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores ECL
Los controladores electrónicos son reguladores de temperatura inteligentes. Se pueden adaptar a una gran variedad de sistemas de district heating, lo que garantiza un alto nivel de confort y un uso óptimo de la energía.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones de monitorización
La solución de monitorización Danfoss Enspire permite monitorizar, controlar y optimizar de forma remota tu sistema de district heating de una forma fiable y estable.