Diseñado teniendo en mente la sostenibilidad, el Crowne Plaza Copenhagen Towers es una verdadera maravilla de la ingeniería del futuro, con un 60 % menos de consumo eléctrico que hoteles similares que utilizan tecnologías energéticas convencionales, en 2015. Al utilizar la mejor tecnología ambiental y energética, el hotel se acerca a la neutralidad de carbono.
El lujoso hotel de negocios de Copenhague, el elegante Crowne Plaza Copenhagen Towers, en el distrito de Ørestad, ha sido diseñado desde el principio teniendo en cuenta la sostenibilidad. Su consumo de electricidad y agua para el año 2015 fue respectivamente un 60 % y un 30 % inferior al de las propiedades comparables de la cadena Crowne Plaza a nivel internacional. Estos resultados refuerzan la condición de referencia mundial del hotel. La envidiable eficiencia en el consumo energético y de agua se logra gracias a una sólida e innovadora tecnología básica y a la aplicación de las mejores prácticas, avaladas por la certificación medioambiental ISO 14001 y el reconocimiento internacional del premio de Turismo Sostenible SKÅL para el hotel más respetuoso con el medio ambiente del mundo.
Innovador sistema de refrigeración por agua subterránea
Para que el consumo de energía y las emisiones de CO2 fueran lo más reducidos posible, el hotel insistió en utilizar la tecnología energética más avanzada en todo momento. Una de sus características más significativas es un innovador sistema de refrigeración por agua subterránea. Con él se suministran la calefacción y el aire acondicionado para 366 habitaciones de huéspedes, salas de conferencias, cocina, restaurante y oficinas en un ala contigua.
Equipado con 2500 m2 de paneles solares
Copenhagen Towers también está equipado además con 2500 m2 de paneles solares especialmente adaptados y montados en tres de las cuatro fachadas del hotel, desde donde cubren parte de las necesidades de electricidad del edificio durante todo el año. La instalación constituye el mayor conjunto de paneles solares de Dinamarca, integrados arquitectónicamente en un edificio, con una producción de 200 MWh al año, lo que equivale al consumo de electricidad de 65 viviendas unifamiliares de tamaño medio. Tanto el sistema de calefacción y refrigeración por agua subterránea como los paneles solares son parte de los cimientos sobre los que se asienta el perfil «verde» del hotel. Para optimizar la eficiencia energética y la rentabilidad, los sistemas están equipados con convertidores de frecuencia de CA en forma de VLT®HVAC Drive e inversores solares Danfoss.
La refrigeración por agua subterránea y las bombas de calor permiten ahorrar energía
El sistema de refrigeración por agua subterránea requirió dos etapas de perforación a una profundidad de 110 metros en dos lugares cercanos al hotel. En verano, el agua fría de la tierra (a 7-9 ˚C) se bombea a través de un conjunto de pozos a las bodegas del hotel, adonde se envía a través de un intercambiador de calor y de vuelta a un depósito de calor donde el calor se acumula y se almacena durante los meses más cálidos. El agua refrigerada del intercambiador de calor circula por el edificio para refrigerar las habitaciones a la temperatura deseada. No se requiere una refrigeración activa. Se alcanza así un coeficiente de rendimiento (COP) de hasta 40, lo que significa que la potencia de refrigeración es 40 veces superior a la electricidad consumida por la instalación.
En invierno, el agua del depósito, que ha acumulado calor durante el período estival, se bombea a través del intercambiador de calor y se devuelve a los pozos. El calor del intercambiador de calor se envía a través de dos bombas de calor que elevan la temperatura a 55 ˚C A continuación, se utiliza para calentar las habitaciones y las oficinas del hotel.
«La combinación de refrigeración por agua subterránea y bombas de calor es una solución innovadora. Nos permite reciclar el calor de los meses de verano y utilizarlo durante los meses fríos de invierno», explica Peter Andersen, director de Operaciones de Copenhagen Towers. La instalación constituye el primer sistema de refrigeración y calefacción por agua subterránea de Dinamarca y ahorra hasta un 90 % del consumo de energía para aire acondicionado del hotel.
Alta eficiencia gracias a los convertidores VLT®
Las dos bombas de calor de GEA Grenco tienen un rendimiento combinado de 2400 kW y están equipadas con compresores de hélice controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 que permiten a las bombas ajustar la capacidad de calor de forma continua de bajo a máximo rendimiento, con la misma eficiencia. Las bombas de calor no siempre funcionan a plena capacidad y, por lo tanto, es importante para el consumo energético que la eficiencia sea alta, independientemente de si el sistema funciona a plena capacidad o a la mitad. Todas las bombas de agua subterránea están controladas por convertidores de frecuencia de CA en forma de VLT® HVAC Drive FC 102, y el control de velocidad de las bombas que propulsan el calor por los sistemas internos de calefacción y aire acondicionado del hotel también se realiza a través de los mismos convertidores. Esto ayuda a asegurar un buen control de la capacidad y permite un ahorro de energía excelente para el sistema de bombeo.
Fachadas cubiertas de paneles solares
Cada una de las fachadas orientadas al sur del Crowne Plaza está cubierta con paneles solares ultrafinos y de alta tecnología. En conjunto, generan alrededor de 200 MWh al año, aproximadamente el 10 % del consumo eléctrico del hotel.
El hotel compra el 90 % restante en forma de energía verde producida por aerogeneradores de Energi Danmark A/S.
Volumen de aire controlado electrónicamente
Se han utilizado otras iniciativas para reducir las emisiones de CO2 en la medida de lo posible y para asegurar que el hotel logre su objetivo de sostenibilidad. Por ejemplo, en todas las habitaciones del hotel se ha instalado un sistema de ventilación de volumen de aire variable (VAV). «Esto significa que podemos controlar electrónicamente los volúmenes de aire en cada habitación, según las necesidades y la ocupación. También disponemos de iluminación inteligente en todos los pasillos del hotel y de luces de bajo consumo en general. Y hay lámparas de lectura LED en las habitaciones de huéspedes», dice Andersen.
Otra medida son los equipos de ahorro de agua, que incluyen lavavajillas que ahorran energía y agua. También se han reducido los productos y embalajes innecesarios. Las habitaciones disponen de televisores LED de pantalla plana, que cuando se adquirieron eran los más eficientes desde el punto de vista energético.
Equipos controlados por ordenador
Todos los equipos electrónicos están controlados por ordenador desde la recepción, por lo que el consumo se reduce al mínimo cuando la habitación no está en uso. La temperatura de la nevera cambia según la hora del día. Todos los componentes de la infraestructura de TI del hotel, incluidos los PC y los portátiles, se seleccionan por sus características energéticas y su capacidad de reciclaje.
El hotel incluso ha decidido renunciar a la habitual carpeta de información del hotel. Toda la información que un huésped puede necesitar está disponible en formato electrónico e interactivo a través de la televisión, presentada en un formato familiar similar a una página de Internet. «Nuestro principio básico es alcanzar la sostenibilidad sin comprometer la calidad y el confort de los visitantes. Creo que hemos conseguido ambas cosas», dice Andersen.
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
El Crowne Plaza Copenhagen Towers cumple con los requisitos del programa GreenBuilding de la UE. También es el primer hotel de Dinamarca comprometido con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
El hotel se ha construido de acuerdo con las normas danesas de construcción Low Energy Standard, Clase 2, que estipulan un consumo de un máximo de 42,6 kWh de energía por metro cuadrado al año.
Obtén más información
Descarga y lee nuestro documento (version corta en inglés))
Descarga y lee nuestro documento (versión extendida en inglés)
Más información sobre soluciones para edificios comerciales
Más información sobre refrigeración y aire acondicionado
Más información sobre agua y aguas residuales