PAÍSES BAJOS: El aire en el puerto de Scheveningen es más limpio que nunca gracias a una nueva instalación de suministro desde tierra firme. Gracias al suministro de energía desde tierra, los buques atracados pueden apagar sus generadores diésel y en su lugar comprar energía sostenible utilizando una aplicación.
![](/media/8500/2_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El suministro alternativo de electricidad elimina la contaminación del aire y reduce el ruido y las vibraciones cuando los motores de los barcos están inactivos. Es tan cómodo y popular que, de media, el puerto ahorra 1000 litros diarios de diésel marino, lo que se traduce en una drástica reducción de la contaminación del aire a partir de partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx), además de un importante ahorro de CO2.
«El sistema lleva dos años funcionando con éxito y no hemos tenido ningún problema con ninguno de los componentes de Danfoss: son totalmente fiables», explica Maarten Hektor, director general de Involtum.
Energía 100% renovable
La instalación de energía en tierra en el puerto de Scheveningen es una parte importante del Plan de acción sobre la calidad del aire de La Haya, que describe lo que está haciendo el municipio junto con empresas, residentes, grupos de interés y el Estado holandés para mejorar aún más la calidad del aire en la ciudad. Por supuesto, en la instalación solo se utiliza energía eólica 100 % sostenible holandesa.
![](/media/8507/3_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conexión de alimentación para muchos tipos de embarcaciones
Si bien ya existía energía en tierra en el Segundo Puerto para los cortadores, los pequeños barcos pesqueros y los buques de recreo, esta importante instalación a escala industrial en los otros dos puertos amplió la capacidad a muchos más buques.
El nuevo sistema de suministro en tierra que sirve a los puertos primero y tercero es el primero para los Países Bajos en términos de gran escala, tecnología y comodidad para los usuarios. El sistema se construyó utilizando un convertidor de frecuencia de bajos armónicos de la serie VACON® NXC de Danfoss para convertir la potencia de la red y adaptar la frecuencia a las redes de los barcos. El sistema cuenta con ocho tomas de corriente, cada una de ellas con un sistema de comunicación que permite al ingeniero del buque conectarse y pagar la energía mediante una aplicación.
![](/media/8509/4_full_bleed_1920x420_left.jpg?width=420&height=1920&rnd=131937410317030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Explore más
Descubra cómo la generación de energía en tierra ayuda a los puertos a cumplir los objetivos de emisiones
Todas las instalaciones de conversión de potencia
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply ServiceGracias al suministro de energía de tierra durante el estacionamiento, Maersk Supply Service puede reducir al mínimo la contaminación de los gases de escape de diésel, las molestias por ruido y los costos de mantenimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aireLa ruta de ferry más corta de Dinamarca es ahora una pionera de la energía de baterías.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcadorEl Telstar ahorra un 20 % en costes de funcionamiento en comparación con los remolcadores tradicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semanaLos transbordadores de pasajeros surcan el río IJ de Ámsterdam, manteniendo la ciudad conectada las 24 horas del día. La propulsión híbrida que proporcionan los convertidores VACON® garantiza un funcionamiento las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando maniobrabilidad de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Propulsión de alta eficiencia para granelerosAventurarse en la propulsión híbrida fue un paso audaz para la empresa familiar de graneleros Vranken, que abastece a las vías fluviales del Rin. Se ha amortizado con rapidez, reduciendo al mínimo los costes de funcionamiento, gracias a un innovador sistema de propulsión diésel-eléctrica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia VACON® proporcionan una navegación fluvial silenciosa y limpiaEn 2009, Viking River Cruises puso en servicio el MV Viking Legend, el primer crucero fluvial del mundo con un sistema de energía y propulsión basado en un bus CC de alta eficiencia. Desde entonces, han creado una flota de más de 50 barcos híbridos.