• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

La revolución de la producción de hidrógeno verde con Danfoss Drives

jueves, 27 de junio de 2024
Everfuel está revolucionando la producción de hidrógeno verde con Danfoss Drives
La planta HySynergy de 20 MW de Everfuel contiene el primer electrolizador de hidrógeno a gran escala de Dinamarca, que también es uno de los más grandes de Europa.

DINAMARCA: La energía limpia no solo puede ayudarnos a satisfacer la creciente demanda mundial de energía, sino que también nos permite alcanzar objetivos climáticos críticos. Los últimos años han traído un crecimiento récord en la cuota de energías renovables dentro del mix energético global, incluido un interés renovado en el hidrógeno verde, que se puede producir con los excedentes de la energía eólica y solar. El hidrógeno verde se considera una prometedora fuente de energía de bajas emisiones que podría, a escala, proporcionar alimentación para las industrias de servicios pesados como el transporte terrestre y el transporte marítimo.

Everfuel, uno de los principales proveedores daneses de hidrógeno verde, ha dado un gran paso hacia su objetivo de llevar el hidrógeno comercial al mercado con su planta insignia HySynergy de 20 MW ubicada en Fredericia, Dinamarca. El ambicioso proyecto HySynergy es una colaboración entre Everfuel, Crossbridge Energy Fredericia y varios socios, con el objetivo de ser pioneros en la tecnología Power-to-X (PtX) a gran escala que aproveche los excedentes de energía renovable existentes.

 

 

Descubra cómo el variador de frecuencia de red de CA a CC iC7-Hybrid de Danfoss estáayudando a hacer realidad la energía de hidrógeno verde, queparecía una lejana ambición.

La planta HySynergy de Fase 1 de 20 kW es el mayor productor comercial de hidrógeno Power-to-X de Europa hasta la fecha.

El desafío: El camino para minimizar las emisiones y maximizar la eficiencia

Con más del 50 % de sus necesidades energéticas cubiertas con energía eólica y solar renovable, Dinamarca se considera un líder en la carrera mundial por la descarbonización. En este contexto, Everfuel cree que el hidrógeno verde desempeñará un papel importante para la creación de sistemas energéticos más resilientes capacitados para la transición hacia las energías limpias.

No obstante, debido a la gran cantidad de energía necesaria para el hidrógeno verde, es difícil proporcionar una capacidad de almacenamiento adecuada de forma eficiente. Para establecer una prueba del concepto, Everfuel se propuso ayudar a Crossbridge Energy Fredericia a reducir su huella de carbono dentro de los procesos de refinería existentes y a poner a disposición del sector del transporte danés un suministro competitivo de hidrógeno verde.

Como parte de la Fase I del proyecto HySynergy de tres fases, Everfuel se enfrentó al reto de construir la planta PtX de 20 MW, el primer electrolizador a gran escala de Dinamarca y uno de los electrolizadores más grandes de Europa, e iniciar la producción de hidrógeno verde a escala comercial. Para sentar las bases de su visión, Everfuel necesitaba una solución de conversión de energía escalable y de alta calidad en la que pudiera confiar a largo plazo.

El iC7-Hybrid compacto reduce la inversión de capital
Con una eficiencia de conversión del 98%, el variador de frecuencia iC7-Hybrid reduce tanto el consumo de energía como los costes, al mismo tiempo que ayuda al proceso de electrólisis a convertir la electricidad en hidrógeno verde.

La solución: El iC7-Hybrid compacto reduce la inversión de capital

Everfuel eligió a Danfoss por su reconocida experiencia en eficiencia energética y soluciones innovadoras. La decisión se vio influida por la reputación de Danfoss como proveedor de soluciones de convertidores de frecuencia competitivas para los retos técnicos, incluida una huella de armónicos superior, un factor de potencia ajustable y una tecnología de refrigeración líquida líder en el sector.

Para satisfacer las necesidades de Everfuel, Danfoss suministró dos sistemas de variadores de frecuencia de red de CA a CC de refrigeración líquida en protecciones para su uso en espacios exteriores. Cada sistema compatible con la red puede suministrar dos salidas de 5 MW para los objetivos de la Fase I del proyecto HySynergy. Los sistemas combinan los módulos con una mayor densidad de potencia disponibles en el mercado con funciones de gestión térmica que reducen significativamente las necesidades y los costes de la infraestructura. Son especialmente compatibles con electrolizadores con un sistema de tensión de CC y de precarga integrado muy limpio. Lo mejor de todo es que el sistema de conversión de energía puede pasar de 20 MW a 1 GW, para adaptarse a las próximas fases de expansión.

Durante la construcción de la planta de Fredericia, Everfuel y Danfoss identificaron necesidades adicionales más allá del alcance inicial y desarrollaron los componentes necesarios manteniendo una estrecha colaboración. Debido a su versatilidad y fiabilidad, Everfuel instaló varios convertidores para motores eléctricos para respaldar otras aplicaciones en toda la instalación, incluidas bombas de calor y bombas para el tratamiento de aguas.

A largo plazo, la capacidad de la planta HySynergy alcanzará 1 GW de hidrógeno verde al año.

El resultado: Pioneros en la producción de hidrógeno verde

Los variadores de frecuencia iC7-Hybrid de Danfoss desempeñan un papel fundamental en el proyecto HySynergy. Estos variadores de frecuencia ofrecen una tecnología clave que permitió a las instalaciones de Everfuel cumplir su objetivo de producción de prueba con el primer hidrógeno en diciembre de 2022. Con una alta eficiencia de conversión del 98 %, iC7-Hybrid reduce tanto el consumo de energía como los costes durante la conversión de fuentes de energía renovables en hidrógeno. Su conexión simplificada a la red también permite la recuperación de calor durante la producción de hidrógeno, que se puede devolver a la red para proporcionar calefacción urbana en Fredericia. Este resultado temprano demuestra la capacidad del proyecto para la integración sectorial.

Everfuel planea que la planta insignia de 20 MW esté totalmente operativa en 2024 (Fase I), y luego añadir otros 300 MW de capacidad (Fase II). Con vistas a su ambicioso objetivo de Fase III de alcanzar 1 GW de capacidad de hidrógeno verde a finales de la década, el proyecto HySynergy ha sentado las bases para la producción de hidrógeno verde a gran escala. Everfuel va por buen camino con el objetivo de ayudar a descarbonizar algunos de los sectores cuyas emisiones son más difíciles de reducir, incluidos el transporte y la industria pesada, de acuerdo con el objetivo climático de Dinamarca de alcanzar una reducción del 70 % de las emisiones de CO2 antes del año 2030.

Uffe Borup

«Desde el periodo de tiempo en el que trabajé para Danfoss, sabía que tenían algo interesante en marcha, que se adaptaba bastante bien a las necesidades de Everfuel. La colaboración en el proyecto HySynergy ha sido prueba de ello. Danfoss Drives ha proporcionado soluciones de vanguardia, pero también ha demostrado su colaboración en el desarrollo conjunto de nuevas soluciones. Su compromiso con la innovación y la excelencia se adapta perfectamente a la visión de Everfuel, y ha sido un placer ver cómo nuestros esfuerzos conjuntos dan fruto. La sinergia entre nuestros equipos ha sido notable y está claro que Danfoss Drives es un socio valioso en nuestro viaje hacia un futuro sostenible», explica Uffe Borup, CTO y cofundador de Everfuel.

Uffe Borup, CTO y cofundador de Everfuel

Productos instalados

Variadores de frecuencia iC7-Hybrid

iC7-Hybrid

Apueste por la conversión inteligente de energía.

iC7-Hybrid está optimizado para todas las aplicaciones de conversión de potencia y tiene una densidad de potencia inigualable con una nueva tecnología de filtros.

Más información

Póngase en contacto con nosotros

Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de ventas de Danfoss Drives más cercana.