![La cervecera Peroni elige nuestro VLT® FlexConcept® para optimizar sus costes de funcionamiento](/media/2313/f_b_cs2_conveyor_birra_peroni.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La cervecera Peroni ha aumentado la eficiencia de su línea de embotellado al menos un 30 % gracias a VLT® FlexConcept®.
En una reciente modernización de la línea de embotellado, la combinación de los convertidores VLT® AutomationDrive y VLT® OneGearDrive® brinda una eficiencia extraordinaria en la cinta transportadora, con un período de amortización de la inversión de solo 23 meses.
Las exigencias de mantenimiento de estos convertidores son mínimas, ya que solo requieren un cambio de aceite cada 35 000 horas de funcionamiento. Además, con un índice de eficiencia superior a IE4, la solución VLT® OneGearDrive® también garantiza que la planta esté bien preparada para las futuras exigencias legales.
Dos convertidores y tres relaciones de reducción fueron suficientes para cubrir todas las aplicaciones en la renovación de la línea, debido al alto grado de estandarización y a la extrema flexibilidad. Como resultado, el inventario de piezas de repuesto se reduce a solo tres unidades de repuesto para el componente mecánico y una unidad para el componente de control electrónico. Este stock mínimo proporciona una cobertura completa contra el riesgo de paradas de planta debidas a retrasos en las reparaciones.