![Los transbordadores híbridos conectan la ciudad de Ámsterdam sin interrupciones](/media/2340/marine_cs2_hybrid-ferries.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
En el río IJ de Ámsterdam, los transbordadores híbridos propulsados mediante convertidores VACON® funcionan las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando la maniobrabilidad.
GVB aplica una política de minimización de las emisiones y el impacto ambiental de sus transbordadores, tranvías, autobuses y automóviles. De modo que, cuando GVB encargó dos nuevos transbordadores al astillero Holland Shipyard, decidieron utilizar la tecnología híbrida de baterías para mejorar la eficiencia del combustible y reducir la contaminación.
El ahorro de picos reduce el tamaño del generador
Los transbordadores funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Se tarda unos cuatro minutos en cruzar el río IJ y los transbordadores están atracados solo unos dos minutos antes de salir en el siguiente viaje.
Un transbordador eléctrico alimentado totalmente por baterías no era posible, ya que el tiempo de permanencia en el puerto era demasiado corto para cargar las baterías mediante una toma de alimentación en tierra. En su lugar, GVB decidió utilizar la propulsión eléctrica con generadores diésel y baterías de iones de litio para ahorrar en los picos de demanda.
Esto les permitió reducir el tamaño de los generadores, ya que estas baterías permiten que los generadores funcionen muy eficientemente con una carga casi constante.
La tecnología híbrida mejora la calidad del aire...
Para reducir el resto de la contaminación del aire, los motores diésel están equipados con eficientes sistemas de limpieza de gases de escape, también conocidos como SCR (reactor catalíticos selectivos), que eliminan los gases y partículas tóxicas.
Los transbordadores 60 y 61 del río IJ ya cumplen con las nuevas y más restrictivas normativas sobre contaminación atmosférica, que se aplicarán entre 2019 y 2020. Esto contribuye a mejorar la calidad del aire y reducir el ruido para los ciudadanos de Ámsterdam y para los millones de turistas que utilizan los transbordadores.
...y la maniobrabilidad
Los patrones están muy contentos con los nuevos transbordadores: son sencillamente tan fáciles de manejar como sus gemelos con motores diésel convencionales, solo que mucho más silenciosos. El reducido nivel de ruido hace que la travesía sea un placer tanto para los pasajeros como para la tripulación.
Funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana
La ciudad de Ámsterdam considera los transbordadores como «puentes flotantes», que ayudan a unir las partes norte y sur de los transbordadores de Ámsterdam. Los puentes flotantes son gratuitos para los pasajeros. Los dos sistemas de red de CC redundante se eligieron por razones de seguridad, pero la protección contra cortocircuitos fue un reto. GVB está satisfecha con la solución y volverá a pensar en los mismos buques híbridos la próxima vez que se necesiten nuevos transbordadores.
Todas las instalaciones de conversión de energía
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply ServiceGracias al suministro de energía de tierra durante el estacionamiento, Maersk Supply Service puede reducir al mínimo la contaminación de los gases de escape de diésel, las molestias por ruido y los costos de mantenimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aireLa ruta de ferry más corta de Dinamarca es ahora una pionera de la energía de baterías.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcadorEl Telstar ahorra un 20 % en costes de funcionamiento en comparación con los remolcadores tradicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semanaLos transbordadores de pasajeros surcan el río IJ de Ámsterdam, manteniendo la ciudad conectada las 24 horas del día. La propulsión híbrida que proporcionan los convertidores VACON® garantiza un funcionamiento las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando maniobrabilidad de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Propulsión de alta eficiencia para granelerosAventurarse en la propulsión híbrida fue un paso audaz para la empresa familiar de graneleros Vranken, que abastece a las vías fluviales del Rin. Se ha amortizado con rapidez, reduciendo al mínimo los costes de funcionamiento, gracias a un innovador sistema de propulsión diésel-eléctrica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia VACON® proporcionan una navegación fluvial silenciosa y limpiaEn 2009, Viking River Cruises puso en servicio el MV Viking Legend, el primer crucero fluvial del mundo con un sistema de energía y propulsión basado en un bus CC de alta eficiencia. Desde entonces, han creado una flota de más de 50 barcos híbridos.