![Una reducción del consumo energético de la calefacción central, al tiempo que se conserva toda la comodidad](/media/2322/hvac_cs3_forside.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El sistema de calefacción central consume un 70 % menos de energía ahora que en 2007. Al mismo tiempo, se mantiene el máximo confort y el rendimiento del proceso. Este es la impresionante optimización de la eficiencia obtenida en la planta industrial de Danfoss en Nordborg (Dinamarca).
Al adoptar un enfoque de optimización del sistema en busca de una mayor eficiencia energética, se han implementado diversas mejoras y acondicionamientos en el sistema de calefacción central a lo largo de los años. En total, el consumo de energía se ha reducido en 59 000 MWh anuales, lo que supone un 70 % menos de consumo de energía en comparación con 2007.
Gracias a los acondicionamientos, en los últimos tres años, Danfoss ha logrado este ahorro anual en su fábrica de Nordborg:
- Una reducción del 21,3 % en el consumo de calor, sin poner en riesgo ni el confort ni el rendimiento del proceso
- Un 12 % menos de consumo eléctrico
Aprovechamiento del exceso de calor
Una de las iniciativas más eficaces es aprovechar el exceso de calor del agua de proceso del parque industrial para contribuir al sistema de calefacción central.
En enero de 2016, el generador de gas natural que produce electricidad y calor se complementó con un sistema de bombas de calor capaz de recuperar la energía del agua de refrigeración del proceso. En lugar de ser liberado a la atmósfera y, por lo tanto, perderse, el calor se canaliza hasta el sistema de calefacción central que proporciona calor a todo el parque industrial. Estas cuatro bombas de calor personalizadas y basadas en el uso de amoniaco garantizan ahora la transferencia de la mayor cantidad de energía térmica posible desde la refrigeración del proceso hasta el sistema de calefacción central.
Rápido retorno de la inversión
Las cuatro bombas de calor instaladas en la fábrica de Nordborg en 2016 tienen un retorno de la inversión (ROI) previsto de tan solo 2,8 años.
Las bombas de calor están personalizadas con componentes de Danfoss de calidad superior:
- VLT® HVAC Drive FC 102
- Válvulas reguladoras y actuadores motorizados
- Transmisores de presión y sensores de nivel