• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss impulsa el almacenamiento de energía de alta capacidad de SmartGrid

jueves, 29 de febrero de 2024
Sistema de almacenamiento de energía en baterías basado en el uso de contenedores
Reproduzca el vídeo para descubrir cómo los sistemas de almacenamiento de energía en baterías basados en contenedores (BESS) SmartGrid son útiles para el sector del alquiler

PAÍSES BAJOS: El aumento de la demanda de electricidad, junto con el crecimiento de las fuentes de energía verde, como la eólica y la solar, está llevando la red nacional holandesa a sus límites. Esta tensión ha generado numerosos desafíos, como las conexiones sobrecargadas que impiden a las empresas adquirir fuentes de energía nuevas o más importantes. Además, los inversores en energías renovables tienen dificultades para vender sus excedentes de energía de forma eficaz.

Para dar respuesta a estos retos, SmartGrid, una empresa holandesa con sede en la ciudad de Hengelo, ha presentado sus sistemas sostenibles de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Estas soluciones BESS ayudan a empresas, emplazamientos de construcción, centros de distribución y eventos a lidiar con problemas relacionados con el suministro eléctrico. Alimentados por convertidores de potencia VACON® NXP de Danfoss, los innovadores contenedores de batería inteligentes de SmartGrid ayudan a las empresas a mitigar los cortes en el suministro eléctrico. Esto se puso de manifiesto en la feria anual Lambertus en Hengelo, que se convirtió en la primera gran feria con cero emisiones de los Países Bajos. Descubra cómo los convertidores de potencia de Danfoss hacen posible el uso de los contenedores de baterías sostenibles de SmartGrid para las empresas que sufren cortes en el suministro eléctrico.

Un empleado de Danfoss Drives mira un ordenador conectado al sistema
Danfoss Drives ha establecido una colaboración con SmartGrid para desarrollar una solución adecuada de almacenamiento de energía en baterías

El desafío: Suministro eléctrico constante

El panorama de los servicios de suministro públicos se enfrenta a un cambio fundamental, pasando de los combustibles fósiles a alternativas energéticas más limpias. No obstante, esta transformación coincide con una mayor necesidad de energía constante debido a la creciente congestión de la red y la transición energética.

Ese fue el reto al que se enfrentó la Feria Lambertus cuando celebró la primera gran feria de muestras con cero emisiones en los Países Bajos en 2022. Los generadores diésel que se habían utilizado anteriormente tuvieron que sustituirse por alternativas más ecológicas, pero capaces de mantener al mismo tiempo el mismo suministro estable de electricidad: energía constante durante varios días. En el sector de la organización de eventos, no puede haber cortes en el suministro eléctrico. Para satisfacer los requisitos de rendimiento y sostenibilidad, el equipo de Danfoss Drives colaboró con SmartGrid para desarrollar un sistema de almacenamiento de energía en baterías capaz de satisfacer las necesidades de la Feria Lambertus.

Rob Engelen

En breve, las empresas ofrecerán energía desde un contenedor de baterías equipado con energía solar gratuita cuando el precio de la electricidad sea alto y lo recargarán cuando el costo de la energía sea casi nulo debido a un excedente. La generación de energía pronto será mucho más descentralizada, y se podrán organizar entregas a nivel local, utilizando la red principal solo cuando sea necesario.

Rob Engelen, Director comercial, SmartGrid
Un vistazo al interior del sistema con los cables conectados
Después de probar exhaustivamente los prototipos, el Centro de Desarrollo de Aplicaciones de Danfoss se aseguró de poder ofrecer una transmisión de intensidad precisa y compatible con la red.

La solución: Transmisión precisa y respetuosa con la red

Los convertidores de frecuencia de red VACON® NXP ofrecen precisión y potencia a aplicaciones que precisan un rendimiento dinámico y sólido. En 2020, durante el desarrollo de las baterías, SmartGrid eligió estos convertidores de frecuencia por su confianza en los conocimientos y la fiabilidad de Danfoss.

Danfoss participó desde el principio en el desarrollo de los contenedores de baterías. SmartGrid y el Centro de Desarrollo de Aplicaciones (ADC) de Danfoss de Gorinchem (Países Bajos) probaron rigurosamente cuatro prototipos de contenedores para garantizar una transmisión precisa de la intensidad sin perturbaciones en la red.

Estos contenedores inteligentes almacenan el exceso de energía verde durante los periodos de abastecimiento elevado y la liberan durante los periodos de escasez. Dependiendo de la escasez de energía, se pueden suministrar uno o más contenedores de baterías de 10 pies para actuar como un mecanismo de soporte vital. Integrados con baterías de litio-ferrofosfato y controlados por convertidores de potencia, estos contenedores gestionan de forma eficiente el flujo de energía, garantizando una tasa de utilización constante del 100 % de la red.

Además, un convertidor de frecuencia de red VACON NXP dentro de cada contenedor controla la carga de las baterías y la conversión de 800 V CC a 400 V/50 Hz y 240 V CA durante la descarga. En 2022, SmartGrid ya había fabricado 30 contenedores de baterías, principalmente para el sector del alquiler. Los contenedores de baterías se construyen en dos versiones con una capacidad de 250 kVA a 500 kWh y de 500 kVA a 1000 kWh.

 

Ventajas del convertidor de frecuencia de red VACON® NXP

  • Adecuado para una entrada de CC de hasta 800 V, con salida de CA de 520 A
  • Un filtro senoidal integrado garantiza una alta calidad de potencia con una buena onda senoidal de CA
  • Un filtro de modo común iguala las diferencias entre la tensión de modo común del sistema que surgen durante la transformación
  • Un sistema más ligero y de baja complejidad, ya que no es necesario un transformador independiente
  • Buen rendimiento con cargas bajas
Dentro de uno de los contenedores.
Dentro de cada contenedor, un convertidor de frecuencia de red VACON® NXP admite el uso de baterías de litio-ferrofosfato, que se caracterizan por una durabilidad y fiabilidad excepcionales.

El resultado: Se mantiene un 80 % de la capacidad después de 8000 ciclos

La feria Lambertus de Hengelo utilizó tres contenedores de baterías de 10 pies, sustituyendo los generadores diésel y garantizando un suministro eléctrico ininterrumpido durante los cuatro días que duró el evento. Aprovechando una conexión a la red in situ de 40 kW, la feria disfrutó de energía verde de forma ininterrumpida, lo que demostró el potencial de estas soluciones innovadoras.



Además, la longevidad y fiabilidad de las baterías de litio-ferrofosfato destacaron por encima de otros factores. Al mantener una capacidad del 80 % después de 8000 ciclos, estas baterías prometen 21 años de descargas y recargas diarias sin preocupaciones por el rendimiento. Por último, dado que los contenedores de baterías inteligentes pueden almacenar energía solar y eólica, suponen un nuevo paso hacia el uso de la energía disponible para apoyar la transición ecológica.

Rob Engelen

Aunque la atracción principal por sí sola requería una potencia máxima de 220 kW, las baterías aún tenían un 20% de carga al final de la noche, y al día siguiente estaban completamente cargadas de nuevo para la apertura de la feria. ¡Es un buen ejemplo de cómo el almacenamiento de energía hace posibles eventos sostenibles!

Rob Engelen, Director comercial, SmartGrid

Descubra el convertidor de frecuencia de red VACON® NXP

Casos prácticos relacionados

Algo ha salido mal. Estamos trabajando en ello. Inténtalo de nuevo más tarde.