Gracias a la colaboración entre Danfoss y el servicio de calefacción de distrito de Sønderborg, la cadena de supermercados danesa SuperBrugsen se ha convertido también en un suministrador de calor en Høruphav, en la isla de Als, Dinamarca. Los residentes que se encuentran en las inmediaciones del supermercado obtienen el suministro de calefacción del exceso de calor producido por el sistema de refrigeración del local, ayudando así a disminuir las emisiones de CO2.
Cerca de 20 supermercados daneses utilizan su exceso de calor en los sistemas de calefacción de distrito de su zona y ahora, también lo hará el supermercado de Høruphav. Con esta inversión, SuperBrugsen marcará la diferencia de cara al medio ambiente, ya que la recuperación del calor de los sistemas de refrigeración reduce el impacto de las emisiones de CO2 en el ambiente.
“Actualmente, somos conscientes del potencial de los sistemas de refrigeración no sólo en Dinamarca, sino en todo el mundo, para convertirse en una parte esencial de la red de calefacción de distrito. Esto significa que los supermercados u otras tiendas con sistemas de refrigeración grandes, pueden dar el salto y pasar de ser consumidores de energía a distribuidores de esta. Hasta hace unos años, el gran hallazgo fue el poder utilizar el exceso de calor de un sistema de refrigeración para calentar el propio supermercado. Hoy, esta tecnología se aplica a la gran mayoría de ellos, pero ahora, estos mismos supermercados pueden suministrar energía a hogares que estén situados en una zona cercana,” afirma Torben Green, ingeniero de Danfoss, que forma parte del equipo encargado del desarrollo del proyecto de Høruphav.
“Es más caro instalar esta solución en supermercados antiguos, pero todos los supermercados modernos deberían utilizar este exceso de calor proveniente de los sistemas de refrigeración en la calefacción de distrito. Es mucho más barato instalar esta solución cuando se empieza a construir la tienda,” añade Torben Green.
Disminución notable de las emisiones.
Actualmente, SuperBrugsen ahorra en Høruphav más de 200.000 DKK al año en consumo de gas y ha reducido sus emisiones de CO2 en un 34% gracias a la utilización del excedente de energía de los sistemas de refrigeración para calentar el agua caliente sanitaria, por ejemplo, y con la nueva red de calefacción de distrito, el supermercado SuperBrugsen tiene más de una fuente de ingresos con la venta del exceso de calor a los consumidores de la red de calefacción de distrito de Høruphav.
“El supermercado SuperBrugsen tiene ahora una solución que respeta el medio ambiente, en concordancia con su filosofía sostenible, gracias a la recuperación del calor y a sus placas solares instaladas en el tejado; además, el retorno de la inversión se sitúa únicamente en 10 meses,” afirma Torben Green.
Suministro a 16 hogares
El hecho es que la red de calefacción de distrito de Sønderborg está recibiendo ahora un excedente de calor proveniente del SuperBrugsen de Høruphav que está totalmente alineado con la visión de distribuir una calefacción de distrito que respete el medio ambiente.
“Nuestros cálculos muestran que el excedente de calor proveniente del SuperBrugsen servirá para calentar a 16 hogares de unos 130 m2 cada uno durante todo el año. El proyecto se ha desarrollado de forma progresiva y se ha llevado a cabo gracias a la estrecha colaboración de Danfoss y de SuperBrugsen,” afirma el responsable de calefacción de distrito de Sønderborg, Jan Due Kristensen.
“Este es un gran ejemplo de cómo incorporar la calefacción de distrito como una forma de energía bidireccional, ya sea distribuyéndola o usándola. Basándonos en las nuevas políticas que abogan por ir dejando de lado cada vez más los combustibles fósiles y utilizando energías renovables, la calefacción de distrito jugará un papel clave para los sistemas de energía urbana del futuro,” añade el responsable de desarrollo de Danfoss Heating, Han Eric Thorsen.
¿Cómo funciona?
En principio, todos los supermercados que están cerca de un área de calefacción de distrito pueden suministrar calor a los residentes cercanos a partir de su sistema de refrigeración. El coste más elevado a la hora de realizar una red de calefacción de distrito es la excavación para colocar las tuberías y la compra de las bombas. El sistema de refrigeración se encarga del resto.
La solución utilizada en Høruphav ha sido desarrolla junto con la colaboración de Kellmanns VVS & Blik, Vojens Køleteknik, Sønderborg District Heating, CLEAN, y Danfoss.