Las bombas PAHT de Danfoss ayudan a limpiar las pantallas planas

jueves, 5 de enero de 2017

La capacidad de producción de pantallas planas ha crecido exponencialmente para mantener el ritmo de la demanda. Los fabricantes se enfrentan a una mayor competencia, la caída de los precios y márgenes más reducidos - y su enfoque en la productividad es intenso.

La empresa coreana DMS Co., Ltd. ha estado a la vanguardia del rápido crecimiento de la industria. Este es el mayor productor de equipos de limpieza de paneles durante su producción. La limpieza a fondo es esencial para aumentar la eficiencia en la fabricación de sus clientes, reduciendo la tasa de fallos. Las bombas PAHT de Danfoss proporcionan el agua limpia a alta presión necesaria y confiable para realizar el trabajo.

 

La fabricación de paneles LCD y OLED requiere la eliminación completa de las impurezas orgánicas microscópicas que se generan en los diversos procesos de producción. Las fábricas deben estar impecablemente limpias y todo el equipo libre de contaminantes. El agua desmineralizada ultrapura (DI) a alta presión es el agente de limpieza ideal.

Sin embargo, el agua desmineralizada ultrapura (DI) presenta numerosos desafíos para las bombas de alta presión. Las bombas lubricadas con aceite presentan graves riesgos en la microfabricación, como fugas que causan contaminación perjudicial de la superficie. Pero sin lubricación con aceite, la DI altamente corrosiva puede poner exigencias extremas en ciertas partes de la bomba. Por último, el mantenimiento de la bomba es costoso: cuando una sola bomba falla o esta desactivada por servicio, los procesos de producción deben ser reorganizados y la productividad sufre.

DMS especificó las bombas PAHT de Danfoss para su equipo de limpieza de agua DI. Su pulverizador de alta presión garantiza una limpieza uniforme y completa de las superficies, aumentando así la eficiencia y rendimiento de producción de sus clientes.

La fiabilidad se asegura por diseño. La lubricación de todas las partes de la bomba en movimiento se realiza exclusivamente con el agua DI en sí, resultando un riesgo cero de contaminación superficial. La bomba de pistones axiales tiene menos partes móviles, niveles de pulsación más bajos y programas de mantenimiento más simples que las bombas de émbolo tradicionales. Las bombas PAHT de Danfoss proporcionan un funcionamiento fiable y continuo durante periodos prolongados, lo que permite a DMS suministrar un equipo de limpieza de calidad con el que los fabricantes de paneles pueden contar.

Como explica el Sr. Gyoo Won Seo en DMS, Gerente General de DMS Co., Ltd. "Sólo las bombas PAHT de Danfoss proporcionan la fiabilidad que necesitamos. Los fabricantes de paneles pueden depender de largos periodos de mantenimiento para mantener la productividad alta y no necesitan parar, la producción fluye gracias una sola bomba. Es importante, además,  que no hay posibilidad de que las propias bombas pueden contaminar el proceso de producción."

"Las bombas PAHT de Danfoss han demostrado ser mucho más fiables que las bombas de émbolo, las rutinas de mantenimiento son más sencillas y el fallo de la bomba es menos probable. Este funcionamiento fiable brinda a nuestros clientes una ventaja competitiva y la mantiene recurriendo a DMS a medida que crecen sus necesidades de capacidad".

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Bombas de alta presión PAHT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas de alta presión PAHT - Danfoss } else { Bombas de alta presión PAHT - Danfoss }
    Bombas PAHT

    Con una eficiencia volumétrica de hasta el 95 %, las bombas PAHT reducen las facturas de energía y las emisiones de CO₂. Estas bombas son conocidas por sus bajos niveles de pulsaciones, su extensa vida útil y su diseño compacto. La propia agua actúa como lubricante de las partes móviles.

Descargar el estudio de caso en PDF