Las bombas PAHT de Danfoss aumentan la eficiencia en la planta de energía de California

jueves, 4 de julio de 2019

Las cosas "se calientan" en Kingsburg, donde el índice de coste en refrigeración es más de dos veces superior al promedio de California. Como resultado, PurEnergy le pidió a Caldwell Energy Company que proporcionara tecnología de compresión húmeda para aumentar el rendimiento y la eficiencia de su turbina de combustión, aumentando así la rentabilidad y reduciendo las emisiones de NOx.

El reto:

Las bombas de émbolo requieren rutinas de servicio que consumen mucho tiempo y aún pierden aceite

Caldwell Energy Company tiene una amplia experiencia con una variedad de tecnologías de refrigeración para entradas de turbinas de combustión. Su tecnología de compresión húmeda, que se ha instalado en cientos de turbinas en todo Estados Unidos, se basa en bombas de alta presión para realizar el trabajo.

Caldwell Energy Company usó tradicionalmente bombas de émbolo para proporcionar el flujo y la presión necesarios, pero la planta de Kingsburg demostró ser diferente. Los costes de mantenimiento de las bombas fueron altos debido a válvulas rotas y a la transmisión por correa, y las fugas de aceite de la bomba afectaron el rendimiento de la turbina de gas.

Después de seis años y dos tipos distintos de bombas de émbolo que ni siquiera duraron un año, Caldwell Energy Company estaba lista para probar algo nuevo.


La solución:

Tecnología de pistones axiales con bombas Danfoss PAHT

Los ingenieros de Caldwell Energy Company decidieron probar un nuevo enfoque, y después de algunas investigaciones optaron por probar la tecnología de pistones axiales: se seleccionó una bomba Danfoss PAHT 25 para manejar los requisitos de alta presión. El hecho de que el medio bombeado sea el único lubricante fue crítico, pero la reducción de los costes de mantenimiento también jugó un papel vital en la decisión.

La adaptación fue fácil porque la bomba PAHT tiene una huella pequeña en comparación con las bombas de émbolo y se puede montar horizontal o verticalmente.


El resultado:

Rendimiento libre de contaminación y sin problemas de mantenimiento

Desde la instalación, la bomba Danfoss PAHT ha funcionado sin mantenimiento y se ha eliminado el riesgo de contaminación del aceite. Caldwell Energy Company ahora especifica las bombas de pistones axiales Danfoss PAHT para todas las instalaciones nuevas y modernizadas.

Related products

  • if (isSmallPicture) { Bombas de alta presión PAHT Danfoss para aplicaciones de agua ultrapura; } else if (isBigColumns) { Bombas de alta presión PAHT Danfoss para aplicaciones de agua ultrapura } else { Bombas de alta presión PAHT Danfoss para aplicaciones de agua ultrapura }
    Bombas de alta presión para aplicaciones de agua ultrapura

    Bombas de alta presión para aplicaciones de agua ultrapura, es decir, con agua desionizada, desmineralizada o destilada. Adecuadas para aplicaciones críticas, como limpieza a alta presión, humidificación y refrigeración del aire de entrada en turbinas de gas.