Instalación piloto de una Optyma™ Plus INVERTER en una panadería.
La instalación piloto de una unidad condensadora carrozada Optyma™ Plus INVERTER hace 18 meses en la panadería de un hipermercado, pone de manifiesto los principales beneficios que la solución con modulación de la capacidad proporciona a hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia.
Este hipermercado se encuentra localizado en una pequeña ciudad al Sur de Francia con una población de casi 18.000 habitantes y con clima Mediterraneo, por lo que es un destino turístico muy popular desde la primavera al otoño.
Por esta razón, la producción de pan y baguettes varía significativamente, desde 1000 a 2000 baguettes por día dependiendo de la época del año en esta panadería en el hipermercado, el cual forma parte de una cadena conocida internacionalmente. la panadería además ofrece una amplia variedad de otro tipos de panes, así como pizzas, quiches y empanadas para llevar.
![Unidad condensadora Optyma Plus Inverter de Danfoss](/media/5135/cs-optymaplusinverter-on-site-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Para aquellos que sepan hornear, todo esto significa cambios de ciclo frecuentes dependiendo de las necesidades de producción , descongelación rápida y fermentación acelerada de diferentes masas con diferentes incrementos de temperatura.
Cada etapa de la fermentación del pan - primera fermentación, elaboración y segunda fermentación - requiere temperaturas muy específicas.
Además, por cada kilogramo de harina, se producen de cinco a seis litros de dióxido de carbono, incluyendo dos litros durante la primera fermentación. La fermentación también produce etanol, y pequeñas cantidades de ácido acético y láctico, ácido propiónico, ácido pirúvico, etc., así como aldehídos aromáticos y cetonas. Estos gases corrosivos y el polvo - procedente de la harina - depositados en los evaporadores son una fuente de corrosión y plantean riesgos de fugas para el sistema.
Estas limitaciones llevaron Bernard Abrax, gerente de Tessonnière, un especialista en refrigeración y aire acondicionado comercial e industrial, a instalar un circuito de refrigeración independiente para la panadería, en el techo del supermercado por encima de las cámaras de fermentación. La anunciada llegada de las primeras unidades condensadoras Optyma™ Plus INVERTER de capacidad variable le permitió diseñar un sistema independiente que también ofrece un ajuste continuo de los requisitos de refrigerante y las temperaturas requeridas, de una manera mucho más energéticamente eficiente.