Creando un futuro sostenible con agua de mar

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Demanda creciente de agua desalada

A pesar de que más del 70% del globo está cubierto por agua, solo el 1% del agua es potable.  Según la ONU, la escasez de agua es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo hoy y mañana.

La llamada a soluciones a la escasez de agua es urgente, y la ósmosis inversa se considera una de las soluciones más efectivas para resolver el desafío. El proceso, que convierte el agua de mar en agua dulce, es simple y más eficiente que otros métodos de desalación.

Reducción del coste energético de la ósmosis inversa.

El proceso de bombeo de grandes cantidades de agua de mar a través de membranas de desalación requiere un alto consumo de energía. Sin embargo, en los últimos años, el enfoque cada vez mayor en el cambio climático y la eficiencia energética han puesto de relieve las nuevas soluciones de bombeo, en particular el uso de bombas de desplazamiento positivo con dispositivos de recuperación de energía y variadores de CA.

Durante los últimos diez años, el número de plantas SWRO que utilizan bombas de desplazamiento positivo con dispositivos de recuperación de energía y variador de CA ha aumentado significativamente. Se ha demostrado que los sistemas superan a las bombas centrífugas tradicionales en la mayoría de los parámetros operativos, con tasas de eficiencia de hasta el 92% y ahorros de energía de hasta el 65%.

Al combinar bombas de alta presión, variadores de CA, dispositivos de recuperación de energía y transmisores de presión, Danfoss ofrece soluciones completas de desalación que generan un 65% de ahorro de energía en comparación con las plantas que operan bombas centrífugas sin recuperación de energía y el variador de CA.

 

Leer más