![](/media/6831/danfoss-solutions-nordhavn-case-story-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
DINAMARCA: En Copenhague crece el mayor proyecto de desarrollo urbano de Escandinavia. Se trata de un laboratorio de tecnologías de energía inteligente y la oportunidad para Danfoss de demostrar el arte de una calefacción y una refrigeración inteligentes y respetuosas con el medio ambiente.
Durante los próximos 50 años, el distrito de Nordhavn, uno de los distritos de mayor desarrollo metropolitano de Europa, albergará 40 000 nuevos habitantes y 40 000 puestos de trabajo. Dando soporte a la idea de Copenhague de convertirse en la primera capital del mundo neutra en emisiones de CO2, el desarrollo urbano sostenible está integrado en todos los aspectos del nuevo distrito de la ciudad.
El proyecto, llamado EnergyLab Nordhavn, desarrollará y mostrará soluciones energéticas disponibles en el futuro. Demostrará cómo la electricidad y la calefacción, los edificios energéticamente eficientes y el transporte eléctrico se pueden integrar en un sistema inteligente, flexible y optimizado basado principalmente en la energía renovable.
Danfoss abre el camino
Danfoss dirige el proyecto de componentes inteligentes en los sistemas de energía integrados de Nordhavn. El objetivo es demostrar y analizar las viabilidades técnicas y económicas del control inteligente de componentes y sistemas específicos, con funciones principales para proporcionar servicios de calefacción y refrigeración en edificios.
Las tecnologías de Danfoss para Nordhavn ofrecen eficiencia y flexibilidad al sistema energético e incluyen subestaciones de calefacción de distrito basadas en temperaturas ultra bajas, cabezales termostáticos de radiador con control remoto para la regulación de la calefacción de los edificios y el uso del excedente de calor del sistema de refrigeración de supermercados.
Certificado de oro
Nordhavn es único. Debido al alto nivel de certificación sobre sostenibilidad a nivel de distrito y de edificios, esta es la única área de nuevo desarrollo urbano con oro en el sistema de certificación DGNB.
EnergyLab Nordhavn es una parte clave para alcanzar el objetivo general de Copenhagen de ser neutra en la emisión de CO2 en 2025 (En inglés). El sistema de calefacción para distritos de Copenhague es ya uno de los más grandes, antiguos y exitosos del mundo, ya que abastece al 98 % de la ciudad de una calefacción limpia, fiable y asequible.
Las mejoras en el sector de la calefacción de la capital danesa son importantes para alcanzar un gran ahorro de energía y para cumplir el objetivo climático. Durante los últimos 40 años, el consumo de energía en los edificios daneses se ha reducido en un 45 % por metro cuadrado. Pero si la unidad de calefacción de distrito de cada propiedad de Copenhague funcionara a pleno rendimiento, la ciudad podría utilizar un 10 % menos de calor. Y esto ahorraría a los vecinos de Copenhague hasta 70 millones de dólares al año en sus facturas de calefacción.
Dado que el Área urbana de Copenhague representa el 40 % de la población de Dinamarca, las soluciones de Copenhague como EnergyLab Nordhavn contribuirán significativamente a alcanzar los objetivos nacionales.
![](/media/6853/urbanization-modern-city-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
La eficiencia urbana es la clave del crecimiento sostenible
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas ha estimado que, para el año 2050, la población mundial alcanzará los 9800 millones de personas, de las cuales casi un 70 % vivirá en la ciudades.
Y es en las ciudades en lo que debemos centrarnos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, que establece un marco para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados.
Visita nuestra web temática sobre eficiencia urbana y descubre por qué esta es la forma más eficaz de convertir los desafíos de nuestras ciudades en oportunidades.