• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss descarboniza construyendo centros de datos ecológicos

jueves, 18 de febrero de 2021
Data center en la sede central de Danfoss

Los centros de datos, que son los cerebros y los corazones palpitantes de internet, consumen ingentes cantidades de energía. Esta energía no solo les proporciona electricidad para alimentar los servidores, sino que también sirve para refrigerar las salas de servidores y extraer la enorme cantidad de calor que generan. Se estima que el 10% de toda la electricidad se utiliza centro del ecosistema de TI y esto hace que reducir el impacto de la digitalización sobre el clima tenga una alta prioridad.El año que viene, la sede central de Danfoss será neutra en CO2 y en 2024, gracias el aprovechamiento del exceso de calor, los centros de datos de Danfoss proporcionarán el 25% de las necesidades de calefacción de la sede central. »Queremos demostrar que la transformación digital y la transición verde van de la mano», señala Sune T. Baastrup, CIO de Danfoss.

Como respuesta al crecimiento exponencial del consumo de energía en los centros de datos, Danfoss decidió construir centros de datos que fueran un ejemplo para los futuros diseños respetuosos con el clima. Danfoss dispone de las tecnologías necesarias para refrigerar los centros de datos de forma más ecológica con el fin de reducir el consumo energético en ellos, así como para reutilizar el exceso de calor en otras aplicaciones.

"Refrigeramos nuestros centros de datos con un consumo de energía muy eficiente ya que recuperamos y reutilizamos el exceso de calor producido en ellos. Así es como planteamos la digitalización verde", señala Sune T. Baastrup, Vicepresidente y CIO de Danfoss Group IT.

Quote from Jurgen Fischer, President, Danfoss Climate Solutions

Centros de datos como centrales eléctricas

Entre las tecnologías empleadas se encuentran chillers y bombas de calor que incorporan la tecnología Turbocor® de Danfoss, la cual permite refrigerar los centros de datos con una eficiencia hasta un 30% más elevada, así como recuperar el exceso de calor generado por los centros de datos.

La descarbonización de los centros de datos empieza por la refrigeración. Danfoss cuenta con un Amplio catálogo y con los conocimientos necesarios para reducir las emisiones directas e indirectas de CO2 mediante refrigerantes con un menor potencial de calentamiento global y soluciones más efectivas desde un punto de vista energético. Las tecnologías de Danfoss también están optimizadas para funcionar a temperaturas más altas con el fin de disminuir las necesidades de refrigeración, y por tanto reducir el consumo de energía empleada en la refrigeración.

Además, Danfoss dispone de soluciones innovadoras para la recuperación de calor. Los servidores generan un exceso de calor como parte de las operaciones del centro de datos y este exceso se emite a la atmósfera. Aprovechar este exceso de calor para utilizarlo en aplicaciones de calefacción, en lugar de permitir que se escape, representa una enorme oportunidad para que Danfoss proporcione una solución respetuosa con el medio ambiente que ayudará a la compañía a lograr su descarbonización total a nivel global en 2030.

Danfoss data centers headquarters
We want to show that a digital transformation is not in opposition to a green transition,” says Danfoss CIO Sune T. Baastrup.

La descarbonización de Danfoss

Un ejemplo de este concepto se puede comprobar en la sede central de Danfoss en Nordborg (Dinamarca). En 2015 se calentaba en su totalidad a partir de combustibles fósiles. En 2022 será neutra en CO2. Y en 2024 el exceso de calor reutilizado procedente de los centros de datos de Danfoss proporcionará el 25% del suministro total de calefacción a los 250.000 metros cuadrados de fábricas y oficinas.

La ubicación es un factor clave para utilizar el exceso de calor de forma óptima. El centro de datos se encontrará cerca del lugar donde se utilizan los datos, es decir, donde se aprovechará el exceso de calor. Esto ofrece la oportunidad de utilizar bombas de calor sin aceite para transformar el centro de datos en una fuente de calor. El exceso de calor procedente del centro de datos se puede distribuir a continuación a las viviendas cercanas, ayudando así a reducir los costes energéticos del centro de datos además de disminuir las emisiones de gases invernadero.

Centro de datos en la sede de Nordborg
El año que viene, la sede de Danfoss será neutra en emisiones de CO2. Y, en 2024, al utilizar el exceso de calor, los propios centros de datos de Danfoss proporcionarán el 25% de las necesidades de calefacción de la sede.

“Los centros de datos del futuro serán centros de datos híbridos donde combinamos lo mejor de dos mundos: la nube y el centro de datos en el sitio. Y usaremos el exceso de calor en las redes de energía cercanas en donde se produce ”, dice el CIO de Danfoss, Sune T. Baastrup.

Danfoss está en un viaje de transformación digital, consolidando 20 centros de datos globales y 135 salas de servidores en un grupo de centros de datos, que se construirán utilizando tecnologías verdes de Danfoss.

“Ponemos las palabras en acción. Hemos logrado construir nuestros propios centros de datos amigables con el clima de manera efectiva en menos de medio año. Queremos demostrar que la transformación digital y la transición verde van de la mano ”, dice Sune T. Baastrup.

Gracias a los convertidores de CA inteligentes de Danfoss, la monitorización del estado y el concepto EC+, los centros de datos pueden ser más respetuosos con el clima y ofrecer un rendimiento competitivo de los sistemas de climatización. Estos convertidores de frecuencia, que usan un control de velocidad variable, garantizan que la capacidad de ventiladores, bombas y compresores se ajuste a las variaciones de la carga que se producen a lo largo del día, la semana y el año.

La adaptación de la capacidad a la demanda exacta ofrece un ahorro significativo de energía y una menor huella de CO2. Otras ventajas destacables para los centros de datos son el aumento de la fiabilidad y del aprovechamiento efectivo de la energía, una mayor capacidad y una mejor protección de los activos.

El control de velocidad variable de Danfoss en los centros de datos, que integra una gestión exclusiva del calor, también reduce los costes de la energía y el mantenimiento para obtener el óptimo coste total de propiedad.

Descubra cómo los convertidores de CA mejoran la fiabilidad y la eficiencia de la climatización en los centros de datos:

Soluciones para centros de datos

¿Necesita almacenar energía? Consiga un soporte de primer nivel para ingeniería aquí:

Intelligent power conversion for smart grids

Con las soluciones de consumo eficiente de Danfoss para calefacción y refrigeración destinadas a centros de datos ahora es posible realizar todo tipo de diseños, desde centros de datos de borde y alojamiento hasta centros de datos híbridos.

Además de soluciones para chillers refrigerados por aire y agua, entre las restantes soluciones de refrigeración de alta eficiencia para centros de datos se encuentran los sistemas refrigerados por evaporación que utilizan compresores sin aceite y bombas de alta presión de Danfoss. Los sistemas refrigerados por evaporación rechazan el calor mediante la evaporación del agua procedente del condensador. Este método puede ofrecer una eficiencia más elevada en áreas con una baja humedad y bajas temperaturas de bulbo húmedo si se compara con un sistema refrigerado por aire.

Danfoss es el fabricante del primer compresor de rodamiento magnético sin aceite para la industria de climatización. Los compresores Turbocor® de Danfoss utilizan una tecnología avanzada para proporcionar una alta eficiencia y unos bajos niveles de sonido con un tamaño compacto. Su rendimiento es el mayor de la industria gracias a sus rodamientos magnéticos sin aceite que le proporcionan una eficiencia de primera categoría y sin degradación del rendimiento a lo largo de la vida útil del compresor. Los motores de imán permanente y los convertidores de velocidad variable proporcionan una eficiencia incomparable a plena carga o con una carga parcial. Los convertidores de velocidad variable también aportan la ventaja añadida de reducir la corriente de arranque, por lo que son capaces de disminuir el tamaño de los generadores de emergencia.

El amplio mapa operativo del nuevo compresor Turbocor® de Danfoss con capacidad SST es ideal para centros de datos ya que proporciona la flexibilidad de generar unas temperaturas más altas del agua de hasta 28°C para refrigeración y funcionamiento con la baja presión que es habitual en condiciones ambientales. En ambos casos consigue un ahorro de costes significativo, algo que no está al alcance de los compresores tradicionales con aceite.

Las características óptimas de los compresores Turbocor® de Danfoss ofrecen ventajas adicionales en instalaciones críticas como una función de rearranque rápido incluso en 30 segundos tras la restauración del suministro y una baja corriente transitoria de excitación en caso de pérdida de suministro eléctrico.

Lea más sobre Turbocor® de Danfoss

Read more about Danfoss Turbocor®

Soluciones Danfoss a los centros de datos

Centros de datos más seguros, fiables y eficientes

Las soluciones de Danfoss para centros de datos son más seguras, fiables y eficientes e incorporan tecnologías para refrigeración, seguridad contra incendios, distribución eléctrica, almacenamiento de energía y recuperación de calor. Lea cómo nuestras soluciones pueden ayudar a los centros de datos a aumentar el aprovechamiento efectivo de la energía y alcanzar una alta disponibilidad.