Llevan una vida tranquila y casi imperceptible en el sótano. Pero su misión es importante. Aseguran la presencia de aire acondicionado fresco para los visitantes en este templo de las compras, restaurantes y hoteles, en la planta baja y superior.
Estamos hablando de los aproximadamente 100 convertidores VLT® de diferentes tipos y tamaños que Danfoss ha suministrado al complejo empresarial y comercial Costanera Center en Santiago, Chile, donde se encuentran el rascacielos más alto y el centro comercial más grande de Sudamérica.
br />Los convertidores de frecuencia garantizan que los motores eléctricos, que impulsan los ventiladores que suministran aire acondicionado fresco en el centro, estén optimizados para no consumir nunca más energía de la necesaria. Un motor eléctrico no puede controlar su propia velocidad. Por lo tanto, sin un convertidor de frecuencia, normalmente funciona a máxima velocidad en cuanto se enciende, incluso cuando el trabajo se puede realizar a velocidades mucho más bajas.
Francisco Rodriguez, director de mantenimiento de Cencosud, la empresa propietaria del Costanera Center, afirma:
«Los convertidores VLT® son la clave. Sin ellos, la factura eléctrica del centro sería mucho más alta. Instalamos los primeros convertidores de frecuencia de Danfoss en 2012. No hemos tenido ningún problema con ellos. Han cumplido todas las expectativas».
Descubra cómo los convertidores VLT® optimizan el rendimiento y la eficiencia
El Costanera Center ha firmado un contrato de compra de energía con su empresa pública de suministro eléctrico. El acuerdo significa que cada kilovatio de electricidad que el centro utiliza proviene de recursos de energía renovable como la solar y la eólica.
Felipe Martell, Coordinador de HVAC de Danfoss en Chile:
«Estoy orgulloso de haber formado parte de este proyecto. El centro es famoso en Sudamérica, sobre todo por su enfoque orientado hacia la sostenibilidad. «Que Danfoss desempeñe un papel importante en el interior dice mucho sobre la calidad de nuestros productos y nuestro prestigio como proveedor de soluciones ecológicas».
Cencosud es la mayor empresa de venta minorista de Chile, ya que controla más de 1000 tiendas en Sudamérica, incluidos grandes almacenes y supermercados.
Datos
Los motores eléctricos representan aproximadamente el 50 % del consumo total de la energía eléctrica del mundo anualmente. Un convertidor de velocidad variable normalmente reduce entre un 15 y un 40 % el consumo de energía de un motor eléctrico. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Chile se ha convertido en un mercado líder para la industria solar y eólica global. El país también ha promulgado una legislación que fomenta la generación de capacidad adicional en su sector eléctrico. Chile, según la IEA, se encuentra en una «vía clara de descarbonización que incluye todos los sectores de la economía nacional». Más información aquí. |
![](/media/hx5hiq1r/sh073-freedomtochoose-still-00000-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=132543117543530000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
VLT® HVAC Drive
Obtenga inteligencia, fiabilidad y un bajo coste total de propiedad (TCO) en sus instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado con este exclusivo convertidor optimizado para sistemas de automatización de edificios.