Equilibrado hidráulico con ASV en un edificio de viviendas, Milán (Italia)

martes, 6 de junio de 2017

El equilibrado hidráulico fue la solución seleccionada cuando la renovación del sistema de calefacción con nuevas válvulas termostáticas de radiador no generó los beneficios previstos. Con la instalación de las válvulas de equilibrado automático, Danfoss ayudó a aliviar el problema de ruido generado por las nuevas válvulas. Al mismo tiempo, el equilibrado hidráulico generó un ahorro medio del 14 % en la factura energética.

Todo comenzó cuando todos los radiadores de cinco edificios de apartamentos de nueve plantas en Milán se equiparon con válvulas termostáticas para radiadores (TRV). La idea era ofrecer una gran mejora para los residentes y propietarios de edificios, con un mayor confort en el interior y ahorro en la factura de energía. En cambio, las quejas de los residentes empezaron a llegar. El silbido de los radiadores perturbaba la paz de las tranquilas tardes de invierno en estos acogedores apartamentos. Al mismo tiempo, el director técnico del complejo de edificios no obtuvo el ahorro de energía prometido después de la instalación de las TRV.

Fue duro comprobar que la renovación no había satisfecho las expectativas creadas y, por primera vez en la historia de los edificios, el sistema de calefacción dio lugar a quejas por el ruido que generaban los radiadores. Después de contemplar diferentes alternativas, el ingeniero consultor decidió ponerse en contacto con Danfoss para encontrar una solución al problema del ruido y ayudar a conseguir el ahorro energético prometido al sustituir las válvulas manuales por TRV.

Las válvulas de equilibrado automático solucionan el problema del ruido

Una cuidadosa inspección y diagnóstico del problema llevó al experto en calefacción de Danfoss, Luca Biliero, a proponer la instalación de válvulas de equilibrado automáticas en las columnas Esta solución de uso generalizado resolvió el problema técnico de las fluctuaciones de presión, que a menudo es la causa de los desequilibrios del sistema y de los problemas de ruido. Con tres años de funcionamiento, la renovación efectuada con las TRV y las válvulas de equilibrado automático ASV de Danfoss ha permitido obtener un ahorro energético de más del 10 % cada año. Para el propietario del edificio, esto significa que el tiempo de amortización de la instalación es de tan solo de dos años.

Una comodidad interior mejorada

El desequilibrio generado por una distribución desigual del calor y las elevadas facturas energéticas son un problema generalizado. Actualmente, se estima que entre el 80 y el 90 por ciento de los edificios están equipados con sistemas de calefacción ineficientes. Muchos de ellos cuentan con un sistema de radiadores de dos tubos mal equilibrado. Desperdician una energía preciosa y dan lugar a quejas sobre la falta de calor, ruido en el sistema y, en algunos casos, incluso sobre la injusta distribución de la factura de la calefacción.

Las válvulas de equilibrado automático proporcionan un sistema sencillo, fiable y rentable para crear un equilibrio hidráulico adecuado en sistemas de calefacción de dos tubos. Este fue también el caso en Milán, donde las válvulas de equilibrado automático ASV de Danfoss aseguran ahora un flujo uniforme y eliminan las fluctuaciones de presión en el sistema, incluso en los apartamentos más distantes. «El cliente eligió las válvulas ASV de Danfoss debido a las características técnicas de las válvulas y a los beneficios documentados que garantizaban una rápida amortización de la inversión. Además, la instalación de las válvulas en las columnas fue rápida y sencilla, con pocas molestias para los residentes», señala Luca Biliero. La instalación se completó en solo dos semanas bajo la atenta supervisión de un técnico de Danfoss.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss } else { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss }
    Válvulas de equilibrado automático

    Las válvulas de equilibrado automático ofrecen una solución de equilibrado dinámico para aplicaciones de HVAC. Estas válvulas eliminan las fluctuaciones de presión que se producen en los sistemas de flujo variable, como los sistemas de radiador bitubo, en condiciones de carga parcial. Estos tipos de válvulas también pueden utilizarse en aplicaciones de calefacción por suelo radiante y en aplicaciones de refrigeración de confort.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado automático AB-PM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado automático AB-PM - Danfoss } else { Válvulas de equilibrado automático AB-PM - Danfoss }
    Válvulas de equilibrado automático AB-PM

    Válvulas de equilibrado automáticas combinadas: la solución de equilibrado hidráulico para aplicaciones de HVAC con control de zonas.