Proyecto de renovación de alta gama: soluciones climáticas de alta gama
Waldorf Astoria by Hilton, Ámsterdam (Países Bajos)
¿Cómo combinar la comodidad y la ingeniería modernas con la historia del siglo XVII de Ámsterdam? Este es el mayor desafío del proyecto de reforma del prestigioso hotel Waldorf Astoria de Ámsterdam.
Para convertir en un hotel las casas históricas de los canales se requiere un sistema de climatización perfectamente controlable. El hotel Waldorf Astoria de Ámsterdam es un proyecto extraordinario. Seis casas históricas del canal se renovaron y combinaron para crear un hotel de primera clase, equipado con soluciones climáticas de última generación.
Historia de Ámsterdam
El proyecto de renovación «Waldorf Astoria» evoca recuerdos de la época de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) en la década de 1670. Las seis grandes e impresionantes casas que se incluyen en el proyecto, situadas en el Herengracht de Ámsterdam, fueron en su día casas residenciales de destacados regentes y comerciantes. Las casas contaban con fachadas y rellanos especiales, los pasillos de mármol tenían techos de estuco y ricos ornamentos.
Afortunadamente, se conservaron las cualidades arquitectónicas de estas casas del canal, características importantes que el Waldorf Astoria quería mantener en su nuevo hotel. Elementos históricos, combinados con tecnología de vanguardia en materia de confort y climatización.
Las mejores soluciones
Durante la fase de ingeniería, Cofely colaboró con Danfoss en el diseño. Los requisitos del cliente, es decir, todo lo relacionado con el confort, el ruido, la fiabilidad, la sostenibilidad y el consumo de energía, se tuvieron en cuenta en la fase de diseño. La combinación de radiadores y unidades fan coil requería una atención especial para poder cumplir con todos los requisitos. Finalmente, la solución elegida combina unidades fan coil controladas mediante válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM de Danfoss, con los duraderos actuadores AME 110NL de Danfoss.
El sistema de radiadores está equipado con controladores de presión ASV de Danfoss, en combinación con válvulas de radiador preajustadas (RA-N) con actuadores ABNM. Esto garantiza el equilibrio hidráulico óptimo del sistema tanto con carga parcial como total. Esto no solo proporciona un confort adicional a las habitaciones, sino que también permite obtener el ahorro de energía requerido. Además, ya no se molestará a los huéspedes con los ruidos producidos por el flujo en las tuberías.
Un proyecto extraordinario
Durante una entrevista con Cofely, el director principal del proyecto, Herman Hooning, señaló que solo se utilizaron productos de máxima calidad, las llamadas marcas A, para este proyecto. «Este es un proyecto extraordinario y la calidad es nuestra máxima prioridad. Además, todos los proveedores son responsables del trabajo realizado. Se supone que los problemas se deben resolver de forma sencilla».
Cofely es responsable de la ingeniería principal de todos los sistemas de ingeniería mecánica. Cuando se le pregunta por qué se han utilizado los productos de Danfoss, Michel van Soest, ingeniero de planificación de Cofely, señala que los productos son, simplemente, muy fiables.
Nuevo hotel Waldorf Astoria
Entre los hoteles de la cadena Hilton, los hoteles Waldorf Astoria son los más prestigiosos.
La mayoría de la gente conoce el legendario hotel de Park Avenue en Nueva York, pero hay 27 hoteles similares en los lugares más bellos del mundo.
Y la última adición es ahora este elegante hotel situado a lo largo de un canal, en pleno corazón de Ámsterdam. Al entrar en el glamuroso vestíbulo con suelo de mármol, ornamentos originales y detalles elaborados con pan de oro, los huéspedes se encuentran en medio de un lujo abrumador. El hotel cuenta con 94 habitaciones y suites, una zona de spa con piscina cubierta y una sala de máquinas. Hay un restaurante y un bar, situado en una antigua bóveda de banco original de MeesPierson, el anterior ocupante de la casa. También se pueden organizar bodas y conferencias: el hotel cuenta con un salón de baile y modernas salas de reuniones, con instalaciones digitales de última generación.
Vista general del sistema
Unidades fan coil y
unidades de tratamiento de aire:
- 214 Danfoss AB-QM (DN10-65)
- 214 Danfoss AME 435QM /
AME110NL
Radiadores:
- 8 ASV (DN20-32)
- 400 actuadores ABNM y RA-N
«Proyectos como este deben funcionar sin problemas desde el principio. Una vez ajustadas las AB-QM, ya no hay que preocuparse por ellas. Simplemente funcionan y
nunca hemos tenido ninguna queja. Además, no es realmente importante cuándo o dónde se colocan las AB-QM. Las válvulas tienen una función de control
independiente de la presión, que permite una entrega gradual de un proyecto. Esto ahorra tiempo y da mucha tranquilidad».
Erik Woerde, técnico principal de Cofely
«AB-QM es un producto fiable. Es una válvula fácilmente controlable. Se puede ajustar de forma constante o variable, y ese es el motivo por el que nuestro departamento de ingeniería ha elegido este producto».
Michel van Soest, ingeniero de planificación de Cofely
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado automático ASVVálvulas de equilibrado automático ASV de Danfoss: la solución dinámica de equilibrado hidrónico para aplicaciones de sistemas de calefacción y refrigeración de dos tubos y sistemas de HVAC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLas válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.