Los actuadores para la industria de procesos aseguran que el flujo se regule de una manera controlada y con precisión, incluso en aplicaciones difíciles. En el caso de los actuadores de Schiebel Antriebstechnik GmbH, la tecnología que permite este control es la del convertidor VLT® Midi Drive FC 280 integrado.
Mientras que la mayoría de actuadores solo tienen la función relativamente simple de abrir y cerrar, otros son considerablemente más exigentes. Estos últimos requieren un alto grado de precisión y la capacidad de controlar el flujo en pasos pequeños y precisos. «Las aplicaciones para este tipo de actuadores se pueden encontrar, por ejemplo, en gasoductos o en el acondicionamiento de vapor», explica Stephan Vasiljevic, responsable de ingeniería eléctrica de Schiebel. El control preciso del proceso se realiza mediante un convertidor de frecuencia de CA, y ahí es donde entra en juego Danfoss. Por ejemplo, el alojamiento está sometido a requisitos muy estrictos, ya que el convertidor de frecuencia de CA no se coloca en un armario de distribución, sino que se integra directamente en el actuador. Esto a su vez significa que la disipación de calor debe producirse sin refrigeración adicional. Muy pocos convertidores de frecuencia de CA del mercado tienen el diseño compacto y robusto requerido. Y aquí es donde sobresale VLT® Midi Drive, al ofrecer exactamente las cualidades necesarias para el trabajo.