El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service

miércoles, 17 de octubre de 2018
Shore power supply is a cost-effective solution for Maersk Supply Service’s parked vessels

Desde 2016, Maersk Supply Service ha contado con barcos y plataformas de suministro para los barcos anclados con el fin de evitar que sus sistemas vitales sufran daños. Hasta ahora, unos generadores instalados a bordo mantenían los barcos calientes durante los largos períodos en que permanecen parados.

Ahora, gracias al suministro eléctrico en la costa proporcionado a los barcos amarrados en el Puerto de Fredericia (Dinamarca), Maersk Supply Service puede minimizar la contaminación de los gases de escape de los motores diésel, las molestias provocadas por el ruido y los costes de mantenimiento, y es capaz de alimentar hasta 12 barcos desde un solo sistema y de forma simultánea.

El sistema ha demostrado su validez tras estar en funcionamiento durante las cuatro estaciones e incluso ha dado un resultado mejor de lo previsto ya que el plazo de amortización ha sido inferior a los 5 meses previstos.

Todas las instalaciones de conversión de energía

  • if (isSmallPicture) { Cruceros; } else if (isBigColumns) { Cruceros } else { Cruceros }
    PSW and Danfoss: Flexible onshore power for berthed cruise ships

    NORUEGA Y SUECIA: PSW (Power and Automation AS) se asoció con Danfoss para crear soluciones OPS compactas en tres puertos nórdicos: Estocolmo, Ålesund y Haugesund/Karmsund.

  • if (isSmallPicture) { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia; } else if (isBigColumns) { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia } else { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia }
    El primer ferry del mundo impulsado por iC7-Marine: Aurora Botnia

    FINLANDIA: El ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia está equipado con un sistema de propulsión híbrido-eléctrico, impulsado por variadores iC7 refrigerados por líquido de Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    La carga inteligente de ferris comienza con una red inteligente

    NORUEGA: La ruta Hareid-Sulesund ha reducido 7.000 toneladas de CO₂ al año con ferris eléctricos. La conversión de diésel a electricidad requiere infraestructura confiable para carga rápida y una red estable. El sistema integrado a bordo y en tierra, desarrollado por Norwegian Electric Systems (NES) con tecnología de Danfoss, es sofisticado y competitivo.

  • if (isSmallPicture) { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service; } else if (isBigColumns) { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service } else { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service }
    El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service

    Gracias al suministro de energía de tierra durante el estacionamiento, Maersk Supply Service puede reducir al mínimo la contaminación de los gases de escape de diésel, las molestias por ruido y los costos de mantenimiento.

  • if (isSmallPicture) { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire; } else if (isBigColumns) { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire } else { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire }
    El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire

    La ruta de ferry más corta de Dinamarca es ahora una pionera de la energía de baterías.

  • if (isSmallPicture) { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador; } else if (isBigColumns) { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador } else { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador }
    La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador

    El Telstar ahorra un 20 % en costes de funcionamiento en comparación con los remolcadores tradicionales.