• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

El puerto de Scheveningen se actualiza medioambientalmente con energía limpia desde tierra

lunes, 3 de diciembre de 2018

PAÍSES BAJOS: El aire en el puerto de Scheveningen es más limpio que nunca gracias a una nueva instalación de suministro desde tierra firme. Gracias al suministro de energía desde tierra, los buques atracados pueden apagar sus generadores diésel y en su lugar comprar energía sostenible utilizando una aplicación.

El suministro alternativo de electricidad elimina la contaminación del aire y reduce el ruido y las vibraciones cuando los motores de los barcos están inactivos. Es tan cómodo y popular que, de media, el puerto ahorra 1000 litros diarios de diésel marino, lo que se traduce en una drástica reducción de la contaminación del aire a partir de partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx), además de un importante ahorro de CO2.

«El sistema lleva dos años funcionando con éxito y no hemos tenido ningún problema con ninguno de los componentes de Danfoss: son totalmente fiables», explica Maarten Hektor, director general de Involtum.

Energía 100% renovable

La instalación de energía en tierra en el puerto de Scheveningen es una parte importante del Plan de acción sobre la calidad del aire de La Haya, que describe lo que está haciendo el municipio junto con empresas, residentes, grupos de interés y el Estado holandés para mejorar aún más la calidad del aire en la ciudad. Por supuesto, en la instalación solo se utiliza energía eólica 100 % sostenible holandesa.

Conexión de alimentación para muchos tipos de embarcaciones

Si bien ya existía energía en tierra en el Segundo Puerto para los cortadores, los pequeños barcos pesqueros y los buques de recreo, esta importante instalación a escala industrial en los otros dos puertos amplió la capacidad a muchos más buques.

El nuevo sistema de suministro en tierra que sirve a los puertos primero y tercero es el primero para los Países Bajos en términos de gran escala, tecnología y comodidad para los usuarios. El sistema se construyó utilizando un convertidor de frecuencia de bajos armónicos de la serie VACON® NXC de Danfoss para convertir la potencia de la red y adaptar la frecuencia a las redes de los barcos. El sistema cuenta con ocho tomas de corriente, cada una de ellas con un sistema de comunicación que permite al ingeniero del buque conectarse y pagar la energía mediante una aplicación.

Explore más

Descubra cómo la generación de energía en tierra ayuda a los puertos a cumplir los objetivos de emisiones

Todas las instalaciones de conversión de potencia

  • if (isSmallPicture) { Cruceros; } else if (isBigColumns) { Cruceros } else { Cruceros }
    PSW and Danfoss: Flexible onshore power for berthed cruise ships

    NORUEGA Y SUECIA: PSW (Power and Automation AS) se asoció con Danfoss para crear soluciones OPS compactas en tres puertos nórdicos: Estocolmo, Ålesund y Haugesund/Karmsund.

  • if (isSmallPicture) { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia; } else if (isBigColumns) { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia } else { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia }
    El primer ferry del mundo impulsado por iC7-Marine: Aurora Botnia

    FINLANDIA: El ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia está equipado con un sistema de propulsión híbrido-eléctrico, impulsado por variadores iC7 refrigerados por líquido de Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    La carga inteligente de ferris comienza con una red inteligente

    NORUEGA: La ruta Hareid-Sulesund ha reducido 7.000 toneladas de CO₂ al año con ferris eléctricos. La conversión de diésel a electricidad requiere infraestructura confiable para carga rápida y una red estable. El sistema integrado a bordo y en tierra, desarrollado por Norwegian Electric Systems (NES) con tecnología de Danfoss, es sofisticado y competitivo.

  • if (isSmallPicture) { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service; } else if (isBigColumns) { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service } else { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service }
    El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service

    Gracias al suministro de energía de tierra durante el estacionamiento, Maersk Supply Service puede reducir al mínimo la contaminación de los gases de escape de diésel, las molestias por ruido y los costos de mantenimiento.

  • if (isSmallPicture) { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire; } else if (isBigColumns) { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire } else { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire }
    El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire

    La ruta de ferry más corta de Dinamarca es ahora una pionera de la energía de baterías.

  • if (isSmallPicture) { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador; } else if (isBigColumns) { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador } else { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador }
    La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador

    El Telstar ahorra un 20 % en costes de funcionamiento en comparación con los remolcadores tradicionales.