La carga inteligente de ferris comienza con una red inteligente

jueves, 17 de marzo de 2022

NORUEGA: La ruta Hareid-Sulesund ha reducido 7.000 toneladas de CO₂ al año con ferris eléctricos. La conversión de diésel a electricidad requiere infraestructura confiable para carga rápida y una red estable. El sistema integrado a bordo y en tierra, desarrollado por Norwegian Electric Systems (NES) con tecnología de Danfoss, es sofisticado y competitivo.

7000 t menos de CO2

Norwegian Electric Systems AS (NES) suministra soluciones sostenibles de energía y control para buques a nivel global. Descubre cómo NES redujo 7.000 toneladas de CO₂ al año en la ruta de ferris Hareid-Sulesund.

Cargando 5MW en solo seis minutos

El ferry eléctrico "Suloey" está a punto de atracar en la terminal de ferris de Hareid. La travesía desde Sulesund se ha realizado con un fuerte viento en contra, con un alto consumo de electricidad durante la misma. Bajo cubierta, el ferry eléctrico "Suloey" está equipado con sistemas de propulsión, automatización y carga de Norwegian Electric Systems (NES). "Hay necesidad de una carga adecuada después de un viaje así", explica el capitán del "Suloey".

Con un simple toque en la pantalla de carga, la torre de carga totalmente automatizada en tierra se conecta al ferry en cuestión de segundos. Una potencia de carga cercana a los cinco millones de vatios garantiza que las baterías a bordo se recarguen rápidamente

Después de 6 minutos, el sistema de carga se desconecta y el "Suloey" pone rumbo de nuevo a Sulesund. El Suloey, junto con sus ferris gemelos Hadaroey y Giskoey, contribuye actualmente de forma importante a la reducción de emisiones marítimas. La transición de ferris diésel a ferris totalmente eléctricos en la travesía Hareid-Sulesund asegura una reducción anual de emisiones de CO2 de hasta 7.000 toneladas, basada en 32.000 sesiones de carga de buques cada año.

Los cálculos en ambas terminales de ferris mostraron que la red eléctrica existente requería energía adicional para alcanzar la potencia de carga necesaria. NES reforzó la red eléctrica en ambos lados y modernizó los buques con baterías y la tecnología más reciente de convertidores y control de potencia, para obtener la solución óptima de energía eléctrica.

La solución

NES y Danfoss tienen las respuestas a todos estos desafíos de ingeniería. Håvard Wolden de Danfoss explica: “El ferry eléctrico carga 350 kWh de energía en solo 6 minutos. Esta escala de carga impone exigencias estrictas a la red inteligente en tierra en Hareid y Sulesund, que respalda un suministro de energía confiable para el sistema de carga rápida del buque eléctrico.

NES complementó el suministro de energía en tierra con sistemas de almacenamiento de baterías alimentados por convertidores de red de Danfoss, para garantizar una capacidad y velocidad de carga adecuadas. La electricidad utilizada para suministrar el sistema proviene de fuentes renovables, para minimizar las pérdidas y optimizar los costos operativos.

Estabilizando el voltaje mediante la inyección de potencia reactiva a la red

Las estaciones de carga en Hareid y Sulesund son operadas por la compañía de ferris más grande de Noruega, Fjord1. El sistema de carga se basa en la última tecnología de conversión y transmisión de energía, desarrollada por NES.

En tierra: El sistema de red se basa en sistemas de almacenamiento de energía construidos por NES que utilizan el convertidor de red VACON® NXP. Durante la carga, el buque acumula 5 MW de potencia, que comprenden 3 MW de la red de CA local y 2 MW de la potencia combinada de las baterías en tierra.

A bordo: El convertidor de red VACON® NXP en la sala de máquinas convierte el voltaje de CA de la costa en voltaje de CC estable a bordo. Un convertidor CC/CC VACON® NXP carga las baterías desde la red de CC a bordo.

NES apoya a la tripulación monitoreando remotamente el rendimiento desde Bergen, brindando soporte técnico si surgen desafíos. Los datos operativos se transmiten continuamente a una solución basada en la nube, proporcionando al operador de ferris Fjord 1 una visión completa del consumo de electricidad y el rendimiento operativo.

El resultado

En total, las estaciones de carga en esta ruta de ferris realizan alrededor de 32,000 operaciones de carga y transfieren aproximadamente 11,200 MWh de energía eléctrica por año.

Los sistemas a bordo y en tierra están totalmente integrados. Cuando el ferry se acerca a la estación de carga, la información sobre la energía consumida en el viaje se comunica a la estación en tierra. El sistema también verifica la red eléctrica y compensa para garantizar que no surjan perturbaciones de voltaje. El sistema de carga está diseñado para minimizar las perturbaciones de voltaje, inyectando potencia reactiva de vuelta a la red durante la carga para mantener un voltaje de red estable. Esto a su vez permite que la red local entregue aún más energía durante la carga del buque.

Al controlar, monitorear y respaldar activamente la red desde baterías locales en tierra, el sistema suministra la alta potencia máxima crucial para la carga rápida, sin necesidad de ampliar la infraestructura de la red. En lugar de una inversión de capital adicional, el sistema se basa en la funcionalidad de "peak shaving" (recorte de picos).

El "peak shaving" optimiza el flujo de energía entre el suministro entrante y el almacenamiento local en tierra para satisfacer los picos de demanda sin interrumpir la red de suministro. El exceso de energía se almacena cuando la demanda y los precios de la electricidad son bajos.

Reduciendo las emisiones portuarias

Descubra cómo los sistemas de suministro eléctrico a buques equipados con el convertidor de red VACON® NXP ayudan a las autoridades portuarias a cumplir sus objetivos de emisiones.

Products

Power conversion case studies

  • if (isSmallPicture) { Central hidroeléctrica de la República Checa; } else if (isBigColumns) { Central hidroeléctrica de la República Checa } else { Central hidroeléctrica de la República Checa }
    Eficiencia mejorada: planta hidroeléctrica Checa

    República Checa: La sustitución de engranajes de 80 años de antigüedad por un control de velocidad variable en la central hidroeléctrica de Albrechtice incrementó la producción de energía en un 10%.

  • if (isSmallPicture) { Cruceros; } else if (isBigColumns) { Cruceros } else { Cruceros }
    PSW and Danfoss: Flexible onshore power for berthed cruise ships

    NORUEGA Y SUECIA: PSW (Power and Automation AS) se asoció con Danfoss para crear soluciones OPS compactas en tres puertos nórdicos: Estocolmo, Ålesund y Haugesund/Karmsund.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    La revolución de la producción de hidrógeno verde con Danfoss Drives

    DINAMARCA: Las instalaciones de Everfuel HySynergy producen hidrógeno verde con la ayuda de los variadores de frecuencia iC7-Hybrid para obtener una electrólisis eficiente y rentable.

  • if (isSmallPicture) { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia; } else if (isBigColumns) { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia } else { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia }
    El primer ferry del mundo impulsado por iC7-Marine: Aurora Botnia

    FINLANDIA: El ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia está equipado con un sistema de propulsión híbrido-eléctrico, impulsado por variadores iC7 refrigerados por líquido de Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Personas en un tiovivo de sillas altas en una feria; } else if (isBigColumns) { Personas en un tiovivo de sillas altas en una feria } else { Personas en un tiovivo de sillas altas en una feria }
    Danfoss impulsa el almacenamiento de energía de alta capacidad de SmartGrid

    PAÍSES BAJOS: Al mantener una capacidad del 80 % después de 8000 ciclos, los contenedores de baterías inteligentes de SmartGrid prometen 21 años de descargas y recargas diarias sin preocupaciones por el rendimiento.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    La carga inteligente de ferris comienza con una red inteligente

    NORUEGA: La ruta Hareid-Sulesund ha reducido 7.000 toneladas de CO₂ al año con ferris eléctricos. La conversión de diésel a electricidad requiere infraestructura confiable para carga rápida y una red estable. El sistema integrado a bordo y en tierra, desarrollado por Norwegian Electric Systems (NES) con tecnología de Danfoss, es sofisticado y competitivo.