![Acondicionamiento rápido para un máximo tiempo de funcionamiento de ascensores](/media/2289/e_e_cs1_fastretrofit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Los residentes mayores de un bloque de apartamentos de Saltcoats, en Escocia, quedaron confinados en sus casas hasta que Northern Industrial encontró una solución rápida para su ascensor defectuoso. Afortunadamente, el convertidor de frecuencia VLT® Lift Drive LD 302 de Danfoss garantiza el acondicionamiento rápido de un motor de ascensor con una solución disponible en el mercado.
Una solución necesaria
Las cómodas vidas de los residentes mayores en un bloque de apartamentos de Saltcoats (Escocia) se vieron recientemente perturbadas por un ascensor averiado. Northern Industrial, uno de los principales especialistas en ascensores de Danfoss Drives, recibió la llamada para solucionar el problema, que fue particularmente grave ya que muchos de los residentes encontraron difícil o incluso imposible salir del edificio al no poder utilizar el ascensor.
El servicio de reparación es un asunto costoso
Cuando los ingenieros de Northern Industrial llegaron a los apartamentos de Saltcoats, encontraron que el problema era que el convertidor de frecuencia del ascensor se había averiado y que era de un tipo que hacía tiempo que estaba obsoleto. Sin un reemplazo similar disponible en ninguna parte y sin piezas de repuesto para efectuar una reparación, volver a poner en funcionamiento ascensor hubiese sido muy costoso.
En el pasado, la única forma de solucionar un problema de este tipo hubiera sido sustituir el convertidor de frecuencia obsoleto por un convertidor de velocidad variable estándar, que se debería personalizar con módulos opcionales para la ejecución de las aplicaciones del ascensor. Como los convertidores de frecuencia estándar no son sistemas específicos para aplicaciones de ascensores, resultan difíciles de instalar. Se debe emplear mucho tiempo y esfuerzo para transferir parámetros y programas debido a la arquitectura cerrada que se suele utilizarse en los sistemas de control de ascensores.
VLT® Lift Drive LD 302
Para solucionar este problema habitual en las instalaciones de ascensores ya antiguos, Danfoss ha desarrollado su VLT® Lift Drive. Este convertidor de frecuencia ha sido diseñado desde el principio para ser fácil de instalar y configurar en aplicaciones de ascensores, y para ser compatible con casi cualquier tipo de sistema de control de ascensores. Y está disponible en el mercado, lo que permite mantener el tiempo de inactividad del ascensor al mínimo.
Una elección ideal para el acondicionamiento
El convertidor de frecuencia de Danfoss cuenta con una arquitectura abierta, con una estructura de menús sencilla, escrita en un lenguaje sencillo y fácil de entender. Estos factores hicieron de este convertidor la opción ideal para que los ingenieros de Northern Industrial lo utilizasen para sustituir el antiguo convertidor de frecuencia averiado en los apartamentos de Saltcoats.
El montaje del VLT® Lift Drive de Danfoss resultó ser tan sencillo como se esperaba y, una vez instalado, se comprobó que ofrecía un funcionamiento mucho más fluido que el antiguo convertidor al que sustituyó. También era mucho más silencioso en funcionamiento, lo que siempre es una ventaja en zonas residenciales, ya que cuenta con un ventilador de refrigeración especialmente controlado que funciona solamente cuando es necesario.
Ahorra tiempo y dinero
Al completar la renovación, Ben Fordham, el ingeniero de Northern Industrial que instaló la unidad, explicó lo siguiente: «El montaje del nuevo convertidor de frecuencia de Danfoss fue una tarea fácil y rápida, ya que el sistema de configuración del convertidor y la documentación utilizan la terminología habitual de ascensores que se emplea en el sector. Además, el diseño específico para ascensores del convertidor de frecuencia facilitó la configuración, lo que significó que no tuvimos que reemplazar todo el controlador, lo que nos permitió ahorrar mucho tiempo y dinero».
Sin tiempo de inactividad
Los ascensores proporcionan un servicio esencial en edificios residenciales, médicos, comerciales, empresariales y de fabricación, por lo que cuando se averían, los ingenieros se ven sometidos a una enorme presión para repararlos lo antes posible. El uso de convertidores de frecuencia de Danfoss específicos para ascensores ofrece ofrece una solución sencilla a este problema, a veces difícil y costoso. El VLT® Lift Drive de Danfoss requiere una personalización mínima y permite ahorrar miles de libras en costes de reparación, además de ofrecer una instalación rápida y sencilla que garantiza que el ascensor estará listo y en funcionamiento en el menor tiempo posible.