• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ahorro de energía: el gran protagonista

jueves, 21 de julio de 2016
Ahorro de energía: el gran protagonista

Uno de los operadores de multicines más importantes y con mayor nivel de crecimiento del Reino Unido está obteniendo grandes ahorros de energía y costes tras la instalación de los convertidores de frecuencia de CA de velocidad variable (VSD) VACON® 100 FLOW y VACON® 100 X en 68 de sus establecimientos. Los convertidores de frecuencia, especificados e instalados por e-fficient Energy, una empresa experta en ahorro de energía y líder técnico en optimización de tensión y regulación, se utilizan para mejorar el control de las unidades de tratamiento de aire (UTA) en los cines.

Durante la ejecución de otro proyecto para este operador cinematográfico, una empresa con la que mantiene una larga relación, e-fficient Energy se dio cuenta del potencial de mejora en materia de eficiencia energética que ofrecían las UTA de los cines. En ese momento, los motores de las UTA se controlaban mediante interruptores diferenciales de presión y señales procedentes del sistema de gestión del edificio (BMS). Esta disposición significaba que los motores estaban o parados o funcionando a toda velocidad, pero no era posible un nivel intermedio de control.

Los ingenieros de e-fficient Energy sabían que la instalación de VSD permitiría un control mucho mejor, y que permitiría que los motores pudiesen funcionar casi todo el tiempo por debajo de su velocidad máxima, ya que la capacidad máxima de las UTS normalmente solo se necesita en unos pocos días calurosos en verano. Dado que la energía utilizada por un motor en este tipo de aplicación es aproximadamente proporcional al cubo de su velocidad, el potencial de ahorro energético es muy grande. Por ejemplo, si la velocidad del motor se reduce solo un 10 %, su consumo de energía disminuye casi un 30 %.

VACON® 100 FLOW cumple con los requisitos clave

A la hora de seleccionar los VSD más adecuados para esta aplicación, los ingenieros de e-fficient Energy tuvieron que tener en cuenta una serie de requisitos clave. Las unidades debían ser fiables y fáciles de usar, además de ofrecer una buena relación calidad-precio. También tenían que ser compactas, ya que en muchos de los emplazamientos el espacio disponible era muy limitado, y permitir su instalación sin necesidad de un alojamiento o cualquier otra forma de protección adicional.

Después de haber tenido una experiencia positiva de trabajo con Vacon y sus productos, los ingenieros de e-fficient Energy decidieron rápidamente que los convertidores de frecuencia VACON® 100 FLOW ofrecerían la mejor solución para su proyecto de salas de cine.

Amplia gama de características específicas para aplicaciones estándar
Desarrollados específicamente para aplicaciones con ventiladores y bombas, los convertidores de frecuencia VACON® 100 FLOW ofrecen de serie una amplia gama de funciones específicas para cada aplicación, como el control PID de doble zona, un reloj en tiempo real y puertos Ethernet y RS485 integrados para facilitar la comunicación con las instalaciones BMS y otros sistemas de supervisión. Estos convertidores de frecuencia también son compatibles con otros protocolos de comunicación populares con las tarjetas opcionales de conexión de bajo coste.

El asistente de puesta en marcha y el modo de configuración rápida facilitan a los usuarios de los convertidores de frecuencia VACON® 100 FLOW la selección de los parámetros de funcionamiento y valores de monitorización relevantes, mientras que los menús de aplicación exclusivos los guían a través de un proceso de puesta en marcha rápido y sencillo. Gracias a las funciones de programación de bloques incorporadas, los convertidores de frecuencia pueden adaptarse fácilmente a requisitos especiales, una característica que resulta especialmente útil en aplicaciones de acondicionamiento como esta.

Los convertidores de frecuencia también ofrecen una construcción compacta, un requisito clave para su aplicación en las salas de cine, y están disponibles en versiones IP66 adecuadas para su instalación sin protección adicional, incluso en espacios exteriores. Otra ventaja adicional es que utilizan condensadores de película fina en lugar de los condensadores electrolíticos más comunes, lo que mejora su fiabilidad y prolonga su vida útil.

e-fficient Energy ha instalado convertidores de frecuencia VACON® 100 FLOW y VACON® 100 X en los 68 establecimientos de este operador cinematográfico en el Reino Unido, con una media de 16 unidades por centro. En todos los casos, la instalación y la puesta en marcha resultaron sencillas, y los convertidores de frecuencia funcionan de forma impecable. Los convertidores de frecuencia funcionan con una reducción de 40 Hz, basada en el flujo de aire de las válvulas de control de gas.

Una buena inversión
Al mismo tiempo que se instalaron los convertidores de frecuencia, e-fficient Energy también implementó otras medidas de ahorro de energía en los cines, incluido el control de la tensión. Esto hace imposible cuantificar los ahorros que pueden atribuirse únicamente a los convertidores. Un sistema de control automático instalado en uno de los cines ofrece una buena indicación de los resultados generales.

«Este ha sido un proyecto muy exitoso y nuestro cliente está encantado con los resultados. En todo el Reino Unido, han reducido su consumo de energía en un 12 % como resultado del trabajo que hemos llevado a cabo para ellos, que incluye la instalación de los VSD de VACON®. Esto supone un ahorro de 1,2 millones de libras esterlinas (1,5 millones de euros) al año. No es difícil entender por qué nuestro cliente ve este trabajo como una buena inversión», señala Craig Needham, director general de e-fficient Energy.

Cabe señalar que Vacon se unió al Grupo Danfoss en diciembre de 2014.