DINAMARCA: El Hotel Alsik se enorgullece de ser un 76 % neutral en materia de emisiones de CO2 con soluciones sostenibles, que incluyen los convertidores VLT®, que se reflejan en todo este magnífico hotel: desde las soluciones energéticamente eficientes en las habitaciones del hotel, el diseño del edificio y el suministro eléctrico hasta los 380 m2 de paneles solares del tejado.

Hotel 76 % neutral en materia de emisiones de CO2
Descubra cómo los convertidores VLT® apoyan los objetivos climáticos en este hotel emblemático.

Donde el confort y el ahorro energético son fundamentales... y están descentralizados
En colaboración con Nordomatic, experto en HVAC, Danfoss Drives ha creado soluciones que garantizan un alto nivel de confort de forma eficiente. El departamento de conferencias, los restaurantes y las zonas de spa del Hotel Alsik utilizan una tecnología de ventilación centralizada, donde la calefacción y la refrigeración se ajustan a través del sistema de gestión de edificios (BMS). En las casi 200 habitaciones del hotel se utilizan sistemas de ventilación descentralizados. Cada habitación tiene su propia unidad de ventilación descentralizada con aire recibido del exterior y recuperación de calor. Estas unidades se conectan con el sistema de reservas del hotel, por lo que las habitaciones se calientan a la temperatura adecuada antes de que lleguen los huéspedes. A continuación, estos pueden ajustar el nivel de temperatura a su nivel de confort ideal. Si una habitación no está reservada, el nivel de temperatura se reduce, lo que supone un ahorro significativo en energía consumida.

Para el suministro de aire frío a los sistemas descentralizados de las habitaciones, el Hotel Alsik cuenta con 10 sistemas centrales de ventilación que garantizan aire fresco y limpio. Estos sistemas centralizados funcionan todo el año y, por lo tanto, están optimizados para ahorrar en funcionamiento y mantenimiento. El convertidor de frecuencia HVAC VLT® FC 102 es la elección ideal para soluciones fiables con el fin de conseguir estos bajos costes de propiedad. El convertidor de frecuencia HVAC VLT® FC 102 garantiza una solución energéticamente eficiente y permite la gestión y el control centralizados de todos los procesos.

«También utilizamos el nuevo transmisor de presión VLT® PTU 025, que supervisa la obstrucción del filtro de aire y el volumen de aire a través de los ventiladores. Podemos obtener los valores a través de BACnet, y esta unidad cuenta con cuatro transmisores de presión, lo que ha supuesto la eliminación de tres sensores de presión, incluido el cableado, por sistema»
- Jacob Haulrich, director regional de Nordomatic

Convertidor de frecuencia HVAC VLT®
Obtenga inteligencia, fiabilidad y un bajo coste total de propiedad (TCO) en sus instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado con este exclusivo convertidor optimizado para sistemas de automatización de edificios.

Transmisor de presión VLT® PTU 025
Asegúrese de que el aire esté limpio con una advertencia temprana a través de la supervisión del filtro y benefíciese de una climatización interior óptima.

¿Le interesan más soluciones para hoteles sostenibles?
El Crowne Plaza Copenhagen Towers es otro hotel de lujo que hace historia en el ámbito de la sostenibilidad, con un 60 % menos de consumo de electricidad que otros hoteles comparables.