GLOBAL: Las soluciones de electrificación e híbridas experimentan un gran auge. Uno de los primeros pioneros fue el fabricante holandés de almacenamiento de energía Alfen B.V., que lleva mucho tiempo utilizando equipos de conversión de potencia de Danfoss. Alfen es un integrador de sistemas de soluciones de almacenamiento de energía (ESS) inteligentes de tipo plug and play. Los sistemas de Alfen, que incorporan un sistema de gestión de microrred y energía (MEMS), están indicados para soluciones conectadas o no a la red eléctrica mediante unidades apilables cuya capacidad máxima es de 100 MW.

Alfen y Danfoss Drives han instalado numerosas soluciones ESS en todo el mundo. Estos ESS suelen estar desconectados de la red y forman parte de los procesos de producción en aquellos lugares del mundo que no cuentan con redes eléctricas estables o para el suministro de instalaciones temporales, como festivales, por ejemplo. Otras aplicaciones habituales son el equilibrado de cargas y el trading de energía. Conozcamos estos proyectos con más detalle.

Almacenamiento Solar Global
República Checa: La empresa checa de energía solar fotovoltaica Solar Global seleccionó a Alfen para suministrar un sistema de almacenamiento de energía de 1 MW conectado a su parque solar fotovoltaico de Prakšice. El sistema se entregó en el cuarto trimestre de 2017 como el primer sistema de almacenamiento a gran escala en la República Checa.
Preparados para el futuro con almacenamiento
Solar Global desarrolla y gestiona plantas e instalaciones fotovoltaicas en tejados, y tiene en funcionamiento actualmente una capacidad de unos 100 MW. Solar Global desea jugar un papel importante a la vanguardia de la transición energética, por lo que está invirtiendo en una innovadora solución de almacenamiento de energía que se destinará inicialmente al trading de energía. En previsión del progresivo desarrollo del mercado local, el sistema también estará preparado para otras aplicaciones, como el suministro de servicios de estabilidad de la red eléctrica.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo de Desarrollo Regional de la UE.

Almacenamiento fotovoltaico frente a picos de carga para Stedin y MisterGreen
Países Bajos: En 2016 se inició un proyecto en el que una estación de carga rápida para vehículos eléctricos fue equipada con paneles solares y un sistema de baterías para almacenamiento de energía. Los participantes en el proyecto Alfen (sistemas de almacenamiento de energía), Stedin (operador la de red eléctrica) y MisterGreen (alquiler de vehículos eléctricos) han evaluado esta fase piloto, que ha sido un éxito: los picos de carga han disminuido, se ha logrado la máxima flexibilidad para ofrecer unas tarifas variables y la propia estación de carga es más sostenible.
El número de vehículos eléctricos está aumentando con rapidez, por lo que se necesitan más estaciones de carga. En 2013, MisterGreen construyó la estación de carga rápida Haarrijn junto a la autopista A2, entre Amsterdam y Utrecht. Esta estación piloto dotada de paneles solares y almacenamiento de energía fue puesta en marcha en 2016. Los paneles solares suministran energía a la estación de carga. Si no hay vehículos conectados, la energía generada se desvía hacia el sistema de almacenamiento de energía para que sea utilizada cuando se conecten vehículos eléctricos para cargarse. Esto permite aprovechar al máximo la energía generada de manera sostenible. En el caso de que los paneles solares y la batería se queden sin energía, el sistema siempre se puede conectar de nuevo a la red eléctrica central.
More about Hybridization
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversión de energía para Redes InteligentesEquilibrar el suministro y el consumo es una tarea compleja en una red inteligente distribuida, y aquí es donde Danfoss lo respalda con soluciones de conversión de energía certificadas, lo que le ahorra tiempo, coste y esfuerzo en pruebas y certificaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para la generación y conversión de energía marinaAprovecha la experiencia de Danfoss para optimizar las soluciones de almacenamiento de energía a bordo de los buques y las fuentes de alimentación en tierra, a fin de lograr unos puertos más limpios y silenciosos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El respaldo de CC industrial previene las caídas de tensiónLogre el máximo tiempo de actividad incluso durante perturbaciones en la red eléctrica. Las soluciones de respaldo de DC industrial, flexibles y basadas en baterías, dirigen el suministro de energía a las cargas más críticas.
Estas soluciones admiten una combinación de diferentes almacenamientos de energía para garantizar un suministro eléctrico estable cuando la red nacional no es fiable, y aseguran un funcionamiento continuo o una parada controlada cuando sea necesario
Products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter
Related Case Studies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Eficiencia mejorada: planta hidroeléctrica ChecaRepública Checa: La sustitución de engranajes de 80 años de antigüedad por un control de velocidad variable en la central hidroeléctrica de Albrechtice incrementó la producción de energía en un 10%.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La revolución de la producción de hidrógeno verde con Danfoss DrivesDINAMARCA: Las instalaciones de Everfuel HySynergy producen hidrógeno verde con la ayuda de los variadores de frecuencia iC7-Hybrid para obtener una electrólisis eficiente y rentable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss impulsa el almacenamiento de energía de alta capacidad de SmartGridPAÍSES BAJOS: Al mantener una capacidad del 80 % después de 8000 ciclos, los contenedores de baterías inteligentes de SmartGrid prometen 21 años de descargas y recargas diarias sin preocupaciones por el rendimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El almacenamiento de energía de Alfen permite disponer de la red eléctrica del futuroLas soluciones de electrificación e híbridas experimentan un gran auge. Uno de los primeros pioneros fue el fabricante holandés de almacenamiento de energía Alfen B.V., que lleva mucho tiempo utilizando equipos de conversión de potencia de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El almacenamiento de energía QINOUS optimiza la cogeneración a nivel mundialLa electrificación y las soluciones híbridas ahora están en auge. El fabricante alemán de almacenamiento de energía QINOUS GmbH fue uno de los primeros clientes de Danfoss en desarrollar estas soluciones hace mucho tiempo, antes de que este fuera un "tema candente" en la industria energética.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La electrificación y la conexión del sector alcanzan los objetivos de CO2 en FlexHeat NordhavnDINAMARCA: La planta de calefacción de distrito FlexHeat en el puerto Nordhavn de Copenhague emite 315 toneladas menos de CO2 por año que la alternativa a base de gas GLP.