¿Sabía que las bombas de piscina funcionan el 95 % del tiempo a velocidad reducida? ¿O que las bombas de piscina controladas con convertidores de frecuencia de CA pueden ahorrar hasta un 70 % de energía? Davey, líder mundial en equipos para piscinas y balnearios, ha elegido VACON® 20 Cold Plate para controlar sus bombas de piscina y ahorrar energía. ¡Mucha energía!
Davey Water Products fabrica y distribuye una amplia gama de productos para la transferencia, conservación, tratamiento y filtración del agua. Davey es líder de mercado en Australia y Nueva Zelanda, y también exporta sus productos a más de 50 países de todo el mundo.
Las bombas de piscina son una parte muy importante del negocio de Davey. Desde sus inicios a mediados de la década de 1980, Davey ha fabricado cientos de miles de bombas para piscinas en los últimos 30 años. Su gama actual de bombas para piscinas funciona a velocidad fija o en modo de tres velocidades.
En general, la desventaja de las bombas de piscina es que el 95 % de las veces funcionan a velocidad reducida. La velocidad máxima se requiere solo el 5 % del tiempo, durante la limpieza de los filtros, lo que supone un importante desperdicio de energía. Este es un problema importante, por ejemplo, en Australia, donde las bombas de piscina son el segundo mayor consumidor de energía después de los sistemas de aire acondicionado.
Sin embargo, existe una solución sencilla para mejorar la eficiencia energética: usar un convertidor de frecuencia de CA para controlar el motor de la bomba de piscina. Davey definió los siguientes requisitos para el convertidor de frecuencia:
- Una potencia de 0,75 kW, con entrada monofásica y salida trifásica
- Integración sencilla y flexible en la carcasa de la bomba de la piscina
- Apto para una temperatura ambiente de hasta 60 °C
- Posibilidad de desarrollar su propia aplicación de software
- Ranuras de opciones disponibles para futuras funciones
- Adecuado para la refrigeración indirecta del agua
- Filtro RFI de bajo nivel de fuga apto para un dispositivo doméstico de fuga a tierra (RCD)
- Posibilidad de uso con energía solar
- Disponibilidad de un servicio de asistencia técnica local
Davey evaluó varias marcas y se decantó por la unidad VACON® 20 Cold Plate.
«El convertidor VACON® 20 Cold Plate, con sus características y ventajas, satisfacía plenamente nuestras necesidades. Estaba listo y diseñado para su integración con nuestra bomba de piscina. Otro aspecto positivo fue que pudimos diseñar nuestra propia aplicación de software», señala Joel Gresham, director de desarrollo de productos de Davey.
El Sr. Gresham está impresionado con los beneficios generados por el ahorro de energía: «Cuando se utiliza un convertidor de frecuencia de CA VACON® 20 Cold Plate para controlar el motor de la bomba de la piscina de acuerdo con sus necesidades cambiantes, los beneficios en términos de ahorro de energía pueden llegar a ser de hasta un 70 %. Esto significa entre 400 y 700 dólares australianos al año (287-500 euros)». Gracias al control del convertidor de frecuencia de CA, la bomba también es todavía más silenciosa, lo que supone una gran ventaja en muchos entornos de instalación. Además, el arranque y la parada son suaves, lo que reduce la tensión mecánica sobre los sellos y cojinetes, así como las necesidades de mantenimiento.
Un diseño patentado que utiliza las pérdidas para calentar el agua de la piscina
El motor de la bomba de velocidad fija de Davey se enfría utilizando el agua de la piscina. Se trata de un diseño patentado. La construcción del VACON® 20 Cold Plate era ideal para ser enfriada con el agua de la piscina. De esta manera, las pérdidas del motor y del convertidor de frecuencia de CA se transfieren al agua de la piscina y se utilizan para calentar el agua. Esto proporciona beneficios adicionales en materia de ahorro de energía y es especialmente importante en lugares más fríos.
Felices de ayudar
Davey estableció unos plazos exigentes a Vacon. El tiempo transcurrido entre los primeros contactos, la firma del contrato, el desarrollo del producto y la entrega de las primeras 1000 unidades fue mínimo. Con el apoyo de la fábrica de Italia, Vacon pudo hacer frente a estos desafíos.
La flexibilidad y la comprensión mutua son importantes. «Es un placer trabajar con el equipo de Vacon. Son siempre amables y se alegran de ayudar. El contacto con la fábrica también ha sido muy bueno y hemos recibido respuestas a nuestras preguntas rápidamente. Además, nuestros usuarios finales han respondido positivamente a la integración de las bombas de piscina con VACON® 20 Cold Plate. Son fáciles de usar y silenciosas», afirma Joel Gresham. «Ha sido un placer trabajar con Vacon y estoy deseando que lleguen más proyectos», concluye.
Esta historia se publicó originalmente antes de que la fusión de Vacon y Danfoss Power Electronics se completara en su totalidad el 15 de mayo de 2015. Como resultado, Vacon, como marca de empresa, ya no existe y las personas de contacto mencionadas en la historia pueden haber cambiado. Las historias futuras de los productos VACON® se publicarán en nombre de la nueva organización, Danfoss Drives, que forma parte del Grupo Danfoss.
Cabe señalar que Vacon se unió al Grupo Danfoss en diciembre de 2014.