El tesoro enterrado de la isla de Jeju convertido en agua dulce

sábado, 17 de diciembre de 2016

Sumergida en las profundidades del mar por debajo de la isla de Jeju, en el extremo sur de la península de Corea, se encuentra un tesoro increíble: una bolsa gigantesca de "agua de lava". Se estima que hace unos 300.000 años, durante su formación, 2,7 millones de toneladas de agua de mar fue filtrada naturalmente y atrapada entre las capas de basalto volcánico - y es, además, excepcionalmente pura.

Los funcionarios locales interesados en impulsar la economía de la isla -y la diversificación de la dependencia del turismo y la agricultura- se apresuraron a reconocer el potencial industrial de su reserva acuática y a poner una nueva planta de desalinización a licitación. Krosys, una empresa coreana líder con larga experiencia en SWRO y sistemas de aguas residuales, ganó la licitación con una planta basada en bombas de alta presión de Danfoss y ERDs.

El propietario/operador de la nueva planta de SWRO creada para extraer y procesar el tesoro enterrado de la isla, Complejo Industrial de Agua de Mar de Lava Technopark, tenía una serie de demandas para los constructores de sistemas en Krosys.

La planta de SWRO tenía que ser eficiente energéticamente, ya que las facturas de electricidad son el único factor de costos más altos durante el tiempo de vida de una planta. Puesto que eran nuevos en SWRO - y la isla de Cheju está a 300 kilómetros de la ciudad portuaria principal de Busan - también requirieron que el sistema fuera tan bajo de mantenimiento y fiable posible. Finalmente, dada la herencia virgen del agua de lava y la importancia de su pureza para usos de valor añadido (por ejemplo, agua embotellada, cosméticos y productos farmacéuticos), era imperativo que la planta SWRO fuera lo más limpia posible.

Krosys estaba familiarizado con la tecnología APP de Danfoss en varias otras aplicaciones y no tenía dudas de que las bombas de pistones axiales serían la elección ideal para el Complejo Industrial de Agua de Mar de Lava de Jeju Technopark. La primera fase del proyecto, una planta de 500 CMD, se construyó con dos bombas APP 13 y dos ERD iSave 21.

"Basándonos en la experiencia previa con las bombas APP de Danfoss, estábamos convencidos de que las bombas APP y las ERD iSave serían la solución más eficiente en energía para la planta de Jeju", dice H.W. Jang, constructor de sistemas en Krosys. "Nuestro cliente tenía muchas demandas, pero lo primero y principal era fiabilidad. Con menos piezas, calidad de construcción sobresaliente y rutinas de mantenimiento más simples que las bombas centrífugas, no hay mucho que puede ir mal con las bombas APP. Y en caso de necesitar ayuda el rápido servicio local de Danfoss siempre ha sido un gran soporte. Las APP no necesitan otro lubricante que el medio bombeado, lo que es también una ventaja cuando la pureza está tan importante ".

Su agua embotellada se ha convertido en una marca fuerte en Corea y ahora también se exporta. Tanto el agua tratada como los minerales puros capturados en el proceso de RO aportan un valor añadido a una serie de productos cosméticos y farmacéuticos. El sector agrícola local está prosperando. Y la creciente demanda de los consumidores y la industria, ha llevado a planes para duplicar la capacidad de la planta a 1.000 CMD mediante la adición de nuevos trenes construidos alrededor de dos bombas APP 26 y dos ERD iSave 21. 

"Estamos extremadamente satisfechos con la alta eficiencia energética, fiabilidad y bajo mantenimiento de las bombas de alta presión de Danfoss y los ERDs", explica W.H. Kang, Funcionario Investigador de Operaciones de Complejo Industrial de agua de mar de lava de Jeju Technopark. "Es por eso que no dudamos cuando Krosys recomendó que estos componentes fueran el corazón de la licitación ganadora para nuestra planta ampliada de SWRO".

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss } else { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss }
    Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presión

    Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.

  • if (isSmallPicture) { Bombas APP de alta presión - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas APP de alta presión - Danfoss } else { Bombas APP de alta presión - Danfoss }
    Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversa

    Para purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.

Download the case study as PDF