Componentes de Danfoss elegidos para producir agua dulce en situaciones de emergencia

miércoles, 20 de septiembre de 2023

Metis Water elige a Danfoss para alimentar plantas desaladoras contenerizadas para situaciones de emergencia

Metis Water eligió las bombas APP de Danfoss y los recuperadores iSave para su planta móvil de ósmosis inversa de 1.000 m3/día. Diseñada para caber dentro de un contenedor de 40 pies, la solución plug-and-play se puede implementar rápidamente para suministrar agua dulce en situaciones de emergencia, de manera confiable y energéticamente eficiente.

Descargue el caso práctico en formato PDF

Cuando las catástrofes dejan a las comunidades sin su fuente habitual de agua dulce, la desalación es a veces la mejor manera de restablecer su suministro de agua. Pero debido a que la puesta en marcha y la construcción de una nueva planta pueden llevar fácilmente más de un año, a menudo deben transportar el agua en camiones con un costo financiero y ambiental significativo.

Para ayudar a las comunidades a hacer frente a estas situaciones de emergencia, Metis Water se propuso diseñar plantas móviles de ósmosis inversa que pudieran preconstruirse y enviarse con unos días de antelación. Después de decidirse por el contenedor de 40 pies para garantizar un almacenamiento fácil y una logística fluida, comenzaron a diseñar una planta desaladora que maximizaría la producción de agua dentro del volumen de 67 m3 del contenedor. Debido a que las comunidades necesitadas a menudo se encuentran en lugares remotos, el mantenimiento simple y la fiabilidad eran imprescindibles, al igual que el menor consumo de energía posible.

 

Según Massimo Bongianni, copropietario de Metis Water, la búsqueda de los componentes adecuados los llevó a Danfoss.

"A través de B&P Water Technologies, hemos instalado bombas y recuperadores de alta presión de Danfoss en plantas desaladoras durante años", dice Bongianni, "incluso en plataformas marinas remotas, por lo que conocemos bien los productos. Su tamaño compacto es ideal para una planta en contenedores como esta, donde el espacio es escaso. Pero aún más importantes son el consumo específico de energía y la fiabilidad. Hasta donde sabemos, la combinación de la bomba de alta presión APP y el ERD iSave es simplemente la más eficiente energéticamente del mercado para una planta de esta capacidad, y sus largos intervalos de servicio son insuperables".

Para las plantas desaladoras contenerizadas de Metis Water, sus ingenieros decidieron instalar una bomba de alta presión APP 46/1780 y un recuperador iSave 50, ambas conectadas a un variador Danfoss VLT AQUA Drive FC.

Metis Water no tuvo que esperar mucho para la primera aplicación de campo de su nueva planta contenerizada. Cuando Andora, una ciudad de Liguria en la costa mediterránea, perdió su suministro de agua potable debido a la intrusión de agua salada en los acuíferos subterráneos que la habían abastecido durante siglos, la desalación ha sido una alternativa atractiva al transporte de agua en camiones para los 7.657 habitantes de la ciudad.

"Pudimos instalar la planta plug-and-play en Andora en siete días", dice Bongianni, "y desde entonces ha estado funcionando sin problemas. Con un consumo específico de energía inferior a 2,2 kWh/m3, la comunidad puede estar segura de que su nuevo suministro de agua potable es lo más sostenible posible desde el punto de vista económico y medioambiental".

Otra característica clave de la planta de agua en contenedores es su capacidad de monitoreo remoto. "Debido a que estas plantas están diseñadas para ser implementadas en cualquier lugar, incluso en lugares que están muy lejos de los caminos trillados, la confiabilidad operativa es fundamental", explica Bongianni. "Enviar personal de mantenimiento con poca antelación no es una opción viable. Por supuesto, los largos intervalos de mantenimiento de Danfoss son claramente una ventaja en este sentido, pero su idoneidad para la monitorización remota también es extremadamente útil. Una vez que la planta en contenedores está conectada a Internet, podemos monitorear todos los parámetros clave a través de la nube. Esto nos ayuda a ayudar a nuestros clientes no solo a solucionar cualquier problema que surja inesperadamente, sino también a realizar un mantenimiento predictivo".

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.

  • if (isSmallPicture) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss } else { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss }
    Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presión

    Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.

  • if (isSmallPicture) { Bombas APP de alta presión - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas APP de alta presión - Danfoss } else { Bombas APP de alta presión - Danfoss }
    Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversa

    Para purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.

Descargue el caso práctico en formato PDF

Para más información, contacte con:

Helen Shypitsyna, Danfoss South Europe PR Lead

Ph: +34 606 734636

Email: helen_shipitsina@danfoss.com