Puntos destacados
- Más del 20% de ahorro de energía
- Bajos costes de instalación y de carga de refrigerante
- Conservación y seguridad alimentaria optimizadas
- Eficiencia a carga parcial
Durante más de 50 años, la familia Gibson ha proporcionado al área de Canterbury alimentos de alta calidad, hechos a mano y de origen local. El negocio comenzó a vender manzanas y peras frescas de la granja y, a medida que su reputación se extendió, se convirtió en una tienda agrícola especialmente diseñada.
La ambición de la familia no terminó ahí. La tienda de la granja se expandió aún más recientemente, agregando una tienda de delicatessen, panadería y cafetería, y actuando como tienda para los mejores productores de alimentos de Kent.
El proyecto exigía capacidad de refrigeración adicional y presentó la oportunidad de revisar y actualizar el equipo de refrigeración existente en el taller. La empresa recurrió a su proveedor de siempre, Cold-Air Refrigeration Ltd.

Tienda agrícola Gibson
La tienda en expansión agregó nueva capacidad de refrigeración, y aún vio caer más las facturas de energía, después de reemplazar dos unidades condensadoras con un solo paquete adaptativo.

Productos Danfoss utilizados
- Optyma™ Plus INVERTER
- Válvulas de expansión TE2
- Habilitador de IoT directo PR-SC4 combinado con la aplicación ProsaLink
- Descargar Coolselector® 2 para seleccionar productos en coolselector.danfoss.es