EUROPA: Los estudiantes son de los primeros en experimentar los problemas para encontrar un lugar en el que vivir en un mercado insuficiente. De hecho, el aumento de la urbanización en las principales ciudades de Europa dejará un déficit previsto de más de cuatro millones de camas en 2025.
El proyecto de viviendas para estudiantes Urban Rigger es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto de arquitectos e ingenieros puede marcar una diferencia real en la vida en una ciudad en crecimiento. Un ejemplo es construir edificios sobre el agua en lugar de sobre la tierra. Estas residencias de estudiantes desarrolladas por Udvikling Danmark en estrecha colaboración con Bjarke Ingels y con arquitectos de BIG son un ambicioso intento de hacer frente al desafío de la vivienda para estudiantes.
La plataforma tiene una emisión mínima de CO2
La construcción del prototipo, hecho de contenedores de carga reciclados, finalizó en verano de 2016, y ahora la plataforma se encuentra en el puerto de Copenhague. Además de su estilo moderno, sus beneficios ecológicos también hacen que la gente se sienta bien viviendo allí. «Los estudiantes podrán hacer alarde de una verdadera sostenibilidad hedonista y tomar duchas largas y calientes sin sentirse culpables», comenta Bjarke Ingels, fundador y socio creativo de BIG. «Actualmente, la palabra 'sostenibilidad' es sinónima de sentido común, o de hacer que las cosas sean prácticas e inteligentes. Las empresas como Danfoss son pioneras en esta innovación y han puesto a disposición de la gente tecnologías de vanguardia», añade Bjarke Ingels.
Fuente de calefacción gratuita y limpia
Danfoss ha desempeñado un papel importante en la infraestructura de calefacción y ventilación de la plataforma. Tecnologías como las bombas de calor, la calefacción de suelo hidráulico y la ventilación con recuperación de calor ayudan a garantizar el mantenimiento de un clima interior ideal, a la vez que contribuyen a conseguir el objetivo del Urban Rigger de reducir al mínimo las emisiones de CO2.
La llamada «Calefacción de fuente hidráulica» del Urban Rigger es una solución eficiente, económica y sostenible que utiliza las aguas circundantes como fuente de calefacción gratuita y limpia. La bomba de calor garantiza que el 75 % de la energía de la calefacción y que el agua caliente se extraiga del mar. Esto, junto con los paneles solares, hace que la bomba de calor de 13 KW de Danfoss consuma muy poca electricidad. Además, la unidad de ventilación de la plataforma elimina el aire viciado y proporciona un aire fresco constante reduciendo al mínimo la pérdida de calor con una recuperación de calor de hasta un 95 %.
Solemos asociar los edificios con la tierra, pero ¿no podrían las áreas urbanas sobre agua formar al menos parte de la respuesta a la creciente escasez de viviendas en el mundo? El potencial está claro.

La eficiencia urbana es la clave del crecimiento sostenible
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas ha estimado que, para el año 2050, la población mundial alcanzará los 9800 millones de personas, de las cuales casi un 70 % vivirá en la ciudades.
Y es en las ciudades en lo que debemos centrarnos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, que establece un marco para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados.
Visita nuestra web temática sobre eficiencia urbana y descubre por qué esta es la forma más eficaz de convertir los desafíos de nuestras ciudades en oportunidades.