Los centros de datos, que son los cerebros y los corazones palpitantes de internet, consumen ingentes cantidades de energía. Esta energía no solo les proporciona electricidad para alimentar los servidores, sino que también sirve para refrigerar las salas de servidores y extraer la enorme cantidad de calor que generan. Se estima que el 10% de toda la electricidad se utiliza centro del ecosistema de TI y esto hace que reducir el impacto de la digitalización sobre el clima tenga una alta prioridad.El año que viene, la sede central de Danfoss será neutra en CO2 y en 2024, gracias el aprovechamiento del exceso de calor, los centros de datos de Danfoss proporcionarán el 25% de las necesidades de calefacción de la sede central. »Queremos demostrar que la transformación digital y la transición verde van de la mano», señala Sune T. Baastrup, CIO de Danfoss.
Como respuesta al crecimiento exponencial del consumo de energía en los centros de datos, Danfoss decidió construir centros de datos que fueran un ejemplo para los futuros diseños respetuosos con el clima. Danfoss dispone de las tecnologías necesarias para refrigerar los centros de datos de forma más ecológica con el fin de reducir el consumo energético en ellos, así como para reutilizar el exceso de calor en otras aplicaciones.
"Refrigeramos nuestros centros de datos con un consumo de energía muy eficiente ya que recuperamos y reutilizamos el exceso de calor producido en ellos. Así es como planteamos la digitalización verde", señala Sune T. Baastrup, Vicepresidente y CIO de Danfoss Group IT.

Centros de datos como centrales eléctricas
Entre las tecnologías empleadas se encuentran chillers y bombas de calor que incorporan la tecnología Turbocor® de Danfoss, la cual permite refrigerar los centros de datos con una eficiencia hasta un 30% más elevada, así como recuperar el exceso de calor generado por los centros de datos.
La descarbonización de los centros de datos empieza por la refrigeración. Danfoss cuenta con un Amplio catálogo y con los conocimientos necesarios para reducir las emisiones directas e indirectas de CO2 mediante refrigerantes con un menor potencial de calentamiento global y soluciones más efectivas desde un punto de vista energético. Las tecnologías de Danfoss también están optimizadas para funcionar a temperaturas más altas con el fin de disminuir las necesidades de refrigeración, y por tanto reducir el consumo de energía empleada en la refrigeración.
Además, Danfoss dispone de soluciones innovadoras para la recuperación de calor. Los servidores generan un exceso de calor como parte de las operaciones del centro de datos y este exceso se emite a la atmósfera. Aprovechar este exceso de calor para utilizarlo en aplicaciones de calefacción, en lugar de permitir que se escape, representa una enorme oportunidad para que Danfoss proporcione una solución respetuosa con el medio ambiente que ayudará a la compañía a lograr su descarbonización total a nivel global en 2030.

La descarbonización de Danfoss
Un ejemplo de este concepto se puede comprobar en la sede central de Danfoss en Nordborg (Dinamarca). En 2015 se calentaba en su totalidad a partir de combustibles fósiles. En 2022 será neutra en CO2. Y en 2024 el exceso de calor reutilizado procedente de los centros de datos de Danfoss proporcionará el 25% del suministro total de calefacción a los 250.000 metros cuadrados de fábricas y oficinas.
La ubicación es un factor clave para utilizar el exceso de calor de forma óptima. El centro de datos se encontrará cerca del lugar donde se utilizan los datos, es decir, donde se aprovechará el exceso de calor. Esto ofrece la oportunidad de utilizar bombas de calor sin aceite para transformar el centro de datos en una fuente de calor. El exceso de calor procedente del centro de datos se puede distribuir a continuación a las viviendas cercanas, ayudando así a reducir los costes energéticos del centro de datos además de disminuir las emisiones de gases invernadero.

“Los centros de datos del futuro serán centros de datos híbridos donde combinamos lo mejor de dos mundos: la nube y el centro de datos en el sitio. Y usaremos el exceso de calor en las redes de energía cercanas en donde se produce ”, dice el CIO de Danfoss, Sune T. Baastrup.
Danfoss está en un viaje de transformación digital, consolidando 20 centros de datos globales y 135 salas de servidores en un grupo de centros de datos, que se construirán utilizando tecnologías verdes de Danfoss.
“Ponemos las palabras en acción. Hemos logrado construir nuestros propios centros de datos amigables con el clima de manera efectiva en menos de medio año. Queremos demostrar que la transformación digital y la transición verde van de la mano ”, dice Sune T. Baastrup.

Centros de datos más seguros, fiables y eficientes
Las soluciones de Danfoss para centros de datos son más seguras, fiables y eficientes e incorporan tecnologías para refrigeración, seguridad contra incendios, distribución eléctrica, almacenamiento de energía y recuperación de calor. Lea cómo nuestras soluciones pueden ayudar a los centros de datos a aumentar el aprovechamiento efectivo de la energía y alcanzar una alta disponibilidad.