Maximizar la eficiencia energética en plantas de desalación por ósmosis inversa
![Maximizar la eficiencia energética de SWRO](/media/na0cvmtw/glass_1920-x-420px_final.jpg?width=420&height=1920&rnd=133396775821700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Maximizar la eficiencia energética en desalación por ósmosis inversa
La desalación mitiga el riesgo de escasez de agua, pero su consumo de electricidad varía los costes y las emisiones de gases de efecto invernadero. La desalación energéticamente eficiente es parte de la solución.
La alta presión no tiene por qué ser cara
Para producir agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) se basa en la alta presión, que representa alrededor del 70% del consumo energético de la SWRO. Cuanto más eficiente energéticamente sea la planta de SWRO en la producción y el uso de la alta presión, menor será su OPEX y sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque la tecnología de membranas y el diseño de la planta también ahorran energía, el mayor potencial de reducción del consumo eléctrico de las plantas de desalación por ósmosis inversa reside en los dispositivos de recuperación de energía (ERD) y en la propia bomba de alta presión. Los ERD reutilizan la alta presión que de otro modo se desperdiciaría para ahorrar un 60% de energía. Las bombas de alta presión más eficientes desde el punto de vista energético ahorran hasta un 20% en comparación con las bombas menos eficientes.
A lo largo de la vida útil de una planta de desalación, las inversiones en eficiencia energética producen grandes dividendos. Los gastos de explotación suponen dos tercios de los costes totales de propiedad, y los costes de energía eléctrica representan más de la mitad de todos los gastos de explotación.
La escasez de agua es un problema creciente. La desalación puede ayudar
El agua dulce es una necesidad humana básica, pero en muchos lugares la combinación de aumento de la demanda y disminución de la oferta ya ha alcanzado niveles críticos.
Por un lado, consumimos más debido al crecimiento de la población, el aumento de la agricultura y la mayor actividad industrial. Por otro, hay menos agua dulce disponible debido a la sobreexplotación, el agotamiento de los acuíferos, los residuos, el cambio climático y la contaminación.
En muchos lugares, la desalación es la única forma de superar el creciente problema de la escasez de agua y proporcionar agua suficiente a las poblaciones sedientas.
La historia de la desalación: la nueva tecnología mejora la eficiencia energética
Del vapor condensado a la ósmosis inversa de agua de mar con dispositivos de recuperación de energía
Las innovaciones tecnológicas han hecho que la desalación sea mucho más eficiente desde el punto de vista energético en los últimos 50 años, pero todavía se puede avanzar mucho. Los costes financieros del consumo de energía hacen que la desalación sea demasiado cara para muchos de los que más la necesitan, pero los costes medioambientales de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la generación de electricidad son también una preocupación creciente.
Electricidad: La mayor parte del coste total de propiedad de las centrales de desalación por ósmosis inversa
A lo largo de una vida útil de 25 años, los gastos de explotación representan dos tercios del coste total de propiedad (TCO) de una planta media de ósmosis inversa pequeña y mediana. La energía eléctrica representa más de la mitad de los gastos de explotación, y la mayor parte alimenta las bombas de alta presión para el proceso de ósmosis inversa.
Incluso pequeñas mejoras en la eficiencia de las bombas de alta presión tienen enormes consecuencias para el coste total de propiedad de una planta.
Todas las condiciones de desalación por ósmosis inversa varían, pero la eficacia de la bomba no tiene por qué hacerlo
Los operadores de platas de desalación por ósmosis inversa confían en 2 tipos de bombas para alta presión: centrífugas (CF) o de desplazamiento positivo (PD). Con índices de eficiencia energética de hasta el 92%, las bombas PD son intrínsecamente más eficientes desde el punto de vista energético que las bombas CF, cuya eficiencia oscila entre el 78 y el 88%.
Pero las bombas PD tienen otra ventaja para la desalación: sus caudales son independientes de la presión de trabajo. Los caudales varían debido a las diferencias estacionales en la salinidad del agua de mar y la demanda de agua.
En las bombas CF, la presión y el caudal son interdependientes. Esta diferencia tiene consecuencias cruciales para la eficiencia energética. Las bombas CF están diseñadas para un punto estrecho de máximo rendimiento con un caudal determinado, mientras que las bombas PD mantienen un rendimiento elevado constante con caudales variables.
Las bombas de alta presión Danfoss son ideales para las plantas de desalación por ósmosis inversa
Las bombas de pistones axiales Danfoss son bombas de desplazamiento positivo diseñadas específicamente para ahorrar energía en procesos de ósmosis inversa de alta presión.
Gracias a su elevada eficiencia energética constante en condiciones de funcionamiento variables, ahorran entre un 15 y un 20% en gastos de explotación y emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las bombas centrífugas, y suelen tener un periodo de amortización inferior a dos años en las reconversiones.
Bombas de alta eficiencia y dispositivos de recuperación de energía
![APP high-pressure pumps](/media/smtiu00b/inexa_pumps.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![iSave and MPE 70 ERDs](/media/ly2idszh/yonsan_isaves.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Descubre cómo los usuarios finales ahorran energía leyendo nuestros casos.](/media/dgbo2bbz/veolia_case_1120_747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Descubre cómo los usuarios finales ahorran energía leyendo nuestros casos.
Conoce cómo Veolia y Danfoss han ayudado a un municipio español a reducir el consumo de energía en su planta SWRO en un 57% mediante el retrofit con ERDs iSave y bombas APP.
![Energy & Water Banner](/media/qs4l2k10/energy-water-banner.jpg?width=420&height=1920&rnd=132683151222770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Sigue nuestro blog
Danfoss se dedica a diseñar soluciones de bombas de alta presión que ahorran energía hoy y permiten un mañana más sostenible. Nuestro blog explora temas relacionados con la eficiencia energética y de costes en la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO).