Convertidores para la generación y conversión de energía marina

  • Vista general
  • Productos
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros

La fuente de alimentación en tierra que permite disfrutar de puertos más limpios

Cuando se utiliza la tecnología de convertidores en una solución de suministro en tierra, los buques pueden obtener energía limpia de las redes locales. Los principales generadores del buque podrán apagarse completamente para evitar emisiones locales innecesarias de NOx y carbono, así como la generación de contaminación acústica mientras el buque esté atracado.

Danfoss Drives proporciona convertidores e inversores que convierten los 50 Hz de la fuente de alimentación del puerto en los 60 Hz que se suelen utilizar a bordo de los barcos. Los convertidores de red utilizan la tecnología de rectificador de frente activo (AFE), con un software adecuado capaz de organizar la red de CA (microrred) y sincronizarla con la red del barco.  

Retorno de la inversión en dos meses para los astilleros FAYARD A/S

El sistema de suministro eléctrico en puerto que utiliza los convertidores VACON® NXP Air Cooled satisface la demanda máxima a la vez que minimiza el consumo básico de energía.

Productos

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Cruceros; } else if (isBigColumns) { Cruceros } else { Cruceros }
    PSW and Danfoss: Flexible onshore power for berthed cruise ships

    NORUEGA Y SUECIA: PSW (Power and Automation AS) se asoció con Danfoss para crear soluciones OPS compactas en tres puertos nórdicos: Estocolmo, Ålesund y Haugesund/Karmsund.

  • if (isSmallPicture) { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia; } else if (isBigColumns) { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia } else { Ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia }
    El primer ferry del mundo impulsado por iC7-Marine: Aurora Botnia

    FINLANDIA: El ferry de carga y pasajeros Aurora Botnia está equipado con un sistema de propulsión híbrido-eléctrico, impulsado por variadores iC7 refrigerados por líquido de Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    La carga inteligente de ferris comienza con una red inteligente

    NORUEGA: La ruta Hareid-Sulesund ha reducido 7.000 toneladas de CO₂ al año con ferris eléctricos. La conversión de diésel a electricidad requiere infraestructura confiable para carga rápida y una red estable. El sistema integrado a bordo y en tierra, desarrollado por Norwegian Electric Systems (NES) con tecnología de Danfoss, es sofisticado y competitivo.

  • if (isSmallPicture) { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service; } else if (isBigColumns) { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service } else { El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service }
    El suministro eléctrico en la costa es una solución rentable para los barcos amarrados de Maersk Supply Service

    Gracias al suministro de energía de tierra durante el estacionamiento, Maersk Supply Service puede reducir al mínimo la contaminación de los gases de escape de diésel, las molestias por ruido y los costos de mantenimiento.

  • if (isSmallPicture) { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire; } else if (isBigColumns) { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire } else { El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire }
    El acondicionamiento de baterías ahorra combustible y mejora la calidad del aire

    La ruta de ferry más corta de Dinamarca es ahora una pionera de la energía de baterías.

  • if (isSmallPicture) { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador; } else if (isBigColumns) { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador } else { La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador }
    La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcador

    El Telstar ahorra un 20 % en costes de funcionamiento en comparación con los remolcadores tradicionales.

Contacta con nosotros

Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros