![](/media/5623/energy_and_power_plants_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Transición energética e hibridación
El mundo está diversificando sus fuentes primarias de energía de manera constante y bastante rápida. La participación de los combustibles fósiles en el mix mundial de energías primarias descenderá desde el 81 % actual al 52 % en 2050. No obstante, dado el crecimiento constante de la demanda energética, se ha vuelto esencial la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y renovables. Para 2050, se espera que bastante más del 80 % de la electricidad se genere a partir de fuentes renovables.
Danfoss está a la vanguardia del desarrollo de tecnologías innovadoras y sostenibles para la generación y distribución de energía, así como para aumentar la eficiencia del consumo energético.
Rápida descentralización
La creciente influencia de las energías renovables significa que el sistema energético está evolucionando rápidamente para adaptarse a la descentralización. El avance de la energía eólica y solar ya ha revolucionado la distribución eléctrica en muchas partes del mundo. Las centrales térmicas se están sustituyendo rápidamente por centrales de cogeneración descentralizadas que funcionan con gas, biomasa y residuos, en combinación con calefacción solar, bombas de calor y energía geotérmica.
Las bombas, los transportadores, los ventiladores y los compresores de las plantas de cogeneración dependen en gran medida de convertidores de frecuencia para un funcionamiento fiable y eficiente desde el punto de vista energético. Además, las energías renovables, como la solar y la eólica, dependen de las soluciones de conversión y almacenamiento de energía.
Aplicaciones de almacenamiento de energía
Para mantener el flujo eficiente de energía, los proveedores de energía se centran en equilibrar la oferta y la demanda, y ahí es donde entran en juego las soluciones de almacenamiento de energía.
Las plantas de refrigeración y calefacción de distrito sacan partido a las aplicaciones de almacenamiento de energía térmica. Los convertidores Danfoss son esenciales en el proceso de conversión de la energía excedente de fuentes renovables, como por ejemplo, pasando la energía eólica a energía térmica mediante una bomba de calor.
Las pequeñas centrales hidroeléctricas de bombeo ofrecen capacidad de almacenamiento descentralizado de bajo coste, especialmente en regiones montañosas. El agua se bombea a las montañas cuando hay excedentes de energía eléctrica y se trae de vuelta como energía hidroeléctrica cuando es necesario. Las bombas y turbinas suelen controlarse mediante convertidores de frecuencia para optimizar la eficiencia de este viaje de ida y vuelta, y los convertidores de frecuencia con rectificador de frente activo devuelven la energía regenerativa a la red.
Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías maximizan la generación de energía a partir de fuentes renovables y estabilizan la carga de la red. Actualmente, resultan esenciales (y van a serlo aún más) para la generación de energía local, para el consumo de energía doméstica, empresarial e industrial y para la carga de vehículos eléctricos.
Danfoss proporciona las innovaciones necesarias para crear capacidad de almacenamiento de energía eléctrica y térmica en los supermercados. Estas soluciones permitirán que los sistemas de los supermercados vayan más allá de la recuperación normal del calor residual y se conviertan en plantas descentralizadas de generación de calor, que podrán exportar el exceso de calor a las redes térmicas conectadas. Dado que los sistemas de refrigeración de los supermercados están dimensionados respecto al «día más caluroso en un período de diez años», el sistema de refrigeración normal tiene un considerable exceso de capacidad y hasta un 70 % de dicha capacidad puede utilizarse para complementar sistemas de energía externos.
Fiabilidad en la energía eólica
La tendencia general hacia aerogeneradores de mayor tamaño ubicados en emplazamientos remotos, a menudo en el mar, impone nuevas exigencias a los equipos de las turbinas y establece nuevos estándares de mantenimiento durante el ciclo de vida de estas. El control de la presión y la temperatura en los diferentes sistemas de la góndola requiere un excelente rendimiento de compatibilidad electromagnética (CEM), así como mediciones fiables y precisas en todo momento.
Para garantizar una larga vida útil sin mantenimiento, es imprescindible elegir componentes para la góndola que estén diseñados específicamente para su uso en aplicaciones hidráulicas de servicio pesado y protegidos por carcasas de acero inoxidable resistente al ácido (AISI 316) a fin de evitar su corrosión en entornos marinos.
A primera vista, los sensores y conmutadores de presión y temperatura pueden parecer pequeños e intrascendentes en comparación con las impresionantes estructuras de los aerogeneradores. Sin embargo, es probable que un fallo en el más pequeño de los sensores detenga la turbina, ocasionando costosos periodos de inactividad, elevados gastos de mantenimiento y la consiguiente pérdida de ingresos. Por lo tanto, es importante ser extremadamente cuidadosos en la selección de los componentes adecuados para las aplicaciones esenciales de los aerogeneradores: componentes que cumplan con los requisitos de precisión extrema durante el funcionamiento diario y de perdurabilidad en el tiempo, a menudo en entornos difíciles.
Aprende más sobre las soluciones de Danfoss para generación y distribución de energía: