¿Cómo apoya Power-to-X la descarbonización?
Al convertir la electricidad en otras formas de energía, Power-to-X nos ofrece una manera de almacenar electricidad en nuevas formas. Por ejemplo, la energía puede ser convertida mediante electrólisis en gas hidrógeno, que puede ser almacenado o utilizado directamente. Es un buen combustible en forma pura o puede combinarse con otros elementos para producir E-combustibles o productos químicos. Power-to-X es un elemento esencial en la transición verde porque facilita el almacenamiento de energía de fuentes renovables, por ejemplo, en forma de hidrógeno verde obtenido a partir de la división del agua.
Habilitándote para ofrecer el hidrógeno verde más sostenible
La tecnología de Danfoss es una base probada para sistemas de electrólisis confiables en estos procesos. Suministramos una variedad de productos para apoyar tu oferta de electrólisis. Danfoss ofrece soluciones de conversión de energía aprobadas y amigables con la red para electrolizadores, con una impresionante eficiencia energética.
La baja distorsión armónica, el factor de potencia ajustable y otras características amigables con la red garantizan que el suministro de energía sea competitivo y cumpla con los requisitos de la red. Una larga experiencia en conversión de energía para electrolizadores, combinada con una posición de liderazgo en el mundo, significa que Danfoss es tu socio ideal al invertir en el mercado de producción de hidrógeno. Aprovecha nuestra experiencia para garantizar que tu sistema de electrólisis sea escalable y económicamente viable.
Webinar: Hacia la paridad de red
No te pierdas esta oportunidad de aprender más de nuestros expertos, quienes discutirán cómo hacer que la producción de hidrógeno verde basada en electrólisis sea más competitiva.
Webinar: Diseño de Electrolizadores Virtuales — Un calificador de Power-to-X
Aprende más sobre cómo los modelos de simulación de electrolizadores pueden ayudar a optimizar tu cadena de valor de Power-to-X. Profundizaremos en lo que está impulsando el mercado en este momento y en cuáles son las herramientas y simulaciones más importantes que debes conocer.
LinkedIn Live: Relevancia de PtX
Las empresas internacionales de producción de hidrógeno explican por qué Power-to-X es increíblemente relevante para nuestro futuro descarbonizado, en una sesión en vivo de LinkedIn.
Webinar: Mejorando el rendimiento del electrolizador de hidrógeno
Aprende más sobre las complejidades de mejorar el rendimiento del electrolizador para la producción de hidrógeno, cómo podemos reducir las pérdidas del electrolizador y cómo mejorar el cumplimiento de la red.
El ecosistema del hidrógeno - electrolizador para la producción de hidrógeno
La sociedad se está electrificando para reducir nuestra huella de carbono. La energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y libres de carbono se utiliza para la electrificación directa y también para la electrificación indirecta.
La electrificación directa es el camino más eficiente para utilizar la energía eléctrica; algunos buenos ejemplos son los automóviles eléctricos, las furgonetas de reparto eléctricas, los ferris eléctricos de corto alcance y, por supuesto, los procesos industriales eléctricos.
La electrificación indirecta, el hidrógeno verde y Power-to-X son términos que describen cómo podemos electrificar los sectores difíciles de descarbonizar, como la aviación, el transporte marítimo de larga distancia y las industrias pesadas. La electrólisis, utilizando un electrolizador, es el proceso clave en la producción de hidrógeno verde a partir de electricidad renovable y agua.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede ser utilizado directamente en industrias pesadas como las plantas de acero y cemento. También puede alimentar el transporte pesado por carretera o extender el alcance de los ferris eléctricos, en forma de pilas de combustible de hidrógeno.
Cuando se comprime, el hidrógeno verde se puede transportar a través de tuberías a largas distancias, al igual que el gas natural comprimido. El hidrógeno producido por el electrolizador también puede almacenarse en grandes volúmenes en cavernas subterráneas. El gas hidrógeno también se puede licuar a alta presión, pero la densidad de energía volumétrica es solo una cuarta parte de la del diésel y es bastante costoso licuar hidrógeno.
Además de su utilidad en forma pura, el hidrógeno también es un componente básico para muchos procesos químicos. El hidrógeno producido a través del electrolizador puede convertirse en E-combustibles como combustible de aviación sostenible, E-queroseno, E-metanol o E-amoníaco, que pueden descarbonizar muchos sectores, incluso con la tecnología convencional de motores de combustión interna. El hidrógeno también se puede utilizar como materia prima para producir plásticos libres de fósiles y muchos otros productos químicos sintéticos.
Aplicaciones
Entre las aplicaciones clave de Power-to-X se encuentra el electrolizador para la producción de gas hidrógeno y los sistemas de recuperación de calor. El electrolizador maneja el proceso en el que se utiliza electricidad para dividir las moléculas de agua y producir gases de hidrógeno y oxígeno. En su forma pura, el hidrógeno puede utilizarse para reemplazar combustibles fósiles en algunas industrias. Para descarbonizar aún más la industria pesada, el hidrógeno puede ser sintetizado en e-metanol, e-amoníaco o e-diesel. Al convertirnos a estas fuentes de energía sostenibles, podemos reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Sistemas de alimentación de corriente alterna a corriente continua para electrolizadores de hidrógeno
Dado que toda la energía para la electrólisis se convierte de corriente alterna (AC) a corriente continua variable (DC), existe la necesidad de una conversión de energía inteligente y confiable, que Danfoss puede proporcionar. Para alcanzar la producción de gas hidrógeno más ecológica, el electrolizador también debe ser altamente eficiente en términos de energía. Los convertidores de energía de Danfoss ofrecen la conversión de energía altamente eficiente y flexible requerida para operar estas aplicaciones exigentes, y también respaldan muchas aplicaciones auxiliares en Power-to-X.
Recuperación de calor
Durante el proceso de electrólisis (utilizando un electrolizador), se produce calor excesivo como un subproducto que puede ser utilizado por otros sectores. En Fredericia, Dinamarca, el proyecto HySynergy está remodelando el panorama energético a través de una asociación entre el productor de hidrógeno verde Everfuel y la empresa local de calefacción distrital TVIS. Este proyecto tiene como objetivo aprovechar el calor excedente generado a partir de la producción de hidrógeno verde de Everfuel y suministrarlo a los hogares locales. El proyecto HySynergy convertirá la energía eléctrica renovable para las propias estaciones de repostaje de hidrógeno de Everfuel, así como el hidrógeno producido para la refinería Crossbridge Energy vecina, además de suministrar calor excedente al sistema de calefacción distrital local. El proyecto está idealmente situado para suministrar hidrógeno a la tubería planificada para conectar a los países europeos en los próximos años.
Our approach
La electrificación de los sectores consumidores de energía juega un papel vital mientras el mundo trabaja en la descarbonización de la economía
Como líder mundial en electrificación, así como en soluciones de calefacción y refrigeración, Danfoss tiene un enfoque integral hacia Power-to-X. Junto con instalaciones de co-desarrollo de vanguardia y una mentalidad ingenieril inherente, ofrecemos intercambio de conocimientos y diseño de ingeniería para encontrar la mejor solución al desafío que tenemos por delante. Con un enfoque central en la eficiencia energética y la efectividad del sistema, Danfoss es tu socio experto en Power-to-X, tanto a nivel técnico como comercial.
Reconocido a nivel mundial como un proveedor confiable, Danfoss se adhiere a los más altos estándares internacionales de calidad en producción y desarrollo.
En Danfoss, te ayudamos a pensar más allá del electrolizador y hacia el sistema en sí. Al adoptar una perspectiva holística sobre todo el ecosistema, aseguramos la eficiencia energética y la efectividad del sistema, que son escalables y económicamente viables. Con una amplia experiencia en sistemas Power-to-X y electrólisis para la producción de hidrógeno, adaptamos la solución a tus necesidades específicas. De esta manera, obtienes un sistema plug-and-play con un rendimiento máximo del electrolizador que evoluciona junto a tus operaciones, a tu ritmo. La tecnología de Danfoss ha sido desarrollada y perfeccionada para ofrecer un rendimiento garantizado y a prueba de futuro, con muchas características adicionales para reducir riesgos y garantizar un funcionamiento estable del electrolizador. Logras una mejor economía total y tranquilidad para la excelencia operativa de cada electrolizador en tu planta de electrólisis. Danfoss te proporcionará una solución amigable con la red, aprobada, con una eficiencia energética impresionante. Bajos armónicos y un factor de potencia ajustable aseguran que tengas un suministro de energía competitivo para tu electrolizador. Con una larga experiencia en conversión de energía, combinada con una posición de liderazgo en el mundo, Danfoss es tu socio ideal para tu inversión en el mercado del hidrógeno
Habilitando un futuro impulsado por la electricidad
Para lograr un mundo electrificado, la industria requiere soluciones que maximicen la eficiencia energética de fuentes renovables cuando la capacidad es alta y conviertan esa energía en energía limpia firme para su uso cuando la capacidad es baja. Esto requiere una conversión de energía de alta eficiencia con baja distorsión armónica, asegurando al mismo tiempo escalabilidad global y rentabilidad.
La electrificación de los sectores consumidores de energía es vital para la descarbonización.
Nuestra ambición es ayudarte a alcanzar tus objetivos de electrificación. Porque juntos podemos crear un futuro sostenible impulsado por la electricidad. Como líder mundial en electrificación, así como en soluciones de calefacción y refrigeración, en Danfoss siempre estamos pensando de manera holística sobre temas como Power-to-X. Junto con instalaciones de co-desarrollo de vanguardia y una mentalidad ingenieril inherente, nuestros empleados siempre están dispuestos a compartir su conocimiento para encontrar la mejor solución al desafío que enfrentamos. Con un enfoque central en la eficiencia energética y la efectividad del sistema, Danfoss está idealmente posicionada como tu socio experto en Power-to-X, tanto a nivel técnico como comercial.
Reconocido a nivel mundial como un proveedor confiable, Danfoss se adhiere a los más altos estándares internacionales en calidad de producción y desarrollo. Con las soluciones de Danfoss, obtienes competitividad y confiabilidad comprobadas, para llevar tu negocio hacia una economía descarbonizada.
Donde hay energía, hay oportunidad.
Junto con instalaciones de prueba de vanguardia y una mentalidad ingenieril inherente, nuestros empleados siempre están dispuestos a compartir su conocimiento para encontrar la mejor solución al desafío que tenemos por delante. Junto con un enfoque central en la eficiencia energética, no solo en los productos que entregamos, sino también de manera holística en sistemas completos, Danfoss está idealmente posicionada como un socio experto en Power-to-X.
Reconocido a nivel mundial como un proveedor confiable, Danfoss se adhiere a los más altos estándares internacionales en calidad de producción y desarrollo. Un ejemplo: nuestros drives para conversión de energía se producen y desarrollan de acuerdo con los rigurosos requisitos de la industria automotriz.
Apoyo para tus proyectos pioneros
Aprovecha una gran cantidad de conocimientos de aplicación de expertos de Danfoss. Los Centros de Excelencia y los Centros de Desarrollo de Aplicaciones están listos para ayudarte en la ingeniería de instalaciones muy especializadas o exigentes, sin importar dónde te encuentres en el mundo.
Casos prácticos
Próximamente...
Próximamente...
Noticias
Próximamente...
Próximamente...
Green hydrogen: A critical balancing act
If we want to decarbonize hard-to-abate sectors, such as heavy industry, hydrogen production is going to play a crucial role. To support in the era of green hydrogen, we need to form clean hydrogen gas efficiently from renewable energy sources, and use it wisely. This means thinking strategically about how, when, and where we produce and consume it.
Danfoss offers grid-friendly solutions which are meticulously designed and validated for maximum energy efficiency. Featuring low harmonics and an adjustable power factor, our solutions ensure a cost-effective power supply for your electrolyzer, bolstering your green initiatives.
Read the latest issue of our Danfoss Impact Series on green hydrogen from renewable energy sources
Fuels of the future
Apart from green hydrogen, other potentially sustainable fuels of the future are methanol and ammonia Each of the fuels has its committed defenders and detractors. However green hydrogen is the most likely contender, since it is produced from renewable energy using electrolysis. Green hydrogen can be used in the form of fuel cells or in internal combustion engines. Hydrogen is already used in buses for public transport. In the maritime sector, hydrogen is a fuel best suited to fuel cells, charging batteries onboard battery-electric short-sea ferries, to extend their range.
Productos destacados
iC7-Hybrid
Open up for intelligent power conversion.
iC7-Hybrid is optimized for all power conversion applications and has an unrivaled power density with new filter technology.
Contacta con nosotros
Ask our experts
If you're interested in learning more about Power-to-X and how our solutions could help in your projects, reach out to our experts. Helge Vandel Jensen, our Director Business Development in Electrification, is ready to help.