Ahorro de energía
7 formas sencillas de ahorrar dinero en la factura de calefacción
Tu casa es tu entorno más importante: es el lugar donde comes, duermes, te relajas y crías a tus hijos. En este sentido, conseguir una auténtica comodidad en cada habitación sin tener que regular constantemente los termostatos es un pequeño milagro. Y esto puede provocar una temperatura no deseada y unos costes energéticos innecesarios.

Controla la calefacción de tu habitación y el coste
Con los precios de la energía en alza, tanto los propietarios como los inquilinos buscan formas de reducir el consumo energético y ahorrar dinero.
Es importante que el termostato del radiador pueda medir la temperatura real de la habitación. Y por eso, hemos recopilado estos consejos que te ayudarán a obtener la máxima eficiencia con los termostatos de tu hogar.

Consejo 1: Confort y ahorro de energía
La calefacción distribuida de manera uniforme y confortable permite bajar la temperatura de la habitación y aún sentir calor.
Por cada grado que se pueda bajar la temperatura ambiente, se ahorra un 5% de energía.

Consejo 2: utiliza todos los radiadores de la habitación
Ajusta el control de temperatura de todos los termostatos de la habitación al mismo nivel. No ahorrarás nada apagando o bajando un solo termostato de la habitación. El resto de radiadores tendrá que trabajar más para calentar su hogar, lo que provocará una peor distribución del calor.

Consejo 3: no cubras ni bloquees el termostato
No cubras ni tapes nunca el termostato con elementos que puedan impedir la lectura precisa de la temperatura ambiente. Entre esos elementos se incluyen las prendas de ropa, cortinas o muebles colocados sobre el termostato o delante de él.
La temperatura cerca del termostato debe ser la misma que en el resto de la habitación; para ello, procura que el aire circule libremente alrededor de este.

Consejo 4: establece los valores deseados y no vuelvas a tocarlos
Regulando constantemente los termostatos de ambiente no conseguirás ahorrar ni energía ni dinero. Regula los termostatos y deja que controlen la temperatura ambiente por sí solos.

Consejo 5: apaga mientras se ventila
Apaga todos los termostatos de las habitaciones que tengan que ventilarse. Deja las ventanas abiertas durante 5-6 minutos. Cuando dejes de ventilarlas, vuelva a encender los termostatos en el mismo modo en que estaban antes de apagarlos. Si no apagas el termostato, éste reaccionará a la corriente de aire calentándose automáticamente.

Consejo 6: regula los niveles de humedad
Como norma general, ventila tus habitaciones todos los días, ya llueva o brille el sol. Los niveles de humedad en el hogar deben mantenerse entre el 40% y el 50%.

Consejo 7: Baja la temperatura durante la noche
Puedes ahorrar energía y dinero bajando los radiadores 2-3 grados por la noche. Con 17ºC también te asegurarás un sueño mejor y más saludable. Pero recuerda: si los bajas más de 3 grados, el dinero que podrías ahorrar se empleará en volver a calentar la habitación.

Consejo 8: Mantener la temperatura ideal del termostato durante todo el día y la noche
La temperatura óptima durante el día debe ser de unos 21°C y 17°C por la noche. Aunque quieras bajar la temperatura en las habitaciones que no utilizas a menudo, mantén siempre un mínimo de 14°C, ya que puede provocar daños en el edificio, humedad, condensación y moho.

Consejo 9: La ubicación es fundamental
El termostato de ambiente puede medir de forma más precisa la temperatura de la habitación si está colocado en un lugar adecuado: una pared interior, a aproximadamente 1,5 m del suelo. Así se consigue que el radiador proporcione una temperatura ambiente más deseable.
Recuerda mantener tu termostato lejos de la luz solar directa para asegurar una lectura más precisa.

Consejo 10: confort habitación por habitación
En Danfoss tenemos un lema: el verdadero confort en una habitación se obtiene cuando no hay que preocuparse de la temperatura. Y eso es exactamente lo que se consigue con los termostatos de Danfoss. Puedes programar la temperatura deseada para cualquier hora del día o de la noche, habitación por habitación, de manera que se adapte a la rutina de tu familia, al tiempo que ahorras energía y dinero.
Consejo 11: Sustituir el termostato del radiador después de 15 años
Si tus termostatos tienen más de 15 años, deben cambiarse. Nuestra gama completa de termostatos domésticos de bajo consumo es la mejor del mercado y está diseñada específicamente para satisfacer todas las necesidades de calefacción de tu hogar.

Consejo 12: baja la temperatura cuando viajes
Si sales de casa durante un largo período de tiempo, baja la temperatura para ahorrar energía.
Nuestros termostatos programables de calefacción inteligente pueden configurarse como protección contra las heladas o programarse para que entren en el modo AUSENTE cuando estés de vacaciones, para lograr una eficiencia energética óptima en el hogar.

Consejo 13: pasa de los cables
Hoy en día, un termostato ambiente inalámbrico es una opción muy popular. Ofrecemos una amplia gama de termostatos programables inalámbricos que pueden regular automáticamente la temperatura ambiente cuando sea necesario.

¿Interesado en más consejos y recomendaciones?
Desde actualizaciones sencillas o más avanzadas hasta una calefacción más inteligente de tu hogar, los productos y soluciones Danfoss pueden ayudarte a tomar el control de tu consumo de calefacción, sea cual sea tu factura de calefacción.