Con los sistemas Danfoss nunca tendrá que preocuparse por la legionela, por que falte agua o por que esta no esté lo suficientemente caliente en el baño. Nuestras soluciones de agua caliente sanitaria incluyen calentadores de agua que pueden conectarse a varios tanques, así como sistemas de almacenamiento y carga, válvulas de agua caliente que evitan la legionela y controladores de temperatura. Su uso combinado responde al mismo tiempo a la demanda de alto rendimiento, comodidad, higiene y funcionamiento eficiente de los recursos, incluso durante los periodos de máxima demanda.
Los sistemas de calentamiento de ACS descentralizados se utilizan tanto de manera independiente como integrados en una estación de transferencia. Estos sistemas solo calientan el agua doméstica cuando es necesario. Si se diseña de manera adecuada, el volumen canalizado entre el sistema de agua corriente y los grifos de un apartamento estará por debajo de los tres litros (por lo que no se requieren pruebas de legionela).

Producción de agua caliente
La producción de agua caliente se realiza mediante uno de nuestros calentadores de agua. Estos pueden estar equipados con uno o más tanques de almacenamiento para proporcionar suficiente agua caliente en los períodos de máxima demanda. También puede integrarse un principio de carga de almacenamiento. Cumplen con los requisitos de higiene, seguridad y temperatura y pueden conectarse a diferentes fuentes de energía. La adición de válvulas de agua caliente y controladores de temperatura ayuda a prevenir la legionela. En conjunto, se consigue una producción de ACS de alto rendimiento, cómoda, higiénica y eficiente en cuanto a los recursos.

Distribución de agua caliente
Una vez caliente, el agua se distribuye hacia los puntos de consumo. En la mayoría de los casos, el tamaño del edificio requiere una serie de elevadores que hacen circular el agua caliente. Nuestras válvulas de equilibrado térmico aseguran el equilibrio hidráulico necesario para evitar largos tiempos de espera. Al controlar la temperatura del agua, también evitan que un agua demasiado caliente provoque cal y corrosión y disminuya la eficiencia energética. Normalmente estas válvulas se ajustan a una temperatura que evita el crecimiento de la legionela.

Reducción inteligente y eficiente del riesgo de legionela
Las válvulas de equilibrado térmico pueden equiparse con módulos termostáticos o electrónicos de desinfección, lo que permite un lavado periódico del sistema para eliminar las bacterias de la legionela. El sistema electrónico de registro de temperatura monitoriza todas las temperaturas e inicia un ciclo de desinfección seguro y de bajo consumo energético. También almacena los datos de temperatura con fines de registro. Puede accederse fácilmente al controlador electrónico a través de una red inalámbrica con un dispositivo móvil, o también puede integrarse el controlador en un sistema de gestión de edificios (BMS), con fines de control, supervisión y alarma.
Cerca de los puntos de consumo del agua, a veces es necesario reducir la temperatura del agua caliente. Nuestras válvulas de mezcla de agua caliente aseguran que la temperatura del agua de salida sea segura para el consumo.
En qué podemos ayudarte
Un socio con gran experiencia en ACS
Alto rendimiento y eficiencia energética
Funcionamiento con un uso eficiente de los recursos
Pasar las pruebas de la legionela
Costes de funcionamiento lo más bajos posible

Válvulas de equilibrado térmico MTCV con controlador electrónico CCR2+
Cree sistemas de ACS seguros y energéticamente eficientes, y contrólelos a distancia desde un dispositivo móvil.

¿Cómo equilibrar los sistemas de agua caliente sanitaria?
¿Cuáles son los problemas y los desafíos que plantean los sistemas de agua caliente sanitaria en edificios no residenciales? Vea por qué es importante el equilibrado hidráulico, qué tipo de equilibrado es más conveniente y cómo pueden resolverse esos problemas.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calentadores de agua instantáneos sin depósitoLos calentadores de agua instantáneos son adecuados para hogares de pequeñas dimensiones, ya que proporcionan agua caliente justo cuando se necesita, es decir, el usuario obtiene agua caliente instantánea. En comparación con los acumuladores de agua, no generan pérdidas derivadas de la energía en standby y, por tanto, permiten ahorrar dinero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de temperatura automáticosLos controladores de temperatura termostáticos se utilizan para controlar la temperatura del caudal en sistemas de suministro/almacenamiento de agua caliente sanitaria instantánea y sistemas de calefacción. En viviendas plurifamiliares y edificios comerciales, se utilizan para sistemas de agua caliente y para limitar la temperatura de retorno en aplicaciones de district heating.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV con CCR2+Válvulas de equilibrado térmico Danfoss MTCV: reducen el riesgo de legionela, los largos periodos de espera y el alto consumo de energía de las aplicaciones de agua caliente sanitaria
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado térmicoLas válvulas de equilibrado térmico proporcionan una solución de equilibrado dinámico, basado en la temperatura, para aplicaciones de agua caliente sanitaria. Las válvulas optimizan las temperaturas en sistemas de ACS con circulación constante de agua caliente. Como resultado, las pérdidas de calor y el riesgo de legionela se reducen significativamente.