• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Reguladores de presión diferencial autopilotados (P)

Controladores de presión diferencial de accionamiento automático

Eliminar las variaciones de presión mejora la calidad del control de temperatura

Un regulador de presión diferencial consta de una válvula y de un actuador de presión. Los reguladores de la presión diferencial del lado primario son principalmente utilizados para mantener una presión diferencial constante e inferior a través de una válvula de regulación motorizada (Figura 1.a) o de todo un sistema / subestación (Figura 1.b).

En general, el regulador de la presión diferencial debe ser utilizado cada vez que la relación entre la presión diferencial máxima y mínima disponible en la red sea superior a 2.


Un regulador de la presión diferencial puede ser utilizado, además, para limitar el caudal junto a una válvula de regulación motorizada.


Se recomienda posicionar el regulador en el retorno aguas debajo de los componentes a través de los cuales se mantiene constante la presión. En algunas situaciones —sobre todo si la presión de impulsión es muy alta— puede ser útil instalar el regulador en la impulsión.

Esquema - Controladores de presión diferencial de accionamiento automático

Gama de productos - Áreas típicas de aplicación