• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Reguladores combinados de presión diferencial y de caudal (PQ , PB)

Reguladores combinados de presión diferencial y de caudal (PQ , PB)

Solución de equilibrado hidráulico y control de la presión diferencial de alta calidad

Un regulador combinado de presión diferencial y de caudal (PQ) consta de dos reguladores de presión diferencial independientes y de un limitador de caudal (válvula de equilibrado manual) integrados en un único cuerpo de válvula (Figura 3.a).

Este dispositivo tiene dos funciones: 1) Un regulador de la presión diferencial mantiene una presión diferencial fija a través de la válvula de caudal (regulación del caudal). Esto permite una limitación automática del caudal independiente de las variaciones de presión en el sistema. 2) Un regulador de presión diferencial mantiene una presión diferencial constante a través de las válvulas de regulación motorizadas o en todo el circuito.

Esta es la mejor solución para el gestor de la calefacción urbana ya que permite configurar ambas variables (caudal y presión diferencial máximos) independientemente del sistema de control de calefacción del consumidor. Sobre todo en el caso de que la estación del usuario sea propiedad del consumidor, el gestor no tiene capacidad alguna de limitar el caudal en el sistema del consumidor.

Esto permite que el gestor de la red controle el caudal disponible para cada consumidor y la presión diferencial en la subestación. Permite además obtener un equilibrado eficiente de la red. Otra solución es el regulador PB (Figura 3.b) que consiste en un regulador de presión y una válvula de caudal (de equilibrado manual). El PB se utiliza en los sistemas en los cuales no se necesitan caudal y presión independientes.

Gama de productos - Áreas típicas de aplicación