Potencie su sistema de agua con tecnología inteligente
La sociedad moderna funciona con agua. Asegurar la eficiencia en el uso del agua nunca ha sido tan importante. Estudios recientes muestran que la incorporación de un control de procesos automatizado en su operación puede ayudarlo a reducir las fugas, optimizar la eficiencia del agua y la energía, y reducir las emisiones de CO2.

Una ventaja inteligente que impulsa el rendimiento.
La tecnología patentada de vanguardia de Danfoss Drives le brinda un control incomparable de su sistema, lo que garantiza un mayor tiempo de actividad y ahorros en los costos operativos. Nuestra inteligencia artificial sin nube está integrada en el variador y define automáticamente los parámetros operativos básicos específicos de la aplicación. Con alertas del sistema en tiempo real y detección de fallas, nuestros variadores inteligentes le brindan una solución in situ que se integra fácilmente en su sistema local existente para mejorar el rendimiento y reducir su huella de carbono.






Nuevo informe: Logre reducciones de energía y emisiones de CO2 con las mejores soluciones disponibles
La federación danesa de industrias del agua, DI Water, informa que el potencial de reducción de emisiones globales en el tratamiento de aguas residuales es de más de 180 Mtpa de CO2e, equivalente a eliminar las emisiones de 100 millones de automóviles anualmente. La posible reducción en el consumo de electricidad equivale a la producción combinada de todas las plantas de energía de carbón europeas. La experiencia danesa muestra que la digitalización puede proporcionar el 70% de esta reducción de emisiones. Aquí, el VLT® AQUA Drive es un componente clave.
Profundicemos en nuestro VLT® AQUA Drive
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.

Generación de energía excedente a partir del tratamiento de aguas residuales
Desde 2010, la planta de tratamiento de aguas residuales de Marselisborg ha cambiado su enfoque de minimizar el consumo de energía a maximizar el excedente neto de energía. Hoy en día, la instalación tiene una producción neta del 150% de electricidad y un excedente del 50% en la producción de calor, apoyando tanto las redes locales de electricidad como las de calefacción urbana en el segundo municipio más grande de Dinamarca, Aarhus. La huella de carbono de la instalación se ha reducido en un 35% en consecuencia.
Casos de éxito



Centro de conocimiento de Danfoss Drives.
¿Quiere sacar el máximo partido a su solución de convertidor de potencia o variador de CA para electrificar fácilmente su maquinaria, controlar completamente la velocidad del motor y mucho más? En nuestro centro de conocimiento encontrará todo lo que necesita para mantenerse un paso por delante: actualizaciones sobre las tendencias de la industria, innovaciones y perspectivas, incluidos los cambios en las normativas locales y regionales. También puede dirigirse al archivo para consultar diversos artículos, presentaciones y nuestro manual de variadores.